结果:找到"homekit直连,siri控制,无需桥接",相关内容1000条
- 承接无刷电机控制器定制开发
- 本团队全职承接无刷电机控制器开发,包括方波FOC,有感,无感,单驱双驱等。邮箱:zzwwpp@foxmail.com
- 所属专栏: 项目外包 标签: 无刷控制器 发帖人:云和月儿 发帖时间:2023-08-24 18:01:00
- DP2515—带有SPI接口的独立CAN控制器
- DP2515是一款独立控制器局域网络(ControllerAreaNetwork,CAN)协议控制器,完全支持CANV2.0B技术规范。该器件能发送和接收标准和扩展数据帧以及远程帧。DP2515自带的两个验收屏蔽寄存器和六个验收滤波寄存器可以过滤掉不想要的报文,因此减少了主单片机(MCU)的开销。DP2515与MCU的连接是通过业界标准串行外设接(SearialPeripheralInterface,SPI)来实现的。主要特性完全支持CANV2.0B技术规范,通讯速率为1Mb/s:-0-8字节长的数据字段-标准和扩展数据帧及远程帧接收缓冲器、验收屏蔽寄存器和验收滤波寄存器:-两个接收缓冲器,...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: CAN 控制器 SPI 接口 发帖人:DNSJ左 发帖时间:2023-05-07 21:30:00
- DPU02—USB转UART桥接芯片
- DPU02是一个高度集成的USB转UART的桥接控制器,该产品提供了一个简单的解决方案,可将RS-232设计更新为USB设计,并简化PCB组件空间。该DPU02包括了一个USB2.0全速功能控制器、USB收发器、振荡器、EEPROM和带有完整调制解调控制信号的异步串行数据总线(UART)控制器,集成在一个5x5mmQFN-28封装的IC中,无需其他的外部USB元件。芯片内EEPROM可以被用作定制USB供应商ID、产品ID、产品描述字符串、电源描述、设备版本号和设备序列号等期望的OEM应用。EEPROM可以通过USB在应用板上进行编程,这使得该产品在制造和调试过程中就可以实现对DPU02进行...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: USB转UART的桥接控制器 USB接口电缆 发帖人:DNSJ左 发帖时间:2023-03-05 16:27:00
- 当连接器出现故障时该如何排除
- 目前,电子连接器在生活中的应用已越来越广泛。由于这类器件较小,设计比较精密,在使用中也经常会出现各类情况。对于一些常见的故障,我们也需做好相应的分析工作,当故障出现时,我们应该怎么做?下面让金航标Kingjelm(www.bds666.com)小编为您支招连接器故障一:接触不良从结构上面来说,连接器内部的金属导体是整体设备的核心零件,是用来将外部连接的电线或者是电缆的电压力或者是电流,数据信号等于其相互配合起来,并传递到与之相互搭配的连接器接触件上面,所以,连接器设计上面必须要求做到结构精良,要有很可靠的稳定性和良好的导电性能。因为这种情况经常发生,有很多的原因,可能是由于连接器的接触部件设...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 连接器 发帖人:人走茶凉 发帖时间:2022-07-22 10:40:00
- 金航标带你浅析IPX、IPEX、UFL连接器
- 深圳市金航标电子有限公司(SHENZHENKINGHELMELECTRONCO.,LTD.)成立于2007年,是国家级高新技术和双软认证企业,“中国卫星导航协会”资深会员单位,获得ISO9001(04617Q13625ROS)质量管理认证体系企业,正在完善IATF16949汽车质量管理体系。主要业务为北斗卫星导航和物联网终端应用硬件的研发生产销售,及物流信息智能化系统解决方案的提供。那么,金航标的小编今天就跟大家科普一下:IPX、IPEX、UFL连接器I-PEX原先是个做连接器的公司,后被第一精工合并。IPX、IPEX、UFL、HSC应该都是同一种连接器,一般叫为IPEX或IPX,不过不同的...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 连接器 发帖人:人走茶凉 发帖时间:2022-06-27 09:06:00
- MC33035DWR2G大电流驱动器可控制3相MOSFET电桥直流无刷电机控制器
- MC33035DWR2G是一款高性能的第二代单片无刷直流电机控制器,包含了实施全功能开环、三相或四相电机控制系统所需的所有有效功能。用于正确换向顺序的转子位置解码器、能够为传感器供电的温度补偿参考、频率可编程的锯齿波振荡器、三个开路收集器顶部驱动器,以及三个高电流图腾柱底部驱动器,适用于驱动功率MOSFET。还包含了保护功能,有欠压锁定、按周期电流限制且带有可选择时间延迟的关断模式、内部高温关断以及可以接口到微处理器控制系统中的独特故障输出。典型的电机控制功能包括开环速度、前向或反向、运行启用和动态制动。MC33035DWR2G用于运行电子传感器相位为60°/300°或120°/240°的无...
- 所属专栏: 技术交流 标签: MC33035DWR2G 直流无刷电机控制器 发帖人:Hailey 发帖时间:2021-12-22 14:22:00
- 替代5021无需改板直接替代车灯IC现货供应
- 警示灯爆闪恒流驱动ICLED驱动方案LED植物生长灯驱动芯片大功率降压恒流高恒流精度直接替代5021无需改板直接替代车灯IC现货供应LED驱动芯片专用恒流芯片可调光LED降压恒流车灯驱动芯片可PWM调光LED降压恒流大功率易过EMC可调光LED降压恒流驱动芯片高精度支持PWM1-30K调光频率无频闪不抖动调节色温!筒灯射灯专用调光驱动方案!宽压LED降压恒流驱动芯片加SOT23_3MOS做1.5A无压力AP5160是一款效率高,稳定可靠的LED灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率LED恒流驱动。AP5160采用SOT23-6封装,通过调节...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 替代5021无需改板直接替代车灯IC现货供应 发帖人:LED驱动芯片欧阳 发帖时间:2021-11-02 11:34:00
- 参赛作品《智能家居-homekit调光模块》
- 【报名阶段需要填写的内容】1.参赛者姓名(必填项):唐伟2.单位或学校名称(选填项):苓格工作室3.当前职务或职称(选填项):工程师4.参赛作品的名字(必填项):智能家居-homekit调光模块5.简要陈述您的idea和作品(必填项):智能家居随着各大厂商的大力推广,近年来愈发普及,homekit平台由于苹果产品的普及,及系统平台的稳定而备受瞩目,本模块利用homekit的HAP协议,设计homekit调光模块,完全兼容苹果的家庭应用及siri语音控制。目前,市面上比较流行的有两种:1)苹果homekit官方认证的,价格不菲;2)各种开源的,多需要linux系统运作homekit服务,配置、...
- 所属专栏: 参赛帖子 标签: homekit直连,siri控制,无需桥接 发帖人:bi4wms 发帖时间:2018-05-26 09:50:00
- 光纤连接器专题:解析光纤连接器的三个重要组成部分及类型介绍
- 光纤连接器是独特的。光纤电缆发送的光脉冲,而不是电信号,所以端接必须更精确。而不是仅仅允许销,使金属对金属的接触,为了允许进行通信,光纤连接器必须完美对准显微镜玻璃。虽然光纤连接器的类型有许多种,他们有着相似的设计特征。双纤与单纤:单纤是指每个端口一个连接器然而双纤是指每个端口两个连接器光纤连接器的三个主要组成部分:金属环,连接器主体,和耦合机制。金属环—这是一个薄的结构(通常是圆柱形的),该实际持有的玻璃纤维。在纤维上有一个镂空中心形成紧紧的把手。金属环通常由陶瓷,金属,或高品质的塑料制成,并且通常将持有纤维的一条链。连接器主体—这是一个塑料或金属结构中保存套圈并附着于护套和加强光缆本身。...
- 所属专栏: 技术交流 标签: FC连接器 LC连接器 SC连接器 ST连接器 发帖人:etulink 发帖时间:2018-04-16 11:35:00
返回