结果:找到"stm32f7",相关内容7条
- sTm32F407vET6RTc消耗电流大
- STM32F7的PDR_ON引脚不合理使用导致RTC纽扣电池电耗光和冷启动失败等副作用-爱码网https://www.likecs.com/show-204112804.html
- 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:长河zzk 回帖时间:2023-03-27 16:22:00
- 会员日:ST爆款开发板免费送,先到先得!
- 万众期待的会员日再次准时上线☞2019年11月18日ST爆款开发板等你来领数量有限,先到先得!11月18日【会员日】用户下单满额即可申请礼品免费获得ST其中一款热销开发板获赠条件:下单金额满666元送>>ST(意法半导体)/NUCLEO-G071RB下单金额满2999元送>>ST(意法半导体)/STM32F746G-DISCO下单金额满4999元送>>ST(意法半导体)/STM32H745I-DISCO>>点此申请ST爆款开发板!!!<<礼品一:ST(意法半导体)/NUCLEO-G071RBSTMicroelectronicsNUC...
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 发帖人:立创编辑 发帖时间:2019-11-18 09:12:00
- 市场火爆的亚马逊的Alexa技术/平台,ST的STM32软件包让你的开发快速实现!
- 我的幕序:亚马逊的Alexa技术/平台,造就了很多神话,简单的例子就是“智能音响”,单单在深圳就有近500多家这样的企业或工厂在对外出口!是否你的物联网产品,也想实现智能语音功能?那就试试ST的这款软件包!意法半导体的X-CUBE-AVS软件包让亚马逊的Alexa语音服务(AVS)能够运行在STM32*微控制器上,使具有云智能功能(自动语音识别和自然语言理解)的高级会话用户界面出现在简单的物联网设备上,例如,智能家电、家庭自动化设备和办公设备。</b>"title="意法半导体STM32软件包,让简单的物联网产品具有亚马逊的Alexa技术<b></b...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 亚马逊 Alexa X-CUBE-AVS 智能 语音 发帖人:立创商城工程部 发帖时间:2018-04-23 11:36:00
- 第四期SMT贴片将会开始启用专业DFM分析功能
- 可不可以贴STM32F7、STM32F7系列呀???期待呀!!!
- 所属专栏: SMT贴片 标签: 发帖人:万卷书虫 回帖时间:2018-04-08 11:31:00
- 低价促销STM32F446RET6摄像头接口,QSPI大容量可执行FLASH
- 更高性能的Nucleo系列开发板——STM32F446Nucleo评测发布时间:2016-08-16来源:意法半导体STM32/STM8技术社区(http://www.stmcu.org)标签:意法半导体STM32F446Nucleo测评分享到:从去年开始,ST意法半导体为工程师提供了一种更低成本的微控制器评估平台STNucleo系列开发板,其特有的支持ARMmbed项目开发,支持云端开发以及兼容ArduinoR3扩展接口等特性让它一度有取代Discovery系列板卡之势,毫不夸张的说,Nucleo系列板卡已经让ST融入一个更加广大的生态圈。今天,爱板网幸运的拿到了又一块Nucleo系列开发...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 发帖人:青龙 回帖时间:2017-01-11 11:06:00
- 低价促销STM32F446RET6摄像头接口,QSPI大容量可执行FLASH
- 低价促销STM32F446RET6,180MHZ主频浮点M4F内核,摄像头接口,QSPI大容量可执行FLASH接口一款超高性价比的芯片STM32F446RET6,比STM32F405R要超值许多许多的。STM32F446RET6有128KBRAM,512KBFLash,QSPI接口可以轻松扩展存储器容量。数据手册:STM32F446RET6.zip采购连接:http://www.szlcsc.com/product/details_70451.html特点:1.带摄像头接口,2.QSPI大容量可执行FLASH接口3.6个超高速串口USART,4.两个CAN5.SPIIIC6.两通道12位DA...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 发帖人:青龙 发帖时间:2017-01-10 08:38:00
- 低功耗(1mA)、低导通电阻(5mΩ)的手机定时充电控制器
- 更新:所有图片大小全部改小,提高了网页打开速度低功耗(1mA)、低导通电阻(5mΩ)的手机定时充电控制器网名:小电子yuxiangxyz@163.com1、作品简介(1)作品外观“百闻不如一见”,首先将本电子制作整体外观图贴出,如下图所示,包含塑料外壳、PCBA两部分。后续各节再详细叙述作品制作细节。(a)正面(b)背面(请忽略飞线,下版将改进)(c)侧面图1手机定时充电控制器实物外观图(2)设计灵感来源日常生活中,手机充电基本是人们每天都要做的事情。虽然现在的智能手机有电源管理芯片,但手机充满电后不拔掉电源,会让电池一直保持满电状态,会加快电池容量的损耗速度。很多人喜欢在晚上睡觉时将手机充...
- 所属专栏: 参赛帖子 标签: 发帖人:小电子 发帖时间:2016-11-02 12:56:00
返回