结果:找到"wifi灯具控制模块",相关内容1000条
  • 怎样使用CB3L免开发模块设计一款灯带的控制器
  • 深圳市亚特联科技有限公司是一家集研发,销售为一体的科技公司,公司业务专注于“感知层+算法”的智能模组研发生产,聚焦5G带动的智能硬件运用,以“智能家居、智慧交通、智能座舱、智能物联”四大主要行业,提供以人为本、万物互连、智慧高效的模组研发方案,以“感知层+算法”为中心点,参与构建未来智慧生活、智慧交通、智慧城市大生态圈。如何使用CB3L免开发模块设计一款灯带控制器:一、在亚特联IOT平台上找到“创建产品”,然后点击“照明”、“灯带”二、选择“WIFI+蓝牙”、“灯带五路”、真写好名称、型号,点击“创建产品”三、选择自己需要的功能点四、选择面板(手机APP(智能生活)上显示的界面)五、选择CB...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: CB3L 发帖人:亚特联科技 发帖时间:2022-03-25 14:19:00
  • wifi芯片ESP8285与ESP8266的区别分析
  • ESP8285比ESP8266多加了1MFlash。与ESP8266相比,其能耐高温达125摄氏度!且原有ESP8266源码程序可以原封不动移植使用。ESP-M1/M2模块核心处理器采用高性价比芯片ESP8285。该芯片在较小尺寸封装中集成了增强版的Tensilica’sL106钻石系列32-bit内核处理器,带片上SRAM。ESP8285拥有完整的wifi网络功能,既能够独立应用,也可以作为从机搭载于其他主机MCU运行。当ESP8285托管应用时,能够直接从外接Flash中启动。内置的高速缓冲存储器有利于提高系统性能,并且优化存储系统。此外ESP8285只需通过spi/SDIO接口或I2C...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: wifi 射频芯片 esp8285 esp8266 wifi 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-10-22 15:51:00
  • wifi模块,蓝牙模块控制,cc2541低功耗蓝ic方案
  • wifi模块,蓝牙模块控制,cc2541低功耗蓝ic方案技术交流:李工电话,微信:壹捌玖贰贰捌零玖玖伍零qq:壹肆伍伍六玖壹贰六
  • 所属专栏: 技术交流 标签: wifi,蓝牙,cc2541低功耗蓝ic方案 发帖人:lxqbvblk 发帖时间:2020-08-24 11:37:00
  • 音频闪灯方案及IC
  • 音频闪灯方案及IC技术交流:李工电话,微信:壹捌玖贰贰捌零玖玖伍零qq:壹肆伍伍六玖壹贰六柒现有声音闪灯方案:5排led灯,每排5个灯,当有音频信号输入时,这5排灯按输入音频信号的变化而变化,显示相应的音频输入信号的频谱.
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:lxqbvblk 发帖时间:2020-07-31 11:17:00
  • 有偿寻在家休息有空的设计师傅
  • 18650电池供电。(20000MA)要求;5VUSB2安接口温控5V风扇60度起用LED亮度分3段控制和显示。(单按键控制)输出6V3安。恒流恒压3路输出,共负极。(外加3.3V2.8安恒流恒压3路,共负极输出,电路选择)联系方式;电话18982218581,微信同号。非诚勿扰联系说明来自立创
  • 所属专栏: 项目外包 标签: 6VLED电路 发帖人:彪外菜鸟 发帖时间:2020-02-17 19:31:00
  • Hi-Link各种模块说明书和开发工具
  • 版主勿删,这个是我方在商城出售产品的补充说明模块资料和开发工具下载地址:http://h.hlktech.com/mobile/download--顶端搜索对应型号即可。在网站中下面四个板块中选择对应的模块选择下载即可。目前支持二次开发的模块是HLK-M50\HLK-7688A\HLK-7628N购买二次开发版本后请联系客服要SDK,因文件比较大就不放这里了;除了上述三种模块,其他模块均不支持二次开发。使用过程中有遇到问题请联系客服让他找我们这边技术支持即可。一般模块的开发套件包含:模块、天线、测试底板、连接线、电源,如需开发套件请联系客服。商城链接HLK-M50:https://item....
  • 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: Hi-Link wifi 5G 发帖人:海凌科电子 发帖时间:2019-08-26 18:06:00
  • 易微联酷宅智能开关/插座/照明模块(支持天猫/小度/小爱/Alexa/Google语音智控)
  • 酷宅科技(易微联APP)提供的WIFI/GSM模块,是一款高集成度智能插座模块,无需任何代码开发,仅需做简单的外围电路就可以完成一款成熟的商用智能开关/插座/照明。使用该模块开发的智能设备支持通过“易微联”App快速配对,支持远程控制,点动/定时/延时/循环定时控制,支持设置智能场景。支持国内天猫精灵/小度/小爱同学语音控制,海外支持Echo音箱(WorkswithAlexa)和GoogleHome控制。支持与IFTTT联动设置各种智能场景。支持与GoogleNest联动实现各种温控/湿控和回家/离家场景。WIFI模块支持全球化产品销售,通过DNS直接连接到离设备最近的服务器。目前模块种类有...
  • 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: 智能/WIFI/天猫精灵/小爱/开关/插座 发帖人:酷宅科技易微联 发帖时间:2018-11-13 17:34:00
  • WIFI灯具控制模块
  • 功能及说明一、基本功能1、WIFI功能,支持802.11b/g/n。2、2路PWM调光接口。3、DC12V供电。4、1个用户指示灯(用户程序控制)。二、各部分电路说明1、供电接口:本模块采用DC12V供电,供电电流根据模块接的LED灯带功率选择,接口为5.08脚距的螺丝固定端子。2、单片机调试口:GD32F330F4单片机采用的SWD调试口,开发环境MIAR,开发工具为ST-LINKV2,资料中的程序为IAR开发环境。3、WIFI电路通过WIFI模块(ESP-12S或ESP-12F)实现的无线网络功能,支持802.11b/g/n,通过串口(115200,8,n,1)AT命令对WIFI模块进行...
  • 所属专栏: 开源设计 标签: wifi 发帖人:哧Joseph 发帖时间:2018-10-18 09:55:00
  • 求:编写LED灯变幻造型的教程
  • 曾经在环球中心有个小朋友的编程教学培训中心看到过一个玩具,可以不听变幻灯光和造型。。想知道怎么做的
  • 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 发帖人:终于看开爱回不来 发帖时间:2018-07-08 23:07:00
  • ESP8266系列wifi模块
  • ESP8266特性:*802.11b/g/n*内置低功耗32位CPU:可以兼作应用处理器*内置10bit高精度ADC*内置TCP/IP协议栈*内置TR开关、balun、LNA、功率放大器和匹配网络*内置PLL、稳压器和电源管理组件*支持天线分集*STBC、1x1MIMO、2x1MIMO*A-MPDU、A-MSDU的聚合和0.4s的保护间隔*WiFi@2.4GHz,支持WPA/WPA2安全模式*支持STA/AP/STA+AP工作模式*支持SmartConfig功能(包括Android和iOS设备)*SDIO2.0、(H)SPI、UART、I2C、I2S、IRRemoteControl、PWM、...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: esp8266 wifi 智能家居 发帖人:dnsj052 发帖时间:2017-11-28 11:28:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: