结果:找到"​MCU",相关内容122条
  • 关于汽车信息安全,你想了解的知识点都在这里!
  • 随着车联网高速发展,汽车智能化、网联化不断加强,汽车信息安全面临着全新的挑战。如果汽车没有得到更好的安全防护,受到的恶意攻击可能增多。因此,打造更坚固的车载信息安全防护尤为重要。那么,汽车信息安全都面临哪些威胁与挑战呢?提升汽车抗攻击能力的安全防护技术有哪些呢?本文将带你全面了解智能汽车信息安全。另外,基于航芯车规级安全芯片和通用MCU的车载应用方案,将全方位筑牢汽车的安全防线,为车联网信息安全保驾护航。汽车安全概述1.被动安全当事故发生时为保护车辆及人身安全所采取的措施,如设置安全带、安全气囊、保险杠等。2.主动安全使汽车能够主动采取措施,避免事故的发生。具体措施如碰撞预警、车身电子稳定系...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: mcu 发帖人:上海航芯 发帖时间:2023-02-23 14:46:00
  • 航芯案例分享|驾驶员监控系统全解析为驾驶安全护航
  • 考虑到道路上的汽车数量不断增加,对ADAS(高级驾驶辅助系统)需求的不断增长可能不足为奇!大多数驾驶员因在驾驶时分心而遭遇事故,尤其是在夜间,所以许多汽车制造商都在提供驾驶员监控系统,增进道路安全性。该系统可以在不受照明条件影响的情况下进行驾驶员的疲劳监测、驾驶员注意力监测以及危险驾驶行为的监测,以减少事故的发生。但是这个解决方案是如何工作的呢?让我们更多地了解一下这个潜在的救生系统。上海航芯MCUACM32F403系列因其180MHz主频、ARMCortex-M33内核以及车规级工艺被广泛应用在该领域。什么构成驾驶员监控解决方案(DMS)?大多数DMS使用RGB或红外传感器。该解决方案在转...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: mcu 发帖人:上海航芯 发帖时间:2022-02-18 14:10:00
  • 单片机MCU几个基础知识,初学者必看
  • 1.MCU有串口外设的话,在加上电平转换芯片,如MAX232,SP3485就是RS232和rs485接口了。2.RS485采用差分信号负逻辑,+2~+6V表示0,-6~-2表示1。有两线制和四线制两种接线,四线制是全双工通讯方式,两线制是半双工通讯方式。在RS485一般采用主从通讯方式,即一个主机带多个从机。3.Modbus是一种协议标准,可以支持多种电气接口,如RS232,RS485,也可以在各种介质上传输,如双绞线,光纤,无线。4.很多MCU的串口都开始自带FIFO,收发FIFO主要是为了解决串口收发中断过于频繁而导致CPU的效率不高的问题。如果没有FIFO,则没收发一个数据都要中断处理...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: MCU 发帖人:赵S528 发帖时间:2021-07-28 15:22:00
  • ​MCU是控制电子产品的大脑
  • 现如今我们生活中的许多电器都使用了MCU。例如手机、电视机、冰箱、洗衣机、以及医疗设备、智能语音设备、节能控制、报警控制等等。那么单片机在这些电器中究竟做了些什么呢?单片机是这些电器动作的关键,是指挥硬件运行的。例如:接收按钮或按键的输入信号,按照事先编好的程序,指挥马达和LCD的外围功能电路动作。那么MCU是如何构成的呢?*单片机的构成要素*MCU是由CPU、内存、外围功能等部分组成的。如果将单片机比作人,那么CPU是负责思考的,内存是负责记忆的,外围功能相当于视觉的感官系统及控制手脚动作的神经系统。尽管我们说CPU相当于人的大脑,但是它却不能像人的大脑一样,能有意识的、自发的思考。CPU...
  • 所属专栏: 学学单片机 标签: ​MCU 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2021-01-13 15:56:00
  • 全球MCU市场供需失衡情况愈发严重
  • 近期全球MCU市场供需失衡情况愈发严重。继瑞萨、NXP等芯片大厂先后发布涨价通知之后,意法半导体也于近日发布了涨价函。在国际大厂供应不上、全球市场出现缺口之时,国内MCU厂商在某种程度上也迎来了抢占市场的良机。国内MCU厂商如何能够将此次危机化解,并借此机会在市场占据一席之地呢?MCU交货期延至40周以上据了解MCU产品的正常交货期在8周左右,而目前包括英飞凌、NXP、ST、瑞萨等在内的国际大厂均出现交期严重延长的情况。其中意法半导体MCU交期已经延长到了30-40周,甚至有部分MCU产品的交期已经延长到了40周以上。业内人士称,国际MCU大厂产品基本全线延期,目前基本不再接新的排单。在MC...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 意法半导体MCU,MCU,MCU市场,MCU厂商 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2021-01-12 14:29:00
  • MCU涨价的主要因素还得从供需来看
  • 首先需求方面来说,疫情导致在线教育与办公需求增长,导致对应的驱动IC、电源管理IC及功率元件需求增长,而一季度之后,疫情得到有效遏制,消费电子和汽车及家电的需求回暖,功率MOS、PMIC、传感器IC等产品需求接力,维持产能满载。以上这些原因,再加上芯片厂商提高了安全库存,共同推动了晶圆产能处于满载状态,尤其是8寸晶圆。另一方面,全球的大多数晶圆厂已经很少去扩产成熟制程的产能,过去五年产能的成长率不足5%,但是需求却在不断的增长,尤其是5G以及AI的大规模应用之后,全球对晶圆产能的需求将会大幅度提升。需求提升了,但是年初的疫情,让半导体厂商对下半年的需求出现了误判,预估过于保守,所以,进入下半...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: MCU,MCU涨价 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-12-14 13:49:00
  • 疫情之下,加速国产MCU替代
  • “国产替代”成为独特的宣传标语。可以发现展会现场以及多家厂商展位上出现“国产替代”、“国产MCU”、“打造国人自己的MCU”等字眼。那目前MCU的国产替代现状如何?目前国产MCU正在逐步实现中低端领域的进口替代,相对于以往基本都是国外品牌的现象,如今包括在消费电子、工业控制等应用市场已出现了不少国产MCU身影。不过中高端市场领域仍基本掌握国外企业手中,如车规级MCU方面国内只有极少数厂商产品可真正进入市场且替代空间巨大。对于客户而言,更换供应商涉及产品稳定性、软硬件兼容等众多方面问题,同时也要耗费较多时间去做验证,国产MCU产品若没有展现出巨大优势,客户大多还是会继续选择国外供应商。然而近两...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 国产MCU,车规级MCU,MCU 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-10-14 14:37:00
  • 国产MCU帮助汽车电子化发展
  • IoT物联网生态的逐步成熟和汽车的电子智能化,并且成为了MCU发展的双擎。以这两种应用为核心,结合5G和人工智能等新技术,单片机正迅速渗透到各个细分领域。在国内市场,国内的单片机已经开始了激烈的追逐。上海灵动微电子学作为国内近年来整体增长速度较快的MCU芯片制造商,灵动微电子学目前正在批量生产的基于ARMCortex-M0和Cortex-M3核心的MCU产品有面向通用高性能市场的MM32F系列、面向超低电功耗和安全应用的MM32L系列、多种无线连接功能。部分灵动微MCU可兼容替换意法半导体MCUSTM32。灵动微代理商宇芯电子满足客户及市场多领域、多层次的丰富应用场景需求。灵动微不仅仅是一家...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 国产MCU,MCU,汽车MCU,灵动微MCU 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-07-21 12:04:00
  • 2020年国内MCU市场有望突破500亿元
  • MCU是智能控制的主要核心,是目前物联网和汽车电子未来主要增长点。MCU微控制器作为智能控制的核心广泛应用于消费电子、汽车电子、计算机与网络、工业控制等领域,伴随物联网的逐步落地和汽车电子的发展,MCU微控制器的市场需求增长显著。国内MCU微控制器市场未来五年复合增速达11.7%,至2020年市场空间达500亿元以上。据ICInsights预测,随着物联网的持续火热,MCU的出货量将持续上升,2018年全球MCU的出货量将增长18%达306亿颗,营收预期将增长11%,五年内全球MCU销售额年复合增速将达到7.2%,至2020年将突破200亿美元。2016年国内MCU市场已达360亿元,未来年...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: MCU,兆易创新MCU,国产MCU 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-06-10 13:49:00
  • 多样化MCU选择满足IoT需求
  • MCU微控制器不管是成本考量、功能导向、节能低耗、效能优先,还是从I/O传输到网通连结、从8位元到32位元,MCU芯片厂商在产品策略的规划上,也各自发展出多元化的产品组合,以差异化的产品功能、诉求、定位、价位,来锁定各自的目标客群,并各自有各自的拥护者。由于从单纯提供MCU产品解决方案,到建构整个完整的物联网平台,这些都不是传统MCU厂商比较无法完整覆盖到的服务,因此近年来不少MCU厂商之间透过并购的策略,让自己的产品线与服务范围变得更宽广,以求在高度竞争的MCU市场发挥1+1>2的综效,提供更多样化的MCU产品与更广泛的服务范围。我司宇芯电子代理灵动微MCU32位.可提供技术资料和样...
  • 所属专栏: 学学单片机 标签: 多样化MCU,MCU,MCU微控制器,MCU厂商 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-04-17 15:01:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: