结果:找到"在MOS管的D和S之间串联RC电路",相关内容1000条
- ZCC6983是一款支持三节串联锂电池的升压充电管理芯片
- 特性■高达2A的可调充电电流(受实际散热和输入功率限制)■支持12.6V、12.9V、13.05V、13.2V的充满电压■高达28V的输入耐压保护■高达28V的电池端耐压保护■宽输入工作电压范围:3.0V~9.5V■峰值效率可达96%、重载效率高达90%■外部关断EN功能■支持最大110℃/130℃(需定制)充电电流热调节■完整的充电状态指示,单双灯选择■可编程的自适应输入限流,通过输入电压限制实现最大功率跟踪,适用于各类适配器■电池电量不足时提供指示和控制后级负载关闭■输入端保护功能:输入欠压锁定、输入过压保护、■电池端保护功能:充电超时保护、短路保护、过压保护■160℃的过温保护■支持集...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 支持三节串联锂电池的升压充电管理芯片 发帖人:四维电子 发帖时间:2023-12-13 16:20:00
- 在MOS管的D和S之间串联RC电路
- 在MOS管的D和S之间串联RC电路在MOS管的D和S之间串联RC电路是为了吸收D和S之间电流发峰值吗?减小D和S之间的电流或者电压应力?
- 所属专栏: 技术交流 标签: 在MOS管的D和S之间串联RC电路 发帖人:站在巨人的肩膀上借鉴 发帖时间:2023-06-03 13:41:00
- Protel多层板的螺丝孔和内电层间距的问题
- 用Protel画PCB的定位螺丝,一直都是直接加一个焊盘然后连接到GND网络,这样螺丝就是和GND连通的。但是现在由于设计需求,要把螺丝悬空不要连接任何网络,所以直接用Keepout层画了一个孔(如图)。那么现在有个疑问:由于我两个内电层都是负片形式,那么在做板的时候两个内电层的铺铜到螺丝孔的间距是以什么为标准?如果螺丝孔磨损,有没有可能螺丝会导致两个内电层短路?
- 所属专栏: PCB打样 标签: Protel多层板的螺丝孔和内电层间距的问题 发帖人:tanmouren 发帖时间:2022-10-01 21:04:00
- PCB中元器件跟元器件之间的间距能设计吗
- 请问1:PCB中元器件跟元器件之间的安全间距能设定吗2;元器件批量选定之后,点一下旁边空白地方就不锁定了,怎么设定选定之后就一直选定,手动才给取消选定
- 所属专栏: 社区版块 标签: 元器件跟元器件之间的安全间距 发帖人:我是镇仔 发帖时间:2021-12-10 17:54:00
- LOTO示波器配合VI曲线测试仪在电路板维修中的应用
- LOTO示波器配合VI曲线测试仪在电路板维修中的应用市面上的VI曲线测试仪价格都在2000元到万元不等,同时大多携带不方便,有个别产品可以携带,但是功能单一(比如无法保存曲线,对比曲线等),那么LOTO示波器和VI曲线工控板就完美解决这些问题,价格极低(共500元)、随身携带、可保存曲线,录制回放,鼠标测量等等...需要的硬件:1.LOTO示波器价格330元~988元不等。2.vi曲线测试仪工控板价格118元。需要的软件:LOTO示波器OSCxxx专用配套软件.LOTO示波器变与VI曲线强强联合:1.示波器与电脑连接,VI与示波器连接,很简单如图。2.设置示波器为X_Y模式3.打开示波器,可...
- 所属专栏: 技术交流 标签: VI曲线测试仪在电路板维修中的应用 发帖人:LOTO 发帖时间:2021-04-21 11:44:00
- MOS管在穿戴式心电信号监测设备中的解决方案
- 便携式无线心电检测设备据世卫组织统计,心血管疾病是造成全球人口死亡最多的疾病。社会新闻上披露的心源性猝死、心梗等健康问题的发生人群年龄呈明显下降趋势。从几个月来互联网高管、拼多多年轻员工猝死等令人遗憾的意外事件中反思,社会生活及企业的加速发展所带来的巨大工作压力也是心源性健康问题逐渐年轻化的外因之一。被时代的洪流推着向前走的当代打工人们似乎更愿意在养生或健康设备上投入金钱,他们企图用这种手段消解内心的健康焦虑。各大消费电子巨头早已敏锐地捕捉到这一消费趋势,推出的带有心率监测功能的电子设备在作为社会消费主力的年轻人之间备受欢迎。但是消费级的电子设备存在着穿戴方式引起误差、基线漂移、运动伪迹噪音...
- 所属专栏: 技术交流 标签: MOS管 发帖人:VBsemi 发帖时间:2021-01-16 11:27:00
- 文件管理
- 现在的软件是更新一个PCB创建一个文件。下一个版本希望同一工程多原理图和PCB能对应更新,多从文件管理方便的方面考虑
- 所属专栏: PCB设计 标签: 工程文件存放结构 工程文件关联 文件之间的关系 发帖人:AiAiOT 发帖时间:2020-08-02 16:14:00
- 串联电抗器的多见缺点解析
- 在高压电力电容器或电容器组回路中,咱们都会串联一个串联电抗器用来按捺高次谐波,另一方面,也可削减网络电压波形的畸变的发作,使得电容器在分相切投时不简略涌流。因而为了确保高压电力电容器超卓作业,咱们都会很注重对串联电抗器的保护,可是要想保护好串联电抗器,有必要对串联电抗器的多见缺点做一个充沛的阐明晰解。 1、串联电抗器的引线接头疑问。电网作业进程中,很简略发作串联电抗器的引线接头焚毁的景象,常常是外绝缘月铜排联接处的焚毁对比显着。 2、运用分接电抗器,串联电抗器呈现焚毁景象。有时会在绕组上多弄一个以上的分接头,这就使得电抗器成了两台或两台以上的容量各异的电抗器在运用,这么串联电抗器很简...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 串联电抗器 发帖人:元器件小白 发帖时间:2020-07-08 14:48:00
返回