结果:找到"机加工",相关内容980条
- 不锈钢为什么也会带磁?
- 不锈钢为什么也会带磁?人们常以为磁铁吸附不锈钢材,验证其优劣和真伪,不吸无磁,认为是好的,货真价实;吸者有磁性,则认为是冒牌假货。其实,这是一种极其片面的、不切实的错误的辨别方法。不锈钢的种类繁多,常温下按组织结构可分为几类:1.奥氏体型:如201、202、301、304、316等;2.马氏体或铁素体型:如430、420、410等;奥氏体型是无磁或弱磁性,马氏体或铁素体是有磁性的。通常用作装饰管板的不锈钢多数是奥氏体型的304材质,一般来讲是无磁或弱磁的,但因冶炼造成化学成分波动或加工状态不同也可能出现磁性,但这不能认为是冒牌或不合格,这是什么原因呢?上面提到奥氏体是无磁或弱磁性,而马氏体或...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机械加工 加工材料 不锈钢 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-04-22 15:06:00
- 数控机床为什么会产生振动爬行?
- 机床的振荡故障通常发生在机械部分和进给伺服系统。造成振荡的原因有很多。除了机械方面不可避免的传动间隙、弹性变形、摩擦阻力等诸多因素外,伺服系统相关参数的影响也是一个重要方面。伺服系统分为交流伺服系统和直流伺服系统。本文主要讨论直流伺服系统由于参数的影响而产生的振荡。大多数数控机床采用全闭环方式。伺服系统振动的原因大致有四种:a、位置环不良,输出电压不稳定;b、速度环不良引起的振动;c、伺服系统可调定位器过大,电压输出失真;d、螺杆间隙过大。这些控制回路输出参数的畸变或机械传动装置间隙过大是引起振动的主要因素,它们都可以通过伺服控制系统进行优化。如何消除振荡?1、闭环伺服系统引起的振荡:有些数...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机械加工 数控机床 机床振动 CNC加工 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-04-16 11:33:00
- 【知识科普】盘点CNC各种加工方式的加工精度范围
- 前文小编介绍了CNC加工常见的几种机床类型,每次讲到他们的加工特点时,就必然会提到加工精度。比如XX机床加工精度较高;A机床加工精度比B机床的加工精度更高。在介绍《镗床》一文中,有读者指出,高精度车床的加工精度并不比镗床的加工精度低。是的,事实上,即便是同一种机床,也有好几种精度分类;比如车床加工,分为粗车、半精车和精车、高精度车床等。因此,小编重新盘点了解了车、铣、刨、磨、钻、镗等几种常见的CNC加工工艺所能达到的加工精度范围,并在本文分享给大家。一、加工精度和公差范围:在介绍不同加工工艺的加工精度范围之前,我们先了解一下【加工精度】。加工精度主要用来表达生产产品的精细程度,衡量加工精度标...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: CNC 机械加工 加工精度 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-03-23 11:33:00
- 机械加工八大工艺你了解吗?加工流程又是什么样?
- 机械加工工艺规程是规定零件机械加工工艺过程和操作方法等的工艺文件之一,它是在具体的生产条件下,把较为合理的工艺过程和操作方法,按照规定的形式书写成工艺文件,经审批后用来指导生产。机械加工工艺规程一般包括以下内容:工件加工的工艺路线、各工序的具体内容及所用的设备和工艺装备、工件的检验项目及检验方法、切削用量、时间定额等。在生产过程中,凡是改变生产对象的形状、尺寸、位置和性质等,使其成为成品或者半成品的过程称为工艺过程。它是生产过程的主要部分。工艺过程又可分为铸造、锻造、冲压、焊接、机械加工、装配等工艺过程,机械制造工艺过程一般是指零件的机械加工工艺过程和机器的装配工艺过程的总和,其他过程则称为...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机加工 机械制造 机械加工 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-03-04 09:33:00
- 嘉立创CNC新定的设备到货了--2022-8月-01日
- 基本快两个月没和大伙打打招呼,实在是因为怪不好意思的,因为CNC一期产能的问题,6月7月很多用户打电话给我说限单,拖期,客户体验不好,所以一直蹲着憋大招;终于,8月1日,二期的设备运到车间,CNC产能直接翻到一期的三倍,静置释放应力,电气配套,装机,调机,试机,大概8月中旬,这批设备产能能陆续投入生产,CNC限单的问题可以缓解,交期拖延的情况也会大幅减低,我们的目标就是极致交期,高性价比,加工时间能压缩尽量压缩,争取把cnc打样做得像pcb那么快速;先拍几张图给大家看看:机械手自动上下料加工
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: cnc 机加工 发帖人:嘉立创-明灯 发帖时间:2022-08-05 13:45:00
- 机加工常用计算公式大全
- 机加工常用计算公式大全机加工,是机械加工的简称,是指通过机械精确加工去除材料的加工工艺。机加工主要分类机械加工主要有手动加工和数控加工两大类。手动加工是指通过机械工人手工操作铣床、车床、钻床和锯床等机械设备来实现对各种材料进行加工的方法。手动加工适合进行小批量、简单的零件生产。数控加工(CNC)是指机械工人运用数控设备来进行加工,这些数控设备包括加工中心、车铣中心、电火花线切割设备、螺纹切削机等。绝大多数的机加工车间都采用数控加工技术。通过编程,把工件在笛卡尔坐标系中的位置坐标(X,Y,Z)转换成程序语言,数控机床的CNC控制器通过识别和解释程序语言来控制数控机床的轴,自动按要求去除材料,从...
- 所属专栏: FA机械零部件商城 标签: 机加工 发帖人:FA6283 发帖时间:2022-05-10 10:55:00
- 机加工工艺基础全集!收藏备用!
- 机加工工艺基础全集:1、工件装夹有哪三种方法?1.夹具中装夹;2.直接找正装夹;3.划线找正装夹2、工艺系统包括哪些内容?机床,工件,夹具,刀具3、机械加工工艺过程的组成?粗加工,半精加工,精加工,超精加工4、基准如何分类?1.设计基准2.工艺基准:工序,测量,装配,定位:(原有,附加):(粗基准,精基准)加工精度包括哪些内容?1.尺寸精度2.形状精度3.位置精度5、加工过程中出现的原始误差包括哪些内容?原理误差·定位误差·调整误差·刀具误差·夹具误差·机床主轴回转误差·机床导轨导向误差·机床传动误差·工艺系统受力变形·工艺系统受热变形·刀具磨损·测量误差·工件残余应力引起的误差。6、工艺系...
- 所属专栏: FA机械零部件商城 标签: 机加工 发帖人:FA6283 发帖时间:2022-04-18 15:52:00
- CNC机加工工艺展示
- CNC机加工工艺展示车削:即车床加工,车床加工主要用车刀对旋转的工件进行车削加工。在车床上还可用钻头、扩孔钻、铰刀、丝锥、板牙和滚花工具等进行相应的加工。车床主要用于加工轴、盘、套和其他具有回转表面的工件,是机械制造和修配工厂中使用最广的一类机床加工。铣削:铣削是以铣刀作为刀具加工物体表面的一种机械加工方法。铣床有卧式铣床,立式铣床,龙门铣床,仿形铣床,万能铣床,杠铣床。
- 所属专栏: FA机械零部件商城 标签: CNC机加工 发帖人:FA6283 发帖时间:2022-04-08 14:58:00
- 机械加工常用的10个质量指标,你知道几个
- 机械加工常用的10个质量指标,你知道几个机械工作每天会接触很多指标,但是天天挂在嘴上的指标,辛苦一个月,师傅们到手发现薪资里,废品率就扣一大笔费用,于是师傅纷纷跳槽。很多人不理解为啥会扣这么多费用,明明没有做报废多少产品,凭啥?今天给大家讲讲这些数据都是如何计算出来的,看完就明白了!1、废品率定义:该百分比由废品材料费用除以总生产成本或由废品总数量除以产品总生产数量得到。目的:用作结果度量,来确定过程是否按照规范化进行零件生产和装配。公式:废品率%=(废品的材料金额/总生产成本)×100%或(废品总数量/产品总生产数量)×100%。相关术语废品材料金额:是废品所使用的材料的价值。总生产成本:...
- 所属专栏: FA机械零部件商城 标签: 机械加工 发帖人:FA6283 发帖时间:2022-03-19 10:41:00
- 新年新气象,新厂房,新设备,嘉立创CNC产能逐步起来了
- 嘉立创CNC经过几个月的筹划和试运行,系统逐步趋于稳定,现在面临的问题是产能不足,这不,新厂房新设备陆续进厂,产能会逐步增加,限单的情况会逐步改善;
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: cnc 机械加工 加工中心 发帖人:嘉立创-明灯 发帖时间:2022-02-24 10:28:00
返回