结果:找到"《网络安全法》",相关内容776条
- 如何在导入多个复用模块时修改全局网络名
- 我导入了两个复用模块,他们均导出了两个3.3V和gnd的接口,我为这两个模块的接口分别取了M0_DRV_3V3、M0_DRV_GND、M1_DRV_3V3和M1_DRV_GND这四个网络,但是当我检查导线属性时发现其全局网络名被统一为模块接口名字的DRV_3V3和DRV_GND,请问我如何将这两个模块的信号分开呢?
- 所属专栏: 技术交流 标签: 复用模块 全局网络名 发帖人:小鲁大魔王 发帖时间:2023-08-03 19:38:00
- Agilent安捷伦N5245A网络分析仪
- Agilent安捷伦N5245A网络分析仪商品品牌:安捷伦商品型号:N5245A商品成色:八成新以上商品价格:面议或电议商品详情:主要特性与技术指标JIANG10MHz到50GHz2端口或4端口,具有两个内置信号源126dB系统动态范围和129dB接收机动态范围、32,001点、32通道、5MHzIF带宽高输出功率(+16dBm)、低谐波(-60dBc)和宽功率扫描范围(41dB)动态精度――在接收机端使用0.1dB压缩和+15dBm输入功率在10HzIFBW时仅有-111dBm的低本底噪声描述全球***泛的单次连接测量应用软件PNA-X网络分析仪是全球功能***全、***灵活的单次连接微波...
- 所属专栏: 供应商专区 标签: Agilent安捷伦N5245A网络分析仪 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2023-03-06 21:23:00
- E8364B网络分析仪安捷伦
- AgilentE8364BPNA系列网络分析仪AgilentE8364BPNA系列网络分析仪10MHz-50GHz主要技术指标JIANG*104dB的动态范围,<0.006dB的迹线噪声*<26微秒/点的测量速度,32个通道,16,001点*精确的晶片上,夹具内,波导和天线测量的TRM/LRM校准*混频器转换损耗,回波损耗,隔离和群延迟*放大器增益压缩,谐波,IMD和脉冲射频安捷伦E8364B矢量网络分析仪隶属于PNA系列网络分析仪平台,是为满足通用网络分析需求而设计的。其先进的功能可以帮助您迅速,简便,精确地完成工作。*104dB的动态范围及<0.006dB的轨迹噪声*&...
- 所属专栏: 供应商专区 标签: E8364B网络分析仪安捷伦 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2022-05-21 21:15:00
- 安捷伦N5242A网络分析仪
- AgilentN5242A网络分析仪jiangAgilentN5242APNA-X微波网络分析仪产品简介JIANGN5242APNA-X微波网络分析仪全球广泛的单次连接测量应用软件,PNA-X网络分析仪是全球功能全、灵活的单次连接微波测,可测量放大器、混频器和频率转换器等有源器件。目前它提供以下五种频率型号供您选择:8.5(N5249A)、13.5(N5241A)、26.5(N5242A)、43.5(N5244A)、50(N524)和67GHz(N5247A)可满足您特定的器求N5242APNA-X微波网络分析仪产品介绍N5242APNA-X微波网络分析仪全球广泛的单次连接测量应用软件,PN...
- 所属专栏: 供应商专区 标签: 安捷伦 N5242A 网络分析仪 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2021-12-06 14:12:00
- 有人需要安全光栅外包的吗,我给你供货
- 只能保证提供优质的货源,市场价格中上,做自己品牌的可以优先考虑,有想法的可以留言或私信给我。什么安全光栅类型的都会有的,只有你想不到,没有我做不出来的。
- 所属专栏: 项目外包 标签: 安全光栅 发帖人:安全光栅光幕小陈 发帖时间:2019-01-19 10:57:00
- 什么是安全光栅?为什么要加装安全光栅呢?
- 什么是安全光栅?安全光栅也就是光电安全保护装置、安全光幕(也称安全保护器、冲床保护器、红外线安全保护装置等),一般来说安全光栅成对存在,分为发射端和接收端。安全光栅是避免人员接近移动机械的一种光电设备,可以避免人员伤亡,这类的移动机械有冲床、卷绕机、码垛机、电梯等。安全光栅可以用来代替传统的机械屏障或是其他方式的机械防护,也可以增加设备的可维修性。配合安全光栅,也可以增加机械设备(像一些半自动设备)的操作性及效率。为什么要加装安全光栅呢?随着现代化工业的发展,自动化程度不断提供,人机协同工作的范围也在不断扩大,随之潜在的危险系数也越来越大,一些危险设备就容易造成操作工人的人身伤害。潜在危险设...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 安全光栅 发帖人:安全光栅光幕小陈 发帖时间:2019-01-19 10:04:00
- 根据《网络安全法》,要求登录时验证登录人的身份(如手机号)
- 各位客户:根据《网络安全法》的要求,论坛(社区)必须验证登录人的身份(如手机号验证就是其中一种)。因此我们今晚对登录这块进行了一个比较大的调整,当使用客户编号(或者手机号作为账号)登录的时候,要求输入登录人手机号码进行验证。由此带来的不便,我们非常抱歉。此外,我们近期陆续发现,有客户的账号因为弱密码,被人猜中,在社区发含有色情链接的帖子。对于弱密码的客户,我们强烈要求您修改密码(如在您登录的时候,系统检查到是弱密码,会严重建议您修改)。此外:如果同一个手机号码,在短时间内,用到了多个账号的登录,则系统会认为此手机号码存在异常,会被系统自动锁定,系统同时会认为这些被这个手机号登录过的账号存在异...
- 所属专栏: 嘉立创动向 标签: 弱密码 修改密码 《网络安全法》 发帖人:立创商城高先生 发帖时间:2018-06-08 22:58:00
- 网站竟然还是http,不是https
- 现在有账号体系,账号里有个人信息,地址电话啥的,有些还有资金在里面,而网站竟然一直是http协议!这跟裸奔没啥区别啊!万一被黑别劫持,成千上万的用户信息就完蛋了。建议尽快升级网站到https,增加一些账号安全方面的防护,比如短信验证码登陆,一次性随机密码登陆,或者google身份验证器之类的东西,更可靠的保护账号安全。
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 安全 发帖人:gaupen1186 发帖时间:2018-03-09 12:13:00
返回