结果:找到"一个软件如何管理一万个终端电路板",相关内容1000条
- TIM0开发板测评报告+主题/简单点亮一个LED
- TIM0开发板测评报告1.整体使用评价立创制造的开发板配色非常美观,整洁,使人眼前一亮,整板非常漂亮。刚开始使用TI的库,所以还需要一段时间来熟悉,先把作业交了再慢慢研究。2.开发项目流程(方案介绍、方案系统框图、调试、指令等)安装CCS12.6-->安装SDK等必要组件;代码:系统驱动库初始化-->配置IO默认状态、方向-->toggle();3.成果展示work.rar
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 简单点亮一个LED 发帖人:LukaW 发帖时间:2024-01-18 08:52:00
- 如果有一个这样的琴趣产品
- 如果有一个这样的琴趣产品各位大湿、师傅、老司机、老师傅、湿太,如果有一个这样的琴趣产品,叫你们加上蓝牙芯片,然后还需要增加一个主动记录兴爱时间的功能(当然你可以主动掐秒表,不过很不方便,因为补知道什么时候会熄火,会忘记,而且也不能jili)。你们会怎么做?用什么传感器更合适?红外?接近?陀螺仪?加速度?九轴传感器?等等,你们会怎么去设计?
- 所属专栏: 技术交流 标签: 如果有一个这样的琴趣产品 发帖人:站在巨人的肩膀上借鉴 发帖时间:2023-10-28 18:10:00
- 求帮忙画一个简易接触电路板
- 实现要求,A板装弹簧顶针,焊接,并预留两个焊盘,及螺丝固定孔B板要求,外大环,内小环,B板A面,镀金工艺。B板B面两个焊盘,分别连通到大小环。比较急。求大神帮忙!有偿请求
- 所属专栏: 项目外包 标签: 一个简易接触电路 发帖人:leoxm 发帖时间:2023-06-15 17:29:00
- 一个PCB文件如何放两个或以上的板框
- 一个PCB文件如何放两个或以上的板框(主板+转接板+按键板+传感器板+显示板等等)除了主板,其他的板子可能就几个物料pads一个pcb文件是不是不能放两个板框,我有一个很小的按键板,想放一起,放不了。只能用另一个pcb文件?这样成本就高了。能不能把板框都改成2D线,然后设为所有层?但是这个方法不能按要求范围灌铜!你们是怎么处理的?
- 所属专栏: 技术交流 标签: 一个PCB文件如何放两个或以上的板框 发帖人:站在巨人的肩膀上借鉴 发帖时间:2023-06-03 10:25:00
- 专业版封装焊盘过孔覆铜问题
- 这个电源芯片的焊盘是封装自带的网络是GND但是专业版底层覆铜的时候连接不上标准版就是正常的
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 专业版的一个BUG 发帖人:ylin 发帖时间:2022-03-18 23:51:00
- 运费问题
- 一个读元件的,。用运费盈利。中通到山东济南,重量0.2KG运费15元,天价啊
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 一个读元件的,。用运费 盈利。 发帖人:123 发帖时间:2021-07-31 16:56:00
- 发现一个问题,是什么造成的?
- 用的是客户端,没有用原理图转,是直接在PCB界面手动加封装画的,3D图右下红圈那个TO-220封装的元件是搜索出来的,然后稍微修改了一下脚距保存为个人封装库用,开始放置在这个位置的,后面把它放到板中布线完成后转3D这里还有一个元件,但在编辑状态下是看不到这个元件的,这是为什么啊???关闭重启还是一样?
- 所属专栏: PCB设计 标签: 客户端3D多了一个元件 发帖人:Binglee 发帖时间:2021-03-16 23:34:00
- pcb中复制一个网络的线段到另一个网络,现在怎么不会更新网络了,原来是可以的呀
- pcb中复制一个网络的线段到另一个网络,现在怎么不会更新网络了,原来是可以自动更新网络,现在总是原来的网络。
- 所属专栏: PCB设计 标签: pcb中复制一个网络的线段到另一个网络 发帖人:zjq53796s 发帖时间:2020-12-30 00:36:00
- 一个软件如何管理一万个终端电路板(更新补充)
- 图片
- 所属专栏: 技术交流 标签: 一个软件如何管理一万个终端电路板(更新补充) 发帖人:福州增益智能 发帖时间:2017-06-16 09:22:00
- 一个软件如何管理一万个终端电路板
- 硬件构成:?一个32位单片机+GPRS?可以监控16个电压点?每个电压点的数据都定时发给服务器?发送数据的时间间隔可调?一个硬件版本,可以适应多种电池组单体组合(不同的单体电压、不同的电池个数)?电压采样精度<0.1%(这个很难做到,不过我们做到了)低成本高精度硬件设计:?电压采样精度<0.1%?这个很难做到,不过我们做到了。?单片机内置校准软件模块,配合windows上的校准软件(自己开发的),可以快速校准。?量产的时候,校准可以在30秒内,16个电压模拟采样通道的精度可以一次性校准到<0.1%精度。?而且没有增加多少成本
- 所属专栏: 技术交流 标签: 一个软件如何管理一万个终端电路板 发帖人:福州增益智能 发帖时间:2017-06-14 12:44:00
返回