结果:找到"一体成型",相关内容655条
- 瑞迅科技触控一体机在奶茶机上的应用解决方案
- 在现代忙碌的生活节奏中,奶茶成为一种受欢迎的饮品,尤其受到年轻人的喜爱。为了满足个性化、定制化的需求,智能奶茶机应运而生。根据相关调查数据,越来越多的消费者对奶茶的品质和口味有更高的要求,这为智能奶茶机的发展提供了巨大的市场潜力。在这个快节奏的时代,智能奶茶机为奶茶爱好者带来了前所未有的便利和高效,一起享受健康、美味、便捷的奶茶新纪元!作为长期专注于嵌入式计算机系统产品及物联网技术解决方案提供者的瑞迅科技,在智能奶茶机方面推出了相应的智能化解决方案,为奶茶市场注入新的活力,助力奶茶机的现代化改造,并为其提供全方位的支持。该方案基于嵌入式计算机系统,融合物联网技术,提供一套全面的解决方案。软件...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 触控一体机 奶茶机 发帖人:瑞迅科技嵌入式 发帖时间:2024-02-02 10:47:00
- 瑞迅科技触控一体机在茶咖商用设备上的应用解决方案
- 随着现代生活的节奏越来越快,人们对便捷、高效的生活方式的需求也日益增长。在这样的背景下,智能咖啡机应运而生,为我们的生活带来了全新的选择和体验。它不仅改变了传统的饮茶、饮咖啡方式,更以其智能化、人性化的设计,为人们提供了更加轻松、舒适的享受。作为长期专注于嵌入式计算机系统产品及物联网技术解决方案提供者的瑞迅科技,在智能咖啡机方面推出了相应的智能化解决方案,为咖啡市场注入新的活力,助力咖啡机的现代化改造,并为其提供全方位的支持。该方案基于嵌入式计算机系统,利用物联网技术,提供全面解决方案。软件系统涵盖了AI、大数据、云和智能终端技术,硬件系统旨在为用户提供高效、个性化的咖啡制作体验。通过软硬件...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 触控一体机 茶咖机 发帖人:瑞迅科技嵌入式 发帖时间:2024-02-01 09:44:00
- 工控一体机和常见的平板电脑有什么区别?
- 工控一体机又名工业控制计算机,是专门为工业控制设计的计算机,已经成为人机互动的典型代表,触摸屏可以做为工控机的输入和显示单元。工控一体机的应用场景正在从传统的工业领域逐渐延伸到医疗、交通、自助终端等其它垂直应用领域。那么,工控电脑一体机与普通的商用平板电脑有什么区别呢?瑞迅科技为您带来知识分享:首先从外观上看,工控一体机背面一般会有box贴附,多出的这个盒子放置了主电路板,提供多种工业/商业接口,像usb、串口等;而平板电脑多是屏机一体,电路板巧妙设计于屏背面,且大小规格无缝贴合,为了便携易操作。其次从功能方面看,工控机多以arm架构(精简指令集,后续会专讲)的cpu为核心展开,它的目的主打...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 工控一体机 嵌入式一体机 工控机 ARM 发帖人:瑞迅科技嵌入式 发帖时间:2022-10-26 18:13:00
- 双赞的一体机主板能应用到哪些行业?
- 在公共场所上都看到很多一体机的产品,比如:触控一体机、金融一体机、触摸屏一体机、互动一体机、教育一体机、门禁一体机、触摸查询一体机、广告一体机、教学一体机、人脸识别一体机、工业一体机、会议一体机、游戏一体机等等。不同行业的一体机,所需求的功能也不同,因此主板的需求也不一样!双赞的一体机主板能应用到哪些行业?双赞工控给大家分析一下!一、广告一体机广告一体机是利用标准液晶显示器、液晶电视机,通过联网和多媒体系统控制等方式实现信息显示和视频广告播放的新一代智能设备。广告一体机功能有外触摸技术,可任意切割画面,同时播放视频、图片、文字,互不干扰、色彩丰富,亮丽,可双屏展示,达到最佳广告宣传效果,支持...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 一体机主板 发帖人:双赞工控 发帖时间:2021-09-16 11:58:00
- 全球半导体产业链和我国脱钩,有那么可怕么?-金航标电子-宋仕强
- 近段时间半导体集成电路IC这些词特别火。一方面是被美国卡脖子,美国制裁华为中兴最关键性的手段是集成电路;另一方面我国的新支柱产业和科技旗帜新能源汽车也缺芯片,几家大厂还因此停产了。在这样的背景下,如果以美国为首的全球半导体产业链和我国脱钩,有那么可怕么?接下来我们应该怎么应对?美国人要脱钩的目的,是让我们在技术上持续受制欧美,在供应链上仰人鼻息,在国运上永远被美国压制,一直干苦活累活脏活甚至臭活。但是我金航标老宋就一直认为没那么可怕,美国这后坐力极大的“七伤拳”式打法,对善于闪转腾挪精通太极功的中国没多大的事。金航标老宋就从历史沿革和产业分工这两个方面先说说。按产业发展划分,到目前为止人类社...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 半导体 集成电路 发帖人:人走茶凉 发帖时间:2021-04-08 10:54:00
- SI24R1芯片2.4G收发一体兼容nRF24L01P超低功耗动能世纪总代理
- 2.4G射频方案SI24R1在设计中应该注意的几点事项:Si24R1是一颗专为低功耗无线通信应用场合设计的自有知识产权的2.4GRF芯片。目前主要针对低功耗的校讯通、2.4G停车场、智能家居、无线音频等领域。当然,这颗芯片进入大众的视野是与友商的NRF24L01P芯片兼容通信。从而被打上了国产NRF24L01P的标签,更有甚者居然磨掉芯片原本的SI24R1的LOGO打成NRF24L01P,给很多客户产生了很多不必要的损失。大家定向的理解,国产的东西总是会比国外进口的相差到哪里哪里,如此云云。其实,在很多客户在使用Si24R1的时候,通过一定的控制与设计,是可以发挥Si24R1自己独特的特性功...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 2.4G收发一体超低功耗 发帖人:动能世纪小张 发帖时间:2020-07-25 15:20:00
- 一体式传感器Q12AB6FF50
- 一体式传感器Q12AB6FF50感应模式(一般)接近传感模式(详细)背景抑制(固定)外壳样式矩形主要外壳材料热塑性塑料输入/输出离散大传感距离(mm)50输出双极性(NPN和PNP)电源/电源电压10-30Vdc连接2米电缆快速断开类型无QD感应光束可见红色LED操作灯操作MaxOp。温度。(℃)55MinOp。温度。(℃)-20输出响应时间(ms)0.7
- 所属专栏: 二手交易 标签: 一体式传感器 发帖人:本特利666 发帖时间:2019-04-23 16:46:00
- 这是什么类型的管子
- 大家有谁知道这是什么类型的晶体管,量测晶体管的三只脚在20V左右本人刚刚接触电路,不懂如何通过丝印区分器件的类型,有知道的高人指点一下,谢谢!
- 所属专栏: 器件替换 标签: 晶体管类型 发帖人:新人报道 发帖时间:2019-02-25 11:36:00
- 第一次做:原理图,元件选型,PCB生成,打算制作5套,请大家帮忙看看!
- 之前一点制作电路板的概念没有,第一尝试,做一个avr单片机的最小系统,就是练习用。对元件封装、布线、覆铜啥的都不知道,好在立创EDA真的很直观,自己试着做了一套,发在这里,请大家看看有没有什么问题?!由于是零经验,从各个角度都可能有问题,请大家不吝赐教!!!另外,U2和DC1是两个插座。U2用来插avr单片机USB下载器(下载器我已有,附图在后);DC1是用来取得5V电源的。我的问题是:1.我是不应该先量取我的已有的USB下载器的引脚之间的距离(用格尺量),然后才能确定这个U2,它的引脚数、引脚的间距要与我已有的USB下载器的完全匹配?2.我图中的U2和DC1的元件在电路板上的布置方向对不?...
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 原理图,元件选型,PCB生成 发帖人:土著大黄蜂 发帖时间:2018-04-07 17:15:00
- :Hk-hotline(合泰盟方)大电流一体功率电感全面到货
- :Hk-hotline(合泰盟方)大电流一体成型功率电感N1料和N2料为常规料S1主要应用于电脑主板
- 所属专栏: 代售推荐 标签: 大电流 一体成型 功率电感 发帖人:电感工程师 发帖时间:2018-01-31 15:57:00
返回