结果:找到"三极管,MDD",相关内容641条
- MDD三极管在应用电路的原理是什么呢?
- 三极管是一种半导体器件,常用于电子电路中的放大、开关和稳压等功能。其原理基于半导体材料的导电特性,通过控制外加电压来调节电流,从而实现信号的放大或开关控制。1.基本构造和工作原理:三极管通常由三个不同掺杂的半导体区域组成,分别为发射极(Emitter)、基极(Base)、集电极(Collector)。根据两个p-n结之间的类型,三极管可分为NPN型和PNP型。NPN型:发射极为N型,基极为P型,集电极为N型。PNP型:发射极为P型,基极为N型,集电极为P型。三极管的工作原理基于半导体中的少数载流子(电子或空穴)在外加电压作用下的运动。当在发射极与基极之间施加正向电压时(对NPN型而言,P型为...
- 所属专栏: MDD辰达半导体 标签: 三极管,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2024-02-21 10:02:00
- MDD三极管的替换原则有哪些?
- 三极管的原理是什么?MDD三极管在应用电路中如何选择合适的替代型号呢?MDD三极管是一种半导体器件,被广泛应用于各种电子电路中,例如放大器、开关、逻辑电路等。在实际应用中,当出现三极管损坏或需要更换时,我们需要选择合适的替代型号。替换三极管的原则包括匹配电气参数、替代型号的可靠性和成本等方面。本文将详细介绍三极管的替换原则,帮助大家更好地选择合适的替代型号。首先,选择合适的替代型号需要考虑电气参数的匹配。电气参数包括最大工作电流、最大工作电压、最大功耗、电流增益等。我们需要确保替代型号的电气参数与原型号相近或符合实际应用需求。如果替代型号的电气参数与原型号差别太大,可能会导致电路性能下降或不...
- 所属专栏: 器件替换 标签: 三极管,电子元器件,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2023-11-30 09:46:00
- 如何判断三极管类型的好坏和引脚
- 判别三极管的好坏:我们在电路调试过程中遇到问题时,经常需要判断管子性能是不是好的,这时我们可以借助三用表来进行判断。将三用表调至电阻档,对三极管的三个管脚两两进行测量,共测量六次,若其中两次可以测到电阻值则说明三极管是好的,其他情况是坏的。三极管类型和引脚判别:将万用表调至电阻档;用万用表的黑表笔与1号引脚接触,红表笔分别接触2、3号引脚,两次是否有电阻值;用万用表的黑表笔与2号引脚接触,红表笔分别接触1、3号引脚,两次是否有电阻值;用万用表的黑表笔与3号引脚接触,红表笔分别接触1、2号引脚,两次是否有电阻值;以上三组测量,如果某一组测量均导通,则黑表笔接触的为基极,三极管为NPN型。主要功...
- 所属专栏: 器件替换 标签: 三极管,MDD,MOS管 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2023-08-30 10:32:00
- MDD三极管的工作原理及应用
- MDD辰达半导体的NPN型三极管基极正偏、集电极正偏,基极与发射极间是一个正向偏置的二极管正向导通,高浓度掺杂的发射区电子由发射区向基区扩散,基区的少数载流子穿过集电极(注:少数载流子的移动,在正向偏置的PN结中,就是反向漏电流),在三极管中这种穿过结电集的少数载流子,形成电流IC,IC的大小取决于基区的电子数量,也就是取决于发射极向基区扩散的电子多少。而电流的方向与电子移动的方向相反,所以NPN型三极管的电流方向是由集电极向发射极,PNP型三极管相反。当三极管工作在截止和饱和状态(放大状态时间较短)时,三极管可作为电子开关广泛应用于各种控制电路、逻辑电路、运算电路中,如早期的开关电源的开关...
- 所属专栏: 器件替换 标签: 三极管,MDD,开关电路 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2023-08-02 09:54:00
- MDD三极管的工作原理及应用
- MDD辰达半导体的NPN型三极管基极正偏、集电极正偏,基极与发射极间是一个正向偏置的二极管正向导通,高浓度掺杂的发射区电子由发射区向基区扩散,基区的少数载流子穿过集电极(注:少数载流子的移动,在正向偏置的PN结中,就是反向漏电流),在三极管中这种穿过结电集的少数载流子,形成电流IC,IC的大小取决于基区的电子数量,也就是取决于发射极向基区扩散的电子多少。而电流的方向与电子移动的方向相反,所以NPN型三极管的电流方向是由集电极向发射极,PNP型三极管相反。当三极管工作在截止和饱和状态(放大状态时间较短)时,三极管可作为电子开关广泛应用于各种控制电路、逻辑电路、运算电路中,如早期的开关电源的开关...
- 所属专栏: 器件替换 标签: 三极管,MDD,开关电路 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2023-06-19 10:33:00
- 三极管使用时应该注意什么?
- 三极管使用时,要注意以下六点:1.注意旁路电容对电压增益的影响;2.注意MDD三极管内部的结电容的影响,由于半导体制造工艺的原因,贴片三极管内部不可避免地会有一定容值的结电容存在,当输入信号频率达到一定程度时,它们会使得贴片三极管的放大作用“大打折扣”,更糟糕的是,它还会因此引起额外的相位差;3.作为开关时需要注意它的可靠性;4.明确把握三极管的截止频率;5.贴片三极管的开关速度一般不尽人意;6.需要明白射极跟随器的原理,射极跟随器的一个最大好处就是它的输入阻抗很高,因而带负载能力也就加强了,可能会造成意外的“问题源”。三极管规格书下载:2SC1623SOT-23210525_看图王.pdf
- 所属专栏: 器件替换 标签: 三极管,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2023-05-24 10:30:00
- 替换MDD整流二极管有哪些原则?
- MDD整流二极管如果在电路中代换,以下原则必须知道:一、可选择使用型号参数及原二极管型号参数基本相同二极管代换。二、整流电流大二极管可代换整流电流小二极管,相反则不能代换。三、反向工作电压高二极管可代换反向电压低二极管,相反则不可能代换。四、工作频率高二极管可代换工作频率低二极管,则不能代换。二极管电路中整流二极管的应用最为普遍。所谓整流二极管就是专门用于电源电路中将交流电转换成单向脉动直流电的二极管,由整流二极管构成的电路称为二极管整流电路。二极管规格书下载:ESD05D6CUDFN0603210824_看图王.pdf
- 所属专栏: 器件替换 标签: 二极管,三极管,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2023-05-22 09:45:00
- NPN三极管放大电路不能关断问题。
- 如图NPN三极管MMBTA06放大电路;通过R63控制放大电流,JOut外接1K负载电阻。问题如下:1、驱动电压高:1.1电压关系成立,Vsat=Vout-Vsen1.2电流关系成立,Isen-ILoad=10mA左右,为Ib2、驱动电压低,不能理解:2.1Vout应该接近12V,结果为6.05V,说明没有关断。2.2电流关系不成立,应该Iload=Isen,测试结果Isen=0.Iload=5.95非常感谢!
- 所属专栏: 技术交流 标签: 三极管 发帖人:ActiveAndy 发帖时间:2023-02-10 19:06:00
- SI2308BDS-T1-GE3三极管功率场效应管供应
- 技术参数品牌:VISHAY/威世通型号:SI2308BDS-T1-GE3批号:19+封装:SOT-23数量:12078QQ:2355239042制造商:Vishay产品种类:MOSFETRoHS:是技术:Si安装风格:SMD/SMT封装/箱体:SOT-23-3通道数量:1Channel晶体管极性:N-ChannelVds-漏源极击穿电压:60VId-连续漏极电流:2.3ARdsOn-漏源导通电阻:156mOhmsVgs-栅极-源极电压:10VVgsth-栅源极阈值电压:1VQg-栅极电荷:6.8n最小工作温度:-55C最大工作温度:+150CPd-功率耗散:1.66W配置:Single通道模...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 三极管 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-09-24 14:33:00
- 合科泰现货即将送达,需要赶快下单!!!
- 以下型号即将送达,请各位赶快下单公司介绍:广东合科泰实业有限公司(总部)初创于1992年,是全球领先的半导体生产服务商,是国家认证高新技术企业。初期致力于被动元器件:贴片电阻、贴片电容的研发及生产。于2000年注册成立深圳市合科泰电子有限公司(今为实业公司旗下子公司)。与此同时,企业扩大规模投资研发并且生产主动元器件:二极管、三极管、场效应管(MOS)及IC等领域系列产品,主要应用于:电源类、可穿戴数码产品、家电产品、通讯电子、汽车电子、仪器仪表、电子玩具、医疗电子、安防电子、航空航天等领域。【合科泰】网址:http://list.szlcsc.com/brand/11439.html欢迎大...
- 所属专栏: 代售推荐 标签: 合科泰,二三极管,三极管 发帖人:合科泰1992 发帖时间:2018-04-24 11:18:00
返回