结果:找到"三相电停电报警电路)有个音乐芯片不知道了",相关内容1000条
- 电压电流相位检测电路
- 电压电流相位检测电路目的是想知道电压电流的相位谁超前谁。这样可以调整频率使得电路工作在谐振状态,达到功率最大,效率最高。这个电路应该不能检测出具体的相位差是多少吧?如果要检测出具体的相位差多少,应该要怎么改进这个电路?或者有没有更好的电路?还有,鉴相电路包括电压跟随器用高精度运算放大器LF353、过零比较器LM339、D触发器74HC74和异或门74LS86------这个是90年代的电路,一堆的模拟器件,如今过了几十年了,有没有更好的办法或者电路能够直接获取到电流和电压的相位信息?
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 电压电流相位检测电路 发帖人:站在巨人的肩膀上借鉴 发帖时间:2024-01-22 16:39:00
- 电压电流相位检测电路
- 电压电流相位检测电路目的是想知道电压电流的相位谁超前谁。这样可以调整频率使得电路工作在谐振状态,达到功率最大,效率最高。这个电路应该不能检测出具体的相位差是多少吧?如果要检测出具体的相位差多少,应该要怎么改进这个电路?或者有没有更好的电路?还有,鉴相电路包括电压跟随器用高精度运算放大器LF353、过零比较器LM339、D触发器74HC74和异或门74LS86------这个是90年代的电路,一堆的模拟器件,如今过了几十年了,有没有更好的办法或者电路能够直接获取到电流和电压的相位信息?
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 电压电流相位检测电路 发帖人:站在巨人的肩膀上借鉴 发帖时间:2023-12-22 18:04:00
- 语音播放芯片在燃气报警器上的运用——NV020C-SOP8语音ic
- 天然气作为新时代的清洁能源,它更环保,安全系数也更高。可是近些年天然气频繁泄漏爆炸,如2021年湖北十堰“6·13”爆炸事故的发生,造成了非常惨痛的人身伤害、财产损失。为了使燃气更好地造福于民、造福于社会,减少并杜绝各种因燃气泄漏而引发的事故,安装燃气报警器无疑是广大家庭及工商业燃气用户的明智之举。NV020C-SOP8芯片燃气报警器语音方案:燃气报警器内置NV020C-SOP8语音芯片后,可提示燃气浓度来提高人们的警惕性,能及时的作出防范意识,并且在当燃气报警器电池没电后也会作出相应的提示,其中的语音内容可做中文及英文。NV020C-SOP8芯片燃气报警器语音方案NV020C-SOP8是一...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音播放芯片 报警器语音芯片 报警器语音方案 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-07-12 10:55:00
- N930X语音芯片声光报警器语音方案
- 声光报警器(Audibleandvisualalarm)又叫声光警号,是一种用在危险场所,通过声音和各种光来向人们发出示警信号的一种报警信号装置。YD-D3A系列声光报警器是为了实现突发紧急情况报警、保证安全生产的报警设备。声光一体设计,能同时发出声、光两种警报信号,是工业民用等各类现场应急报警系统中的一个重要配套设备;它的语音内容可根据实际使用情况进行定制。N930X语音芯片声光报警器语音方案:N930X是一个提供串口的MP3芯片,完美地集成了MP3、WMV的硬解码芯片,在音频压缩方面有着非常大的优势。在报警器中加入了N930X语音芯片,可以根据客户要求定制语音内容,还能定制真人发声的标准...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 报警器语音芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-07-02 16:24:00
- NV020C语音ic,漏电报警器,语音芯片方案
- 电器漏电语音报警器,电器漏电信号触电源开关电路导通,电源开关电路给语言发生电路、功率放大电路、发音器件提供电源,语言发生电路产生的语音信号通过功率放大电路给发音器件。它属于电器漏电语音报警的技术领域,电器漏电在国家规定的电压允许值范围内报警不报警,漏电高于国家规定的电压允许值马上报警,由电源开关电路,电源电路,语音发生电路,功率放大电路,喇叭组成。电器漏电报警器具有零相线漏电自动检测报警的功能,相线不管接在电器电源线的哪一条,漏电高于电压允许值均自动报警,适合于具有金属外壳保护结构的各种电器使用。漏电报警器都会嵌入一颗音质优美的芯片,作为语音报警的电子元器件,广州九芯电子结合了广大工程师的需...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音ic 漏电报警器语音芯片方案 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-05-24 16:22:00
- 声音提示芯片在报警器上的应用
- 报警器是一种为防止或预防某事件发生所造成的后果,以声音、光、气压等形式来提醒或警示我们应当采取某种行动的电子产品。随着科技的进步,机械式报警器越来越多地被先进的电子报警器代替,经常应用于系统故障、安全防范、交通运输、医疗救护、应急救灾、感应检测等领域,与社会生产密不可分。在一般的报警系统中,通常采用声音报警为主、灯光报警为辅的报警方式,为了达到较好的报警效果,报警的声音必须响亮、清晰、自然,在某些特殊的应用场合还要求器件在比较恶劣的环境中,如温湿度变化较大的环境中仍能正常地工作。而NV020C是一款性能稳定的语音芯片,无需任何外围电路,在极其恶劣的噪声环境下都可正常工作,它具有宽泛的耐温和耐...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 报警器声音芯片 报警器声音提示芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-04-28 15:55:00
- NV040D语音芯片在天然气报警器上的应用
- 天然气,本身无色无味,密度比空气小。发生泄露后会向上跑。当空气中天然气泄漏浓度达到5%~15%时,遇到明火就会爆炸。如今天然气普及,家家通气,可是每年由于因使用不当、自然因素、人为因素造成的燃气泄漏爆炸事故接连不断,而天然气泄漏报警器是一种在天然气使用过程中发生泄漏而发出报警的家用安防装置,因此天然气泄漏报警器成为了家家户户必不可少的家用安防装置,有备无患,安全第一。家用天然气报警器内置NV040D语音芯片后,可以语音提示燃气浓度来提高人们的警惕性,能及时的作出防范意识,并且在当天然气报警器电池没电后,也会作出相应的提示,其中的语音内容可做中文、英文等多种国家语言!NV040D语音芯片具有多...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 报警器语音芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-03-30 15:30:00
- 报警器为什么可以语音报警?——语音芯片的应用
- 报警器(alarm),分为机械式报警器和电子报警器。随着科技的进步,机械式报警器越来越多地被先进的电子报警器代替,经常应用于系统故障、安全防范、交通运输、医疗救护、应急救灾、感应检测等领域,与社会生产密不可分。如:门磁感应器和声光安全报警器等。针对目前市场上存在的一些报警器的问题,在普通的报警器中加入语音报警这一功能,让报警器的使用者能够更加直接有效的了解报警的原因,如:“<火警警报6秒>,已发生火警警情,请立刻启动灭火装置,并由安全通道疏散。”而实现这语音报警功能的核心是加入了语音芯片N9300,可以根据客户要求定制语音内容,还定制真人发声的标准录音。N9300语音芯片;它是一...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic 报警器 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-11-26 15:29:00
- 2021电动车防盗报警语音提示语音ic方案选型
- 电动车作为日常生活中的代步交通工具,电动车不仅是日常上班、出行的重要交通工具,也是一件颇具价值的私人财物,在发生丢失被盗的时候,难免会心疼不已。所以,防盗,也是日常维护中的重中之重。人们会在电动车上配备安装电动车防盗报警器,避免发生电动车被盗。许多人、往往因为赶时间、图省事而忘记锁车。殊不知,锁车时都有可能被盗,更别提马虎的你忘记锁车了。而安装了具有防盗报警的功能电动车防盗报警器,当人车分离的情况下,车子被撬盗的时候会发出报警的声音,能及时提醒周围用户,车子处于被盗或被破坏的状态。而且传统的电动车防盗报警器只有简单地“呜、呜、呜……”报警功能,并不够人性化,在电动车防盗报警器上加上NV040...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音ic 语音芯片 报警语音ic ic 芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-10-18 16:03:00
- 请高手帮忙看一下原理图(是关于三相电停电报警电路)有个音乐芯片不知道了
- 图片
- 所属专栏: 器件替换 标签: 是关于 三相电停电报警电路)有个音乐芯片不知道了 发帖人:在线等回复 发帖时间:2018-09-06 09:44:00
返回