结果:找到"三维模型",相关内容778条
- 请教下,圆环三D显示没镂空的问题。
- 如图我边框层设置了,怎么3D显示中间还有实体了,我需要中间是镂空的,有知道咋搞吗
- 所属专栏: 技术交流 标签: 圆环 ,三D模型镂空显示 发帖人:古路星空 发帖时间:2023-11-03 09:04:00
- 器件中导入3D模型时名称变成undefined,3D模型变形会变成立方体与实际模型不符
- 器件中导入3D模型时名称变成undefined,3D模型变形会变成立方体与实际模型不符。详细见图片。名称变成undefined是因为路径太深吗?且不能手动修改成需要的名称;如果不支持后续库器件多了可能会混乱;尝试很多次才莫名奇妙的可以显示模型,但名称还是不正确;望解答,谢谢!
- 所属专栏: 技术交流 标签: 3D模型 undefined 模型变形 发帖人:yudengyun 发帖时间:2023-05-24 11:05:00
- 立创商城导入元件的3D模型显示黑白块
- 立创商城下载的元器件封装,保存后导入到离线版的嘉立创EDA,模型显示为黑白块,怎么解决
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 3D模型 发帖人:HWnb 发帖时间:2023-02-08 17:46:00
- 有谁用犀牛做三维文件在立创中导入的,我做的怎么过来是黑色的呢?
- 有谁用犀牛做三维文件在立创中导入的,我做的怎么过来是黑色的呢?
- 所属专栏: PCB设计 标签: 三维 立创 发帖人:程序员玩乐器 发帖时间:2022-07-20 15:22:00
- SLM选择性激光熔化技术
- 选择性激光熔化(SLM)是一种金属增材制造技术。它也被称为粉末床熔融或直接金属激光烧结(DMLS)技术。它主要是通过高功率激光将金属粉末熔合在一起。可用于快速原型制作和批量部件生产,可用的金属合金范围相当广泛,最终部件也具有与传统制造工艺相同的性能。SLM打印机有一个充满金属粉末的腔室,通过涂布刀片将该金属粉末以非常薄的层铺展在基材或构建板上。然后,高功率激光通过选择性地熔化粉末材料来熔化部件的2D切片。接着,构建板下降一层的高度,而涂布刀片在表面上精细地铺展上又一层新粉末。重复该过程,直到完成打印。如下图所示:整个过程在机器内的受控气氛中进行。零件构建完成后,可以从机器中取出。从构建板上移...
- 所属专栏: 3D打印 标签: 三维猴 3D打印 SLM 发帖人:嘉立创罗工 发帖时间:2022-03-05 10:45:00
- 5万人抢购的冰墩墩,我选择做一个白板冰墩墩
- 5万人抢购的冰墩墩,我选择做一个白板冰墩墩,实惠又可爱,放在电脑桌上做摆件太合适啦!
- 所属专栏: 3D打印 标签: 冰墩墩 3D打印 三维猴 发帖人:嘉立创罗工 发帖时间:2022-02-23 11:00:00
- 三维猴诚聘英才
- 三维猴隶属深圳嘉立创旗下3D打印模具制造品牌,项目立项于2020年9月,现已订购3D打印设备55台,目标将规模做到全国前三。我们的优势是:1)高于行业内的薪酬标准和福利待遇。2)朝阳产业,行业发展空间大。3)嘉立创集团新开项目,有平台支撑,个人成长及发展机遇多。4)五险一金,优秀员工奖、年终抽奖、节日福利。5)工厂坐落在最宜居城市之一的珠海,粤港澳大湾区核心城市之一。买房就业的首选城市群。因项目扩张需要,现向社会诚招以下人士,欢迎客户朋友推荐介绍招聘联系人:罗先生:186821237603D打印生产主管/经理1名岗位职责:1、负责3D打印部门生产计划、组织和管理工作、并主持部门的日常事务;2...
- 所属专栏: 嘉立创动向 标签: 三维猴诚聘英才 发帖人:嘉立创罗工 发帖时间:2021-09-24 21:28:00
- 用立创商城赠送的PCB直尺制作一个游标卡尺
- 因为最近有用到游标卡尺测量尺寸,但是有时候偏偏找不到,但是手头有几个立创商城赠送的PCB尺因此萌生了用直尺制作游标卡尺的想法,下图是直尺的真容
- 所属专栏: 技术交流 标签: 立创商城 三维建模 3D打印 发帖人:小小宅138 发帖时间:2018-12-04 00:37:00
- 自己动手做一个写字机器人
- 前几天没什么事,就准备自己做一个写字机器人,初期查了一些资料,但是楼主还是想了一些创新例如“运用极坐标来制作”PS:传统的写字机器人都是用的直角坐标首先去超市选了一款儿童玩具,如下图相信好多人都见过,之所以选这个的原因是,这种绘图板擦写很方便以后调试的时候会省很多事,如果用A4纸太浪费了然后就是选用电机了,为了控制精准,我选用的是舵机搭配步进电机之所以选择5V的步进电机也是为了方便控制,仅仅一个ULN2003驱动芯片就可以搞定电机舵机都选好就剩下主控芯片了,首选Arduino无疑了,这里用的是最经典的UNO硬件电路选好以后还要考虑运动机构了,这对河南科技大学机电学院的学生来说简直小菜一碟,洛...
- 所属专栏: 奇思妙想 标签: 机器人 单片机 Arduino 步进电机 三维模型 发帖人:小小宅138 发帖时间:2018-11-23 13:20:00
返回