结果:找到"不诚信",相关内容443条
- 立创商城的开票系统真的反人类
- 个人账户本来想买一批元件,因为前几年在前公司有过采购,当时为了开票报销,就填了前公司开票信息,当时没有任何提示说不能修改,目前新公司要买一批元件,发现不让新增公司开票资料,也不让修改税号,这系统真让人无语,设计这系统的时候有没有考虑过很多公司是没有公司主体的嘉立创账号,都是让工程师自己用账号买然后开票报销啊?而且工程师自己买也不会出错,设计系统的时候有没有考虑过这些????哪怕是半年到一年可以修改一次开票信息也算啊,有几个人可以一直在一家公司任职的,总不能换一家公司重新注册一个账号吧,一点便利性都没有,这么优秀的开票信息系统真的让人无语,还不如某宝方便一些,拜拜,换地方买了。
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: 不能更改、添加新公司开票信息 发帖人:鲸鱼安慰了大海 发帖时间:2024-01-08 22:53:00
- MU给AD9851信C号使能不了9851
- MU给AD9851信C号使能不了9851,是什么原因?你有没有遇到过?看了时钟、数据、使能、复位时序都是对。不过9851的GND和RF的GND没有隔离现在插上MCU的烧录线居然MCU就可以使能9851,拔了就使能不了,相当于和9851通讯不上谁用过AD9851DDS芯片的出来交流一下谢谢使用特权更多操作
- 所属专栏: 技术交流 标签: MU给AD9851信C号使能不了9851 发帖人:站在巨人的肩膀上借鉴 发帖时间:2023-11-11 23:10:00
- 立创商城不能更改开票信息
- 立创商城下单突然不能更改开票信息,我个人账户,在没有任何通知的情况下给我绑定了个只用过一次的公司信息。给我们一个乙方开了个发票,结果现在改不了了??!这个开票信息以后也不会再用了。如果你们要非说绑定一个是你们的政策我也没活说,但为什么随便给我选一个公司?我说改成我们的以后不动客服还说不行?为什么你们随便给我选一个公司不需要执照等材料?要改回来还问我要执照?那我开个贵司抬头的发票之后,你们未经通知给我绑定了,我是不是需要一个贵司的营业执照?你们给发吗?
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 不能更改、添加新公司开票信息 发帖人:暖融阳光 发帖时间:2023-05-11 15:44:00
- 换公司后,立创商城不能更改、添加新公司开票信息,原因?
- 个人账号,从立创PCB刚开始就开始用,出了立创商城也很方便,之前还可以更改开票信息。最近换工作了,昨天用立创商城下单,几十种元器件都选好提交了,最后更改开票信息说更改不了。这种迷之操作,很费解啊,立创PCB那边也可以更改新增公司开票信息呀,为啥商城就不可以呢,说只能换账号,雷死人;你这不是在自绝后路么。建立起这么一个庞大的商城不容易,玩这一招,就为了规避某些人。希望立创商城为大多数人考虑,无论你怎么规避,总是会有钻空子的人;虽然不知道你们这么操作是为了啥,但是作为一个普通用户来说,遇到这个操作,真的是很想骂娘;本来用的都很顺手了,立创商城样品元器件价格稍贵,也可以接受。突然开票受限,让人很难...
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: 不能更改、添加新公司开票信息 发帖人:白小匠No1 发帖时间:2023-03-23 08:54:00
- 三维猴诚聘英才
- 三维猴隶属深圳嘉立创旗下3D打印模具制造品牌,项目立项于2020年9月,现已订购3D打印设备55台,目标将规模做到全国前三。我们的优势是:1)高于行业内的薪酬标准和福利待遇。2)朝阳产业,行业发展空间大。3)嘉立创集团新开项目,有平台支撑,个人成长及发展机遇多。4)五险一金,优秀员工奖、年终抽奖、节日福利。5)工厂坐落在最宜居城市之一的珠海,粤港澳大湾区核心城市之一。买房就业的首选城市群。因项目扩张需要,现向社会诚招以下人士,欢迎客户朋友推荐介绍招聘联系人:罗先生:186821237603D打印生产主管/经理1名岗位职责:1、负责3D打印部门生产计划、组织和管理工作、并主持部门的日常事务;2...
- 所属专栏: 嘉立创动向 标签: 三维猴诚聘英才 发帖人:嘉立创罗工 发帖时间:2021-09-24 21:28:00
- 现金账户管理->提现指定银行账号信息改不了???
- 公司管理现金账户管理->提现指定银行账号信息中人员手机号停用,无法更新新的账号!!!管理员也无法改,求救官方!!!!!
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 提现指定银行账号信息 改不了?? 发帖人:钛极智能 发帖时间:2021-09-09 16:47:00
- 嘉立创不断的将基础库的器件改到扩展库,有没有考虑过客户的难处。
- 做电路时以立创的元件库来选择零件,但是立创周期性的把零件往扩展库里移,客户这边怎么办?不断的改板?改元件?不断的增加扩展库费用?望立创好好解决基础库的种类和扩展库的库存问题,你们的改动给客户带来的是很麻烦,一块板缺几个不贴的,还不如全不贴。
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 不诚信 发帖人:Cortex 发帖时间:2020-07-28 22:09:00
- 给嘉立创PCB的做事诚意点赞!
- 嘉立创最近推出了10x10以内30元包邮活动,是顺丰特惠包邮的。上周六下单了30元的样板,正常的话周日发货,我周二能收到货。但是嘉立创PCB又出现了开路报废问题(这是我第二次遇到的问题,上次的处理非常不满意,需要重新提交PCB和SMT文件,没有给免费加急,没有给发顺丰标快,浪费了我5天的时间)本来以为周一重做,周二发货,周四收货,但是,嘉立创给了我一个两个意外!两个意外!意外1:周一打电话告诉我给12小时免费加急!意外2:发货发的是顺丰标准快递!如果没有这两个意外,我也不会发帖了,只能自认倒霉了。这次嘉立创的失误导致我周三能收货,晚了一天,但是这种做事态度我还是很满意的。我这个样板嘉立创应该...
- 所属专栏: PCB打样 标签: 诚意 改进 发帖人:往事如烟 发帖时间:2018-12-04 11:47:00
- 485不能正常通信问题
- 两能设备采用485进行通信,一台我的,一台别公司的,我的设备采用MAX3079E芯片(半工通信),匹配电阻120欧,上拉和下拉电阻测试过1K,3。3K,10K等测试过,两台设备单独使用串口调试工具都能正常接收发送数据,但就是两台设备之间不能正常通信,用示波器查看AB信号,波形正常。请问是什么问题导致的不能通信,谢谢!
- 所属专栏: 技术交流 标签: 485不能正常通信问题 发帖人:LUWB 发帖时间:2017-08-18 11:52:00
返回