结果:找到"中国芯",相关内容1000条
- 高调光性能LED线性恒流驱动器H7308
- 产品描述H7310是一种带PWM调光功能的线性降压恒流LED驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的LED恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调范围为16~1500mA。H7310内置过热保护功能,可有效保护芯片,避免因过热而造成损坏。具有很低的静态电流,典型值为100uA。带PWM调光功能,可通过在DIM脚加PWM信号调节LED电流。H7310采用ESOP-8,芯片底部的散热片与片的SW脚相连。芯片采用特殊算法,可以实现高精度的恒流效果,输出电流恒流精度≤±3%,电压工作范围为2.5-85V可以轻松满足锂电池以及市场上面中低压的应用需求。产品特征内置100V耐压M...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 国产芯片 发帖人:Sandyliu 发帖时间:2023-08-26 18:01:00
- 降压DC-DC宝砾微PL88104封装SOT23-6L60V/600mA开关稳压器
- 应用领域:·功率计·分布式电源系统·电池充电器·线性稳压器的预稳压器·WLED驱动器概述:宝砾微PL88104是一款60V/600mA单片降压型开关稳压器。PL88104集成了一个高压侧80V/550mΩ和一个低压侧80V/350mΩ的MOSFET,可在4.5V至60V的宽输入电压范围内提供600mA的连续负载电流。峰值电流模式控制可提供快速的瞬态响应和逐周期的电流限制。产品的结温最大为160℃,存储温度为-65~150℃,符合工业级温度要求。结壳热阻为34℃/W,结至环境的热阻为180℃/W,散热性能较好。特点:·600mA连续输出电流能力·4.5V至60V的宽输入范围·集成80V,550...
- 所属专栏: 单片机开发 标签: 中国芯 发帖人:邱先生66888 发帖时间:2023-05-09 14:08:00
- 希望立创开一个国产芯片推荐专区
- 希望立创开一个国产芯片推荐专区,现在国产有很多稳定的芯片,我现在方案优先使用国产芯片但是国产芯片寻找筛选交流比较麻烦,客户的话简易立创开个专区大家交流和相互推荐国产方案和替代方案,望供应商不要刷帖就行。
- 所属专栏: 技术交流 标签: 国产芯片 国产推荐 支持国产 发帖人:小涛电子工作室 发帖时间:2022-06-05 12:35:00
- 国产MS5196T/MS5197T低噪声、低功耗、16/24位∑-ΔADC
- 资料下载:MS5196T5197T.pdfMS5196T/MS5197T是瑞盟科技推出的一款为适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、差分输入的16bit/24bit模数转换器。其内部集成了低噪声输入缓冲器、低噪声仪表放大器,其片内还集成温度传感,用来做测试时的温度补偿。此芯片采用外部时钟或内部时钟,输出数据速率可通过软件设置数据更新速率为4.17Hz到123Hz。MS5196T/MS5197T电源电压范围为2.7V到5.25V,典型功耗为320uA。MS5196T/MS5197T采用了TSSOP16封装。主要特点RMS噪声:65nV功耗:典型值为320uA集成低噪声、增益仪表放大器集成...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 芯片 国产 发帖人:芒果西米露 发帖时间:2022-03-11 10:27:00
- 论FM8PE53DE的替代国产芯片
- 针对飞凌FM8PE53这个型号,国产品牌中微爱芯耗时三年成功研制出AiP8P002A,完美替代了飞凌FM8PE53。为国内家电厂商大大降低了采购成本。我司作为中微爱芯一级代理商,有着大量的现货及价格优势,欢迎家电厂商咨询,免费送样,电话18929577724(微信同号)
- 所属专栏: 器件替换 标签: 国产芯片 发帖人:国芯思辰 发帖时间:2021-10-14 15:24:00
- 5G前传中,移动及联通使用的方案是什么?
- 当今时代,5G网络正在如火如荼的建设中。其中,在建设5G前传网络时,运营商显然陷入两难选择。如果选择运维效率更高的有源WDM方式,成本就会增加;如果选择低成本部署的无源WDM方式,运维效率难以提升,未来无法匹配业务需求,运营商辛辛苦苦建设的5G网络也将失去意义。因此,中国移动及中国电信运营商希望寻找兼顾成本及运营效率的5G前传网络部署方式。俗话说,“鱼和熊掌不可兼得”。但5G承载领域通信人,借助创新打破了这一规律。半有源前传方案的诞生,让“鱼”和“熊掌”都成为可能。5G前传半有源设备方案特点是DU侧采用有源WDM,而AAU天线侧采用无源WDM,有效降低了成本,且通过有源设备的介入有效的解决了...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 无源光器件 中国移动 中国联通 通讯 DWDM LWDM 发帖人:专说光通信 发帖时间:2021-03-26 14:41:00
- 国产芯片的历史性机遇(上)
- 半导体指常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料,是电子产品的核心。根据ICInsights,半导体按产品划分,分为集成电路(IC)、分立器件(二极管、晶闸管、功率晶体管等)、光电器件(光传感器、图像传感器、激光发射器等)和传感器(压力传感器、温度传感器、磁场传感器等)/集成电路通常可分为模拟集成电路和数字集成电路两大类:模拟集成电路主要是指由电阻、电容、晶体管等组成的模拟电路集成在一起用来处理连续函数形式模拟信号(如声音、光线、温度等)的集成电路,包含通用模拟电路(接口、能源管理、信号转换等)和特殊应用模拟电路;萨科微SLKOR在1688商城的产品SL3401数字集成电路是对离散的数字信号...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 国产、芯片 发帖人:人走茶凉 发帖时间:2019-11-05 15:04:00
- 国产芯片的历史性机遇(上)
- 半导体指常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料,是电子产品的核心。根据ICInsights,半导体按产品划分,分为集成电路(IC)、分立器件(二极管、晶闸管、功率晶体管等)、光电器件(光传感器、图像传感器、激光发射器等)和传感器(压力传感器、温度传感器、磁场传感器等)/集成电路通常可分为模拟集成电路和数字集成电路两大类:模拟集成电路主要是指由电阻、电容、晶体管等组成的模拟电路集成在一起用来处理连续函数形式模拟信号(如声音、光线、温度等)的集成电路,包含通用模拟电路(接口、能源管理、信号转换等)和特殊应用模拟电路;萨科微SLKOR在1688商城的产品SL3401数字集成电路是对离散的数字信号...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 国产、芯片 发帖人:人走茶凉 发帖时间:2019-11-05 15:04:00
- 中国电子第一大展,立创商城多重惊喜邀您观展!
- 中国电子展已有53年的历史,是亚洲电子展览联盟(AEECC)五大成员之一,也是中国最权威的电子行业展会。第90届中国电子展已进入倒计时阶段,即将于2017年10月25日正式开幕!这场万种瞩目的中国电子行业盛会,立创商城又怎会缺席?!第90届中国电子展主题:信息化带动工业化,电子技术促进产业升级展会时间:2017年10月25-27日展会地点:上海新国际博览中心(上海市浦东新区龙阳路2345号)地铁直达:乘2号线到龙阳路地铁站,换乘7号线到花木路地铁站。立创商城展位:W2号馆2A122号,从W2号馆北侧主入口进入,可快速找到我们!立创商城展位示意图:W2号馆2A122号想知道本届中国电子展将会有...
- 所属专栏: 立创动向 标签: 立创商城 中国电子展 第90届中国电子展 发帖人:立创君 发帖时间:2017-10-19 22:26:00
- 相当补身的STM32资料和应用--找方案找创意必备资料!!!
- 以下资料,是我今年4月底参加的STM32中国峰会的资料,今天ST官方刚刚邮件通知和发放出来。正值第二届立创商城电子制作节日正在如火如荼的开展中,这份关于ST最新的资料和相关新技术简介,相信对大家搞产品和设计有较大帮助,特共享给大家!找方案,找创意2017年STM32中国峰会资料(资料分2部分),点击文件即可下载:分论坛的资料.rar研讨会的资料.rar文件目录,一睹为快:
- 所属专栏: 赛事动态 标签: STM32 中国峰会 发帖人:立创商城工程部 发帖时间:2017-06-02 17:26:00
返回