结果:找到"九音科技DSP语音处理性能介绍,一起来探讨吧!",相关内容1000条
  • 思必驰:离线语音识别芯片简介
  • 一.使用场景 夏天某个凉爽的早晨,当你躺在床上玩着手机,突然一阵困意袭来,原来已经中午了,此时你一个侧身准备休息,突然发现一阵酷热袭来,你定睛一看,原来是风扇没有打开,这个睡姿很舒服你又不想起床怎么办?此时如果你有一个智能语音风扇,你只需要说一句打开风扇即可。关于语音识别这个功能,市面上有多家公司开发有关离线识别的芯片和算法,可是识别效果不是很理想,但是思必驰是例外,该公司的芯片唤醒率和识别率均高于市场同行,抗噪音的能力也非常优秀。 二.思必驰芯片简介 本文主要介绍思必驰股份有限公司推出的一款离线语音识别芯片。该芯片是根据智能语音交互市场需求及思必驰算法的发展方向定义开发的“芯片+算法”人工...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 离线 识别 模块 控制 智 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-10-19 18:07:00
  • 单片机茶炉语音控制ic,NRK3301智能茶吧机语音芯片方案
  • 在崇尚仪式感、品质感的消费理念带动下,茶饮小家电市场迎来发展契机。茶饮机、养生壶等被他们归入健康类生活小家电,茶饮之风,在现代科技的加持下,重新回归年轻人消费视野。在阿里发布的“天猫净饮水行业趋势书2021”中提到,饮水产品正在围绕消费需求进行产品衍生和升级,围绕水的水质、味道、口感、健康、出水状况等创新的升级类饮水产品迎来强劲增长,新兴品类如即热/台式饮水机、茶吧机等产品同比增长贡献率达到167%。茶吧机、茶饮机等通过现有技术间的融合,将烧沸水、泡/煮茶的场景与饮水机、过滤器等结合,提升了喝茶体验,加热温控、过滤净化、功能延展、智能控制等也为此类产品增加了差异化卖点。其中智能离线声控茶吧机...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 茶炉控制ic 智芯片方案 智芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-05-26 14:16:00
  • 智能语音芯片在油烟机上的应用
  • 随着人们的生活品质与收入水平的持续提升,居民对家电的需求从解决基础生活问题的传统刚需型家电,逐渐向提升生活品质的智能化小家电转移。在追求智能化的大背景下,智能化家电产品越来越受到用户和品牌企业的青睐,大到冰箱洗衣机彩电,小到微波炉烤箱,几乎所有的产品都开始融入智能元素,油烟机也不例外,油烟机又称吸油烟机,是一种净化厨房环境的厨房电器。它被安装在厨房的炉灶上方,能将炉灶燃烧的废物和烹饪过程中产生的对人体有害的油烟迅速抽走,排出室外,减少污染,净化空气,并有防毒、防爆的安全保障作用。下过厨的伙伴们或许都有过这样的感受,手忙脚乱爆炒时,油烟四起,这时往往腾不出手来去调整抽油烟机的档位。而智能油烟机...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 芯片 ic 智芯片 油烟机芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-03-04 14:33:00
  • 智能语音芯片智能扫地机上的应用
  • 福玛特在2000年推出全球第一台智能扫地机后,正式开始踏入清洁行业,随后就逐渐走上了智能扫地机器人的发展之路。而我国扫地机器人市场兴起相对较晚,2009年市场上推出第一款扫地机器人地宝,随着海内外布局品牌逐渐增多,扫地机器人市场消费教育获得成效,行业开始进入快速发展阶段。而扫地机器人,又称自动打扫机、智能吸尘器、机器人吸尘器等,是智能家用电器的一种,能凭借一定的人工智能,自动在房间内完成地板清理工作。智能扫地机器人,只需要动动嘴巴,就可以控制扫地机的工作模式,实现真正地解放双手,那么它是怎么实现语音控制的呢?这里就要跟大家介绍一下语音识别芯片了,语音识别芯片也叫语音识别IC,与传统的语音芯片...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 芯片 ic 智芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-01-13 13:10:00
  • 什么样的条件的语音芯片才是好的语音芯片?
  • 语音芯片作为日常生活普遍的电子产品,其功能与品质层面十分突出,而这将归功于该语音芯片生产厂家的严苛管理方案及其与时俱进的发展战略,才可以有更靠谱的品质保障,那么,具备什么样的条件的语音芯片才是厂家/买家心中理想的语音芯片呢?下面九芯电子小编就和大家一起探讨下:1、具备体积小巧且应用范围广的有利因素供应质量好,价格低的语音芯片厂家具有体积小的有利因素,因此其能在更多的细小产品中发挥出重要的作用,除此之外,应用范围广泛也是该语音芯片所具备的强大有利因素,其不单单被应用于广告标牌、医疗以及各式各样的玩具行业中,还被广泛地应用于各大交通指示设备中,NVD语音芯片系列为SOP8封装的8脚OTP小芯片,...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 芯片 ic 芯片 ic 智芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-10-25 14:00:00
  • 智能语音芯片是如何让智能家居“听话”的?
  • 一、国内发展现状与趋势当下,国内涉及语音控制技术的企业也有不少,竞争力也比较大。为了能够在该行业脱颖而出,就需要不断加强语音控制技术,尽量排除噪音干扰,增加它的预置命令词识别,缩短其语音识别响应的时间,这样才能提高家居产品的智能化水平,让人们享受到真正智能的家居生活。科技改变生活,高科技语音控制技术让人们享受到了更便捷的家居生活,如今很多家居产品中都使用了识别率更高、回应速度更快的无线语音控制技术,离线也能识别指令并做出反应。随着国内的语音控制技术在不断升级,模板体积越来越小,如九芯电子NRK3301语音识别芯片可以支持离线语音指令100条,支持真人音频播报,在背景噪音50db的条件下也可以...
  • 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 智芯片 识别芯片 芯片 ic 发帖人:九芯智能语音芯片 发帖时间:2021-10-20 11:44:00
  • 智能语音芯片语音识别芯片语音芯片在智能家居的应用!
  • 一、国内发展现状与趋势当下,国内涉及语音控制技术的企业也有不少,竞争力也比较大。为了能够在该行业脱颖而出,就需要不断加强语音控制技术,尽量排除噪音干扰,增加它的预置命令词识别,缩短其语音识别响应的时间,这样才能提高家居产品的智能化水平,让人们享受到真正智能的家居生活。科技改变生活,高科技语音控制技术让人们享受到了更便捷的家居生活,如今很多家居产品中都使用了识别率更高、回应速度更快的无线语音控制技术,离线也能识别指令并做出反应。随着国内的语音控制技术在不断升级,模板体积越来越小,如九芯电子NRK3301语音识别芯片可以支持离线语音指令100条,支持真人音频播报,在背景噪音50db的条件下也可以...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 智芯片 识别芯片 芯片 ic 声控ic 声ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-10-20 11:35:00
  • 语音识别芯片助力灯具智能化!
  • 智能语音灯是指用语音控制的灯,它属于智能灯范畴。智能语音灯和其他的灯一样,只是多了语音控制功能,就是通过说话就能开关灯或者实现一些其他的功能。离线智能语音灯,是使用离线智能语音识别技术,这种形式的智能语音灯无需通过网络,也不用借助其他任何辅助设备。是人与灯的直接互动,用户可以直接通过指令(语音)对灯具进行控制。由于不需网络与遥控器,这让智能语音灯的使用变得更加简单和直接。用户只要在灯具可接收的范围内使用语音,就能完全控制灯具。也不用有繁琐复杂的设置。几乎可以这么说:它是通上电就能使用的。因此对比其他形式的智能灯,(离线)智能语音灯具备有简单、安全、易懂的优势,用户体验更好。NRK3301语音...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 芯片 ic 识别芯片 识别ic 智家居 智ic 发帖人:九芯智能语音芯片 发帖时间:2021-10-16 15:05:00
  • 语音芯片的选型标准有哪些?
  • 随着科技的发展和产品的集成化,语音芯片已经逐渐替代了多种语音设备应用在各场合。语音芯片主要特性是功耗低,抗干扰能力强,外围器件少,控制简单,语音保存时间久(某些语音芯片可以保存内容100年),掉电不丢失语音,部分芯片还可以重复擦写语音内容。如汽车倒车雷达,公交车报站器,银行排队机、语音玩具、防盗系统等设备都装备了语音芯片。由于芯片种类众多,功能各异,工程师在选用语音芯片时会有些彷徨无策,因此九芯电子给初涉语音行业的工程师提供一些语音芯片的选型参考。录音芯片及放音芯片的选择语音芯片从使用功能上,基本可以划分为录音语音芯片和放音语音芯片。设计一个使用语音芯片的产品,首先要考虑是否使用录制现场语音...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 芯片 ic 智芯片 识别芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-10-14 09:43:00
  • 音视频会议机、会议音响会是蓝海吗?
  • 德天新技术是慧为科技股份有限公司的子公司。专业代理九音科技语音处理DSP、晟矽微MCU、安凯等电子元器件九音科技(SOUNDEC)专注音频领域研发和应用。公司将围绕从音频信号拾取、处理及还原、音频输出等环节提供拥有独特技术的综合音频信号处理解决方案。单传感器全双工专利技术无需麦克风,定制化喇叭可同时实现声音拾取与播放,实现无麦克风通话。独有耳道拾音技术拾取耳道里面的声音,隔绝外部环境噪声,强大声音还原算法,实现深度降噪。定制化芯片硬件+算法,可实现ENC、AEC、AGC、Beamforming、WNS、EQ、VAD等强大功能
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: DSP 发帖人:深圳市慧为智能科技 发帖时间:2021-08-17 10:55:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: