结果:找到"二极管,ESD,MDD",相关内容626条
- TVS二极管如何识别判断?
- TVS二极管是一种常用的过压保护元件,其主要功能是在电路遭受瞬态高压冲击时迅速响应,吸收高能量的冲击波,从而保护电路中的敏感元件不被损坏。正确识别和判断TVS二极管的性能及状态对于保障电子设备的稳定运行至关重要。1.外观识别TVS二极管在外观上与普通二极管相似,但通常标有特定的型号和标志,这些可以在元件的封装上直接找到。常见的封装形式包括DO-41,DO-15,SMC等。用户在识别时需要注意以下几点:型号识别:型号通常包括TVS的电压等级、功率等级等信息,例如“1.5KE400A”表示该TVS二极管的耐压为400V,功率为1500W。品牌标志:知名品牌如Vishay,Littelfuse,S...
- 所属专栏: MDD辰达半导体 标签: TVS二极管,二极管,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2024-04-18 10:00:00
- TVS二极管的优点有哪些?
- TVS二极管是一种用于保护敏感电路免受电压尖峰和瞬态电压冲击的半导体设备。随着电子设备向高速、小型化、高集成度发展,对其电路的保护要求也越来越高。TVS二极管以其独特的优势,在众多保护元件中脱颖而出,广泛应用于消费电子、汽车电子、通信设备、工业控制等领域。1.快速响应时间TVS二极管的响应时间极快,通常在皮秒级别。当电路遭遇瞬态过电压时,TVS二极管能迅速启动,将过电压限制在安全范围内,有效防止电压尖峰损害敏感元件。这一特性对于现代高速电子设备尤为重要,可以保证设备在面对突发电压冲击时的稳定运行。2.高浪涌能力TVS二极管设计用于吸收高能量的电压浪涌,其浪涌吸收能力远超过传统的二极管。这使得...
- 所属专栏: MDD辰达半导体 标签: TVS二极管,二极管,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2024-03-14 09:35:00
- 静电二极管在电子雷管电路中的作用有哪些?
- MDD静电二极管在电子雷管中的作用很关键,静电二极管不仅限于稳定电流和防止反向电压,还涉及到安全性和可靠性等方面。1.静电二极管的基本原理静电二极管,也称为肖特基二极管,是一种特殊的二极管,其工作原理基于金属和半导体的接触。在电子雷管电路中,通常使用硅材料制成的静电二极管。硅材料的特性使得静电二极管能够在高温和恶劣环境下稳定工作。2.静电二极管的反向击穿特性在电子雷管电路中,经常会遇到高电压的情况。静电二极管具有较高的反向击穿电压,这意味着在达到一定电压之前,它将保持关闭状态。一旦电压超过反向击穿电压,静电二极管将迅速导通,确保电路中的电压不会继续升高,从而防止设备损坏或者发生危险情况。3....
- 所属专栏: 器件替换 标签: ESD,二极管,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2023-12-06 09:54:00
- 双向ESD二极管,该如何选型?
- ESD静电二极管在电路应用中很常见,静电二极管的选用应该关注的参数有:工作电压、击穿电压、钳位电压、结电容、漏电流、峰值脉冲电流、峰值脉冲功率等等。关于ESD二极管选型,这是个经典永不过时的话题,ESD二极管选型技巧如下:1.ESD管工作电压要大于电路中最高工作电压;2.IPP和VC的选择是要根据线路上可能出现的最大浪涌电流来选择IPP的型号,需要注意的是,此时的VC应小于被保护芯片所能耐受的最大峰值电压;3.用于信号传输电路保护时,要注意所传输信号的频率或传输速率,当信号频率或传输速率较高时,应选用低结电容系列ESD管;4.根据电路设计布局及被保护线路数选择合适的封装。ESD静电二极管封装...
- 所属专栏: 器件替换 标签: 二极管,ESD,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2023-08-28 09:52:00
- ESD静电防护中TVS二极管的应用要求
- ESD静电防护电路中的TVS二极管作用是什么?TVS有哪些应用要求呢?ESD防静电保护对高密度、小型化和具有复杂功能的电子设备而言具有不可替代的意义。电子元器件存在几种技术,当选择电子元器件时,若设计师选择不当的保护器件将只能提供错误的安全概念。电子元器件的选择应根据所要保护的布线情况、可用的电路板空间以及被保护电路的电特性来决定。此外,了解保护电子元器件的特性知识也非常必要,需要考虑的重要因素之一是器件的箝位电压。所谓箝位电压是在esd器件里跨在瞬变电压消除器(TVS)上的电压,它是被保护IC的应变电压。因为利用先进工艺技术制造的IC电路里氧化层比较薄,栅极氧化层更易受到损害。这意味着较高...
- 所属专栏: 器件替换 标签: ESD TVS 二极管 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2023-08-18 10:46:00
- 开关电源中二极管发挥什么作用?
- 在开关电源中,二极管的主要作用是整流。按照整流电路中交流电的频率,开关电源中的整流电路可以分为一次整流电路(低频整流)和二次整流电路(高频整流)。其中,一次整流电路指的是对市电交流电(频率为50Hz或60Hz)进行整流,二次整流电路指的是对高频交流电(频率为几十kHz到几百kHz甚至更高)进行整流。一次整流电路和二次整流电路的原理都是利用二极管的单向导电性把交流电变成单向脉动直流电,但是它们对二极管参数的要求的侧重点不同。一次整流电路选择二极管时主要考虑功率损耗和反向阻断能力,也就是二极管参数中的正向压降UF、反向电流IR要尽可能的小。二次整流电路选择二极管时除考虑正向压降UF、反向电流IR...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 二极管,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2023-08-02 09:56:00
- 二极管N、P型是如何形成的?
- MDD品牌N型半导体:在本征半导体中掺入五价杂质元素,例如磷,可形成N型半导体,也称电子型半导体。因五价杂质原子中只有四个价电子能与周围四个半导体原子中的价电子形成共价键,而多余的一个价电子因无共价键束缚而很容易形成自由电子。由于参与导电的是电子,带负电,因此称为N型半导体。MDD品牌P型半导体:在本征半导体中掺入3价杂质元素,例如硼,可形成P型半导体,也称为空穴型半导体。因3价杂质原子中只有3个价电子能与周围4个半导体原子中的价电子形成共价键,还少1个价电子才能组成稳定的共价键,这种少一个价电子的情况称为空穴,即P型半导体空穴为多子,自由电子为少子,主要靠空穴导电。由于导电的是空穴,带正电。
- 所属专栏: 器件替换 标签: 二极管,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2023-06-09 10:20:00
- MDD二极管正负极的判断方法
- 二极管在电子电路应用中,如何判断正负极?1.看缺角处在led节能灯照明行业中会经常用到5050贴片LED,这种贴片发光二极管是正方形的,四个直角中有一个角带个小缺角,带小缺角的那端就是负极,另一端是正极。2.如果引脚被剪得一样长了,发光二极管管体内部金属极较小的是正极,大的片状的是负极3.对于发光二极管,引脚长的为正极,短的为负极。有的发光二极管带有一个小平面,靠近小平面的一根引线为负极。贴片式发光二极管,一般都有一个小凸点区分正负极,有特殊标志的为负极,无特殊标识的为正极。4.管内电极观察管子内部的电极,较小的是正极,大的类似于碗状的则是负极。5.一般二极管直接可以看出正负极,整流管一头有...
- 所属专栏: 器件替换 标签: 二极管,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2023-05-29 09:29:00
- 选择ESD器件应该遵循的五点要求你是什么?
- ESD静电二极管在电路应用中应该要注意以下五个要求:(1)选择ESD静电保护器件注意:•箝制电压不要超过受保护器件的最大承受电压•电路电压不超过保护器件工作电压•低电容值、漏电流尽可能的减少干扰及损耗(2)静电保护器件尽量安装在最接近静电输入的地方,远离被保护器件(3)静电保护器件一定接的大地线,不是数字地线(4)回地的线路尽量的短,静电保护器件与被保护线路之间的距离尽量的短(5)尽量避免被保护与未被保护线路并排走线ESD静电二极管规格书下载:ESD8D36VDFN1006210826_看图王.pdf
- 所属专栏: 器件替换 标签: ESD静电二极管,二极管,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2023-05-08 10:41:00
- ESD静电二极管选型有哪些步骤?
- ESD静电二极管在电路应用中如何选型,ESD静电二极管选型一般有五个步骤。一、ESD器件计算接口信号幅值的范围来确定工作电压二、根据信号类型决定使用单向或双向ESD器件三、根据信号速率决定该接口能承受的最大寄生电容四、根据电路系统的最大承受电压冲击,选择合适的钳位电压五、确保ESD器件可达到或超过IEC61000-4-2level4ESD规格书下载:ESD3324PDFN2510-10L220103_看图王.pdf
- 所属专栏: 器件替换 标签: ESD,二极管,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2023-04-23 09:34:00
返回