结果:找到"云想科技智慧,云想,云想科技,WSN720-CPE,4G-CPE",相关内容482条
- 使用DTU设备接入阿里云物联平台说明(基于MQTT协议)
- 选用了一款DTU支持了MQTT协议3.1.4和3.1.1版本,可以方便连接各种支持MQTT协议的云平台,以阿里云物联网套件为例由于各平台的功能和界面更新可能存在截图不一致的地方(原理相同),具体平台注册请参考平台官方文档。首先登录阿里云平台,开发准备,开通物联网套件,详细说明请参考官方说明文档,并建立好相关产品和设备:(一)基于MQTT-TCP域名连接模式例如阿里云套件生成测试产品key、用户名和秘钥如下:"product_key":"a1lJLAovxxx","device_name":"YeeCOM_test1","device_secret":"pDDV84o2Bb29iW4hMKad...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: DTU 阿里云MQTT协议 发帖人:play123 发帖时间:2022-02-17 21:00:00
- 扬杰科技发布N40-150VSGT功率MOSFET新品,全面提升开关和导通特性,可应用于电机驱动等...
- 图片
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 扬杰科技 SGT MOSFET 发帖人:扬杰科技 发帖时间:2020-11-26 14:51:00
- 扬杰科技新型封装SMG,SMETVS管,8/20us下,电流可达2500A、10000A,保护5G...
- 图片
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 扬杰科技 TVS 5G 发帖人:扬杰科技 发帖时间:2020-09-18 14:38:00
- 扬杰科技推出的YBSM系列产品,成本更低,占用空间更小,可应用于充电器、适配器行业
- 图片
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 扬杰科技 YBSM 发帖人:扬杰科技 发帖时间:2020-09-14 14:41:00
- 扬杰科技推出新型功率瞬态抑制二极管(TVS),可在更小的封装中提供更好的保护性能
- 随着半导体行业的不断发展,用户不断追求极致的空间节约和更好的性能,扬杰科技新推出的新型功率瞬态抑制二极管系列,可在更小的封装中提供更好的保护性能,满足用户需求。一、产品介绍使用SDO-123FL封装做400W,替代传统的SMA封装,SMAF/SMA封装做600W,替代传统的SMB封装,SMB封装做1500W和2000W,替代传统的SMC封装,体积小,可适用于各种小型化电路;电压范围宽,型号多样,能满足多种需求;产品采用环保物料,符合RoHS标准。二、产品特点1、封装小型化2、高峰值脉冲功率(10/1000μs脉冲)SM4F系列:400WSMA6F/SMA6J系列:600WSMB15J系列:1...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 扬杰科技 TVS 发帖人:扬杰科技 发帖时间:2020-09-09 14:39:00
- 【暑期训练营进阶班】基于庆科WEW3080的智能插座
- 去年就关注到了立创EDA,暑期看到公众号号B站的推送,就赶紧报了名。在宋工和周公的带领下,学习项目的全部流程。本次训练营主要学习基于阿里云的智能插座。主控采用STC15W4K32S4,通过EMW3080Wifi模块连接阿里云平台,手机APP可以控制继电器的通断,在此基础上,我添加了本地倒计时、APP端的定时功能、蜂鸣器这些简单的功能。在项目实施期间,也遇到了很多问题,wifi一直连不上,串口波特率混乱、蜂鸣器不响等。通知通过看群里的讨论消息,也学到不少东西。宋工的程序很值得学习,比我一股脑瞎写好太多。 项目中还有一些问题待解决。解决之后会在工程中更新。若是有同学遇到同样的问题,欢迎一起...
- 所属专栏: 活动专属 标签: 智能插座 阿里云 EWM3080 发帖人:芒果的脑呆 发帖时间:2020-08-26 17:44:00
- 【暑期训练营进阶班】心得体会
- 本次暑期训练营进阶班课程设计——基于阿里云的智能开关到此已经完成,尽管在设计中还存在着许多缺点和不足,但是从中我学到了不少东西,在这次课程设计中,在立创EDA老师的专业指导和个人的学习下,我应用了电路设计和嵌入式软件开发等知识,对设计一个物联网控制系统有了更深入的理解,锻炼了自身动手能力和工程项目开发的能力,将理论实际紧密结合到一起,对今后的不管是工作上,学习上还是生活上都有着巨大的帮助。别的不说,单从电路设计以及元器件焊接上我实现了从无到有的飞跃,以前在学校每次比赛以及课程设计都只负责程序部分,这次在进阶班,使自己在硬件设计方面也得到了一定的提升,十分感谢立创EDA给予这次机会!!开源平台...
- 所属专栏: 活动专属 标签: 阿里云 STM32 发帖人:阿楠945 发帖时间:2020-08-26 16:23:00
- 阿里云热门物联网产品汇总
- https://promotion.aliyun.com/ntms/act/IoT/tuiguang.html?userCode=ga4pcjfg
- 所属专栏: 技术交流 标签: 物联网 阿里云 发帖人:YeeRay 发帖时间:2019-07-22 18:52:00
- esp8266nonossdk如何使用阿里云智能云app进行配网
- 最近在使用阿里云物联网平台里的智能生活平台开发产品。使用这个平台有一个好处就是个人注册账号也可以使用,不需要企业账号,所以很方便。但是在使用这个产品使用阿里云公版app来控制物联网设备的时候后需要进行配网。一直没有找到esp8266nonossdk的配网相关资料,只找到了rtossdk的配网资料。使用阿里云的智能云app进行配网,一直没法配成功,不知道有没有朋友有做过的。
- 所属专栏: 技术交流 标签: esp8266 智能云zpp配网 发帖人:look 发帖时间:2019-07-06 20:28:00
- 云里物里智能防丢器亮相博览会受青睐
- 云里物里智能防丢器亮相博览会受青睐2016年8月31日,MES移动电子博览会即将在深圳会展中心盛大揭幕,此次移博会将汇集近200家优质品牌展商,涵盖智能产品、手机配件、时尚潮品、视听互联四个领域,作为此次产品的重头之一,智能产品成为了今年展会的一大热点。深圳云里物里科技股份有限公司是一家专注于物联网智能产品的高科技企业,此次云里物里携带云里物里智能防丢器、微信智能硬件、蓝牙模块、iBeacon等产品在会展中心8号馆参加此次盛会。8月31日-9月2日共计3天的展会现场,云里物里的展会挤满了询问云里物里防丢器的中外人士。值得一提的是,云里物里通过视屏短片和实际演练呈现出云里物里智能防丢器的多种功...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 云里物里 防丢器 发帖人:云里物里 发帖时间:2017-10-20 17:24:00
返回