结果:找到"交换机",相关内容884条
- 思科Nexus9000系列交换机光模块解决方案
- 思科Nexus9000系列交换机是一款应对数据中心不断增加的用户和复杂的应用需求。它不仅支持10/25/40/100G等多种传输速率的端口,而且还支持16/32G光纤通道、融合以太网RDMA(RoCE)和IP存储的统一端口。思科Nexus9000系列交换机包括Nexus9500模块化交换机和Nexus9300非模块化交换机两款。非模块化交换机的端口是固定的,而模块化交换机则可以根据需要,选择不同的扣板来安装不同的端口。下面易天光通信(ETU-LINK)就给大家介绍下这款交换机所匹配的一些光模块类型1、10G光模块相关推荐:SFP-10G-LRM2、25G光模块线上店铺:shop1458197...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 思科交换机,光模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-09-16 15:01:00
- 华为CE8800系列交换机光模块搭配指南
- 在人工智能的迅速发展的今天,数据中心的流量与日俱增,数据、算法、算力成为AI发展的三大关键要素。2025年全球新增数据量将达到180ZB,远超过人类处理能力,95%的数据将依赖AI处理。为了提升AI算力,存储和计算性能已实现提速升级,然而传统以太网无法有效消除丢包(0.1%丢包将造成数据中心算力下降50%),成为算力提升的瓶颈。因此,华为推出CE8800系列交换机,它主要面向数据中心和高端园区使用,内置AI芯片,可对网络流量模型智能分析,使得网络0丢包。华为CE8800系列交换机可实现全网可靠,故障场景业务无感知,灵活编程网络设备,智能运维等功能,支持丰富数据中心特性和高性能的堆叠,帮助企业...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 华为交换机 光模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-07-10 17:24:00
- 深度剖析以太网交换机的类别及应用
- 以太网交换机作为目前使用最广泛的网络设备之一,在数据通信中占据的位置越来越重要,其发展对制造行业以及通信行业都有至关重要的意义。以太网交换机,从最早的二层交换机到现在的三层交换机和多业务交换机,功能越来越丰富;交换机承担的角色也越来越多,涵盖了路由器,防火墙,无线AC等。下面易天光通信给大家科普下以太网交换机的相关类别及其功能应用。从使用的转发芯片看,交换机分为ASIC型交换机和可编程交换机,ASIC型交换机具有高性能、低时延的优势,可编程交换机具有功能扩展灵活、开发周期短的优势。从使用场景看,各个通信厂家包括cisco,h3c和华为一般都把交换机分为园区交换机和数据中心交换机,园区交换机转...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 以太网交换机 光模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-07-09 10:42:00
- HP5900AFJC772A交换机的光模块解决方案
- HP5900AFJC772A交换机也叫HP5900AF-48XG-4QSFP+交换机,有48个1G/10GSFP+端口和4个QSFP+端口(如下图),能够支持40G的上行链路或16个额外的10G端口。HP5900AFJC772A交换机不仅是大型企业数据中心服务器接入层的理想解决方案,还能用于中型企业数据中心的核心层。易天供应本文提到的所有光模块及高速线缆,我们的产品都经过真机测试,完美兼容各大主流品牌交换机,而且价格实惠。通过大家的不断努力赢得了更多的市场份额和未来发展前景,希望我们的兢兢业业认认真真能赢得更多客户的认可和肯定!
- 所属专栏: 技术交流 标签: HP光模块,交换机 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-06-18 09:41:00
- 易天新引进40G交换机验证设备之Aruba3810交换机
- 变化是市场永远不变的规律,只有不断求变,才能不断顺应市场环境,企业才能在这个动态变化的过程中胜出。在这个飞速发展的时代,易天光通信又引进新的40G交换机,不断改变与创造,依然是为了确保光模块的兼容性。下面易天光通信将给您介绍Aruba3810交换机与光模块的搭配使用方案。Aruba3810交换机系列是面向企业、中小型企业和分支机构办事处网络的行业领先的移动园区访问解决方案。Aruba3810为高性能的IEEE802.11ac网络设备提供了HPE智能速率multi-gigabit端口,为您的未来网络做好准备。使用模块化10GbE和40GbE上行链路使部署和回程容量达到最佳状况。新特性◆功能强大...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 40G交换机 Aruba交换机 光模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-05-21 16:54:00
- 【经验】如何让不同的品牌光模块可以互联
- 咱们都知道一个大型的数据中心往往可以容纳数百上千个光纤交换机,通常会遇到需要连接不同品牌交换机的情况。例如,你需要将思科交换机与惠普交换机进行互联。大多数品牌的交换机只能用同品牌的光模块产品。那么,两个不同品牌的光模块能进行连接吗?现在易天光通信(ETU-LINK)邀你一起进一步分析;使用不同品牌交换机和光模块的互连原因:1、项目预算不充足,不同价格层次的产品混合用2、项目需求急促,同品牌的产品没有充足的库存光模块的基本协议不同品牌之间的光模块是可以互连的,只要是标准相同。光模块在进行设计生产时都遵循了对应的协议,一般产品都会注明是否与其他什么品牌产品兼容,比如说在易天光通信(ETU-LIN...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 光模块 交换机 发帖人:光纤模块 发帖时间:2018-11-01 16:49:00
- 分享核心光纤交换机端口的级联教程
- 核心交换机的端口主要是光纤类型,但是交换机光纤端口的价格是非常昂贵的,需要用户特别注意,同时交换机的光纤端口没有堆叠能力,只能被用于级联。剖析交换机光纤端口级联连接方式和基本类型,欢迎大家留言补充。 级联既可使用普通端口也可使用特殊的MDI-II端口。当相互级联的两个端口分别为普通端口(即MDI-X)端口和MDI-II端口时,应当使用直通电缆。当相互级联的两个端口均为普通端口(即MDI-X)或均为MDI-II端口时,则应当使用交叉电缆。 无论是10Base-T以太网、100Base-TX快速以太网还是1000Base-T千兆以太网,级联交换机所使用的电缆长度均可达到100米,这个长度与核...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 光纤交换机 光纤模块 发帖人:etulink 发帖时间:2018-09-20 14:56:00
- 看看华为H3C交换机系列的基本配置命令,有哪些是你不知道的?㈠
- 一、单交换机VLAN划分命令命令解释system进入系统视图system-view进入系统视图quit退到系统视图undovlan20删除vlan20sysname交换机命名dispvlan显示vlanvlan20创建vlan(也可进入vlan20)porte1/0/1toe1/0/5把端口1-5放入VLAN20中5700系列单个端口放入VLANl[Huawei]intg0/0/1l[Huawei]portlink-typeaccess(注:接口类型access,hybrid、trunk)l[Huawei]portdefaultvlan10批量端口放入VLANl[Huawei]port-gr...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 华为交换机 H3C交换机 发帖人:etulink 发帖时间:2018-08-16 11:13:00
- 路由器交换机模块与裸板有什么不同呢?
- 前段时间有客户问到:“路由器交换机模块跟裸板有什么不同呢?”今天易天光通信就给大家普及一下这方面的知识,首先路由器交换机模块就是裸板的意思,功能也是一样的,没有太大的区别。具体可以从以下5点外观方面来区别:1.裸板的话单纯就是一个裸字,就是一个板块,没有带外壳。路由器交换机模块的话可以按照不同厂商的需求,制定路由器交换机外壳并配置电源等等。2.路由器有一个WAN口,需要通过MODEM才能连接电脑共享上网。交换机只有LAN口,没有WAN口,不需要进行IP地址设置可以直接连接电脑。3.你仔细看一下,路由器有一个开关按钮,交换机没有。4.交换机的接口比较多,一般都适用于企业、网吧等多台电脑共享的,...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 路由器 交换机 光模块 发帖人:etulink 发帖时间:2018-07-09 19:12:00
- 教大家查看华为交换机端口状态的方法以及命令
- 华为交换机怎么打开端口?登录进交换机,进入系统视图,命令为:system-view。2、进入以太网端口视图,命令格式:interfaceinterface-typeinterface-number。华为交换机查看端口状态的方法1>将交换机开机,电脑连接后,进入用户模式;2>输入“enable"或”en“,进入特权模式;3>在特权模式下,输入”showinterfacef0/1“或”showintf0/1“,可查看f0/1接口的信息;4>在接口信息中相关信息较多,包括接口是否启用(upordown),该接口的MAC地址,该接口是全双工还是半双工(Full-duplexo...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 华为交换机 光模块 发帖人:etulink 发帖时间:2018-06-14 09:25:00
返回