结果:找到"交换机测试",相关内容1000条
- 原理图和PCB中如何放置测试点
- 请教各位大佬,立创专业版的原理图和PCB中如何放置测试点?
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 测试点 发帖人:pluto1000 发帖时间:2024-03-02 21:09:00
- 思科Nexus9000系列交换机光模块解决方案
- 思科Nexus9000系列交换机是一款应对数据中心不断增加的用户和复杂的应用需求。它不仅支持10/25/40/100G等多种传输速率的端口,而且还支持16/32G光纤通道、融合以太网RDMA(RoCE)和IP存储的统一端口。思科Nexus9000系列交换机包括Nexus9500模块化交换机和Nexus9300非模块化交换机两款。非模块化交换机的端口是固定的,而模块化交换机则可以根据需要,选择不同的扣板来安装不同的端口。下面易天光通信(ETU-LINK)就给大家介绍下这款交换机所匹配的一些光模块类型1、10G光模块相关推荐:SFP-10G-LRM2、25G光模块线上店铺:shop1458197...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 思科交换机,光模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-09-16 15:01:00
- HP5900AFJC772A交换机的光模块解决方案
- HP5900AFJC772A交换机也叫HP5900AF-48XG-4QSFP+交换机,有48个1G/10GSFP+端口和4个QSFP+端口(如下图),能够支持40G的上行链路或16个额外的10G端口。HP5900AFJC772A交换机不仅是大型企业数据中心服务器接入层的理想解决方案,还能用于中型企业数据中心的核心层。易天供应本文提到的所有光模块及高速线缆,我们的产品都经过真机测试,完美兼容各大主流品牌交换机,而且价格实惠。通过大家的不断努力赢得了更多的市场份额和未来发展前景,希望我们的兢兢业业认认真真能赢得更多客户的认可和肯定!
- 所属专栏: 技术交流 标签: HP光模块,交换机 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-06-18 09:41:00
- 易天新引进40G交换机验证设备之Aruba3810交换机
- 变化是市场永远不变的规律,只有不断求变,才能不断顺应市场环境,企业才能在这个动态变化的过程中胜出。在这个飞速发展的时代,易天光通信又引进新的40G交换机,不断改变与创造,依然是为了确保光模块的兼容性。下面易天光通信将给您介绍Aruba3810交换机与光模块的搭配使用方案。Aruba3810交换机系列是面向企业、中小型企业和分支机构办事处网络的行业领先的移动园区访问解决方案。Aruba3810为高性能的IEEE802.11ac网络设备提供了HPE智能速率multi-gigabit端口,为您的未来网络做好准备。使用模块化10GbE和40GbE上行链路使部署和回程容量达到最佳状况。新特性◆功能强大...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 40G交换机 Aruba交换机 光模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-05-21 16:54:00
- LOTO课3:频率响应曲线测绘---3组不同参数的RC低通滤波器测试
- 在工作和项目中,经常会遇到一个功能电路模块对信号进行调理,或滤波,或放大,或衰减,或阻抗变换。这些功能电路模块可能是无源阻容的,也可能是有源的运放电路,也可能是更复杂的系统。但是它们对信号进行调理的共最重要的特性就是频率响应曲线。在这一点上,他们对我们来说,都是一样的一个黑盒系统。大部分时候,我们需要了解它的频率响应曲线来进行系统设计和验证,这个视频就采用最简单的RC滤波器来演示我们面对一个这样的黑盒系统,如果使用LOTO示波器和信号源模块进行频率曲线的绘制示波器上位机软件自带频率响应曲线绘制功能,只要将信号源模块设置好扫频步进和频率范围,就可以自动绘制线性或者指数DB频响曲线绘制。过程视频...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 测绘,测试 发帖人:LOTO 发帖时间:2020-05-12 14:49:00
- MCU组合功能测试
- 微控制器简称“MCU”(简称“单片机”),是随着大规模集成电路的出现和发展,将计算机的CPU、RAM、ROM、定时器和多种I/O接口集成在片芯片上,形成芯片级的计算机,为不同的应用场合做不同组合控制。MCU是一种低功耗的微控制单元,适用于各类小家电的控制.目前的32位MCU成为了主流市场,一般使用在较为中高端的产品中,例如灵动微的32位MCU产品,适合使用在手持设备,电机控制,网络通信,无人机等应用范围.MCU的测试通过测试系统完成,由电子电路和机械硬件组成,是由同一个主控制器指挥下的电源、计量仪器、信号发生器、模式生成器和其他硬件项目的集合体,用于模仿被测器件将会在应用中体验到的操作条件,...
- 所属专栏: 技术交流 标签: MCU测试,单片机测试,MCU软件测试 发帖人:英尚微电子 发帖时间:2019-12-04 17:02:00
- 【经验】如何让不同的品牌光模块可以互联
- 咱们都知道一个大型的数据中心往往可以容纳数百上千个光纤交换机,通常会遇到需要连接不同品牌交换机的情况。例如,你需要将思科交换机与惠普交换机进行互联。大多数品牌的交换机只能用同品牌的光模块产品。那么,两个不同品牌的光模块能进行连接吗?现在易天光通信(ETU-LINK)邀你一起进一步分析;使用不同品牌交换机和光模块的互连原因:1、项目预算不充足,不同价格层次的产品混合用2、项目需求急促,同品牌的产品没有充足的库存光模块的基本协议不同品牌之间的光模块是可以互连的,只要是标准相同。光模块在进行设计生产时都遵循了对应的协议,一般产品都会注明是否与其他什么品牌产品兼容,比如说在易天光通信(ETU-LIN...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 光模块 交换机 发帖人:光纤模块 发帖时间:2018-11-01 16:49:00
- 看看华为H3C交换机系列的基本配置命令,有哪些是你不知道的?㈠
- 一、单交换机VLAN划分命令命令解释system进入系统视图system-view进入系统视图quit退到系统视图undovlan20删除vlan20sysname交换机命名dispvlan显示vlanvlan20创建vlan(也可进入vlan20)porte1/0/1toe1/0/5把端口1-5放入VLAN20中5700系列单个端口放入VLANl[Huawei]intg0/0/1l[Huawei]portlink-typeaccess(注:接口类型access,hybrid、trunk)l[Huawei]portdefaultvlan10批量端口放入VLANl[Huawei]port-gr...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 华为交换机 H3C交换机 发帖人:etulink 发帖时间:2018-08-16 11:13:00
- 教大家查看华为交换机端口状态的方法以及命令
- 华为交换机怎么打开端口?登录进交换机,进入系统视图,命令为:system-view。2、进入以太网端口视图,命令格式:interfaceinterface-typeinterface-number。华为交换机查看端口状态的方法1>将交换机开机,电脑连接后,进入用户模式;2>输入“enable"或”en“,进入特权模式;3>在特权模式下,输入”showinterfacef0/1“或”showintf0/1“,可查看f0/1接口的信息;4>在接口信息中相关信息较多,包括接口是否启用(upordown),该接口的MAC地址,该接口是全双工还是半双工(Full-duplexo...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 华为交换机 光模块 发帖人:etulink 发帖时间:2018-06-14 09:25:00
- 光模块为什么要上机验证?
- 光模块是一个很小的产品,看似简单。其实要经过十多道工序方能组装完成,然而,这时候也还不能出货。因为产品在出货前还要经过几道严格的测试,包括参数测试、老化测试、距离测试(实纤测试)及交换机测试。前面我们都有对前三项测试进行过详细讲解,今天我们主要来讲讲交换机测试。交换机测试,通俗地讲,也就是我们平常所说的上机验证。模块上级验证的目的就是为了验证模块能否在某款交换机正常工作。这需要把模块插到交换机上检测是否兼容,我司目前已购置多种品牌的交换机,有思科、华为、H3C、HP、Juniper、Alcatal、Mikrotik、VOLKTEK等,后续还将引进更多品牌的设备。光说不做假把式,下面我们来个实...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 思科千兆光模块 交换机测试 发帖人:光纤模块 发帖时间:2018-05-14 17:38:00
返回