结果:找到"人脸识别",相关内容222条
- 【实验教程17】AI语音人脸识别(会议记录仪/人脸打卡机)-AI人脸注册认证与识别
- AI语音人脸识别实验教程——疯壳·开发板系列AI人脸注册认证与识别使用IAR打开AI_OCR文件夹里面的工程,打开common.h头文件,连接的路由器名称及密码如图1.0.1所示,如需修改成需要注意路由器名称长度和密码的长度以及加密类型都要修改。图1.0.1路由器相关信息图1在AI人脸识别系统中需要有上层服务器,CC3200通过TCP与上层的服务器建立连接关系,通过这一链路来实现数据包的传递,从而实现人脸识别的功能。在mian.c文件中通过两个全局变量来定义服务器的IP及端口,如图1.0.2所示为连接服务器的IP及端口,用户可在此更改切换连接到自己的服务器。图1.0.2服务器的IP及端口图2...
- 所属专栏: 技术交流 标签: AI 语音识别 人脸识别 人脸注册认证 实验教程 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-15 11:53:00
- 【实验教程16】AI语音人脸识别(会议记录仪/人脸打卡机)-AI人脸图像采集
- CC3200AI实验教程——疯壳·开发板系列AI人脸图像采集人脸图像采集硬件部分主要由CC3200和MT9D111摄像头组成。摄像头主要是作为人脸采集部分,CC3200则作为主控制核心。如图1.0.1所示为MT9D111摄像头模组的实物图。图1.0.1MT9D111摄像头模组图1MT9D111摄像头模组及其外围的原理图,如图1.0.2所示。图1.0.2MT9D111及其外围原理图图2其中SDA为I2C数据、SCK为I2C时钟、PWDN摄像头工作状态选择、PCLK像素点的时钟、MLKIN是主时钟、RESET复位引脚、VD为列同步信号、HD为行同步信号、D0-D7摄像头的并行数据口。使用IAR打...
- 所属专栏: 技术交流 标签: AI,语音识别,人脸识别,AI人脸图像采集,实验教程 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-12 15:37:00
- 【实验教程14】AI语音人脸识别(会议记录仪/人脸打卡机)-AI人脸系统架构
- AI语音人脸识别教程——疯壳·开发板系列AI人脸系统架构AI人脸识别系统由7大块组成,分别是摄像头、CC3200、串口调试助手、路由器、公网、服务器、数据库以及百度AI组成。AI人脸识别系统的系统架构如图1.0.1所示。图1.0.1AI人脸识别系统架构图1串口调试助手向CC3200发送指令,CC3200执行相关指令并且返回执行信息。例如设备注册时,串口调试助手向CC3200发送设备注册指令,CC3200接收到指令,返回接收成功指令到串口调试助手,并且把用Authkey进行TEA加密的注册数据包通过WiFi传输到服务器,服务器接收到指令后验证通过该设备是第一次注册,并且返回一个使用Authke...
- 所属专栏: 技术交流 标签: AI,语音识别,人脸识别,AI人脸系统架构,实验教程 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-12 10:58:00
- 【实验教程10】AI语音人脸识别(会议记录仪/人脸打卡机)-WIFI-TCP网络通信
- CC3200AI实验教程——疯壳·开发板系列WIFI-TCP网络通信TCP(TransmissionControlProtocol传输控制协议)是一种面向连接的、可靠的、基于字节流的传输层通信协议,TCP与UDP的主要区别如表1.0.1所示。表1.0.1TCP与UDP的区别表1此外,TCP与UDP的组成结构也不一样,TCP的组成结构如表1.0.2所示。表1.0.2TCP的组成结构表2打开Tcp_Socket_Demo,如图1.0.1所示为main函数。图1.0.1main函数图1和WIFI-UDP小节类似,通过ConfigureSimpleLinkToDefaultState()配置CC32...
- 所属专栏: 技术交流 标签: AI,语音识别,人脸识别,WIFI-TCP,网络通信 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-10 15:00:00
- 【实验教程8】AI语音人脸识别(会议记录仪/人脸打卡机)-PWM
- CC3200AI实验教程——疯壳·开发板系列PWMPWM(PulseWidthModulation)即脉冲宽度调制。PWM运用非常的广泛,大到航天飞船,小到便携式USB风扇都可以见到PWM的身影。许多MCU的定时器均带有PWM模式,CC3200也不例外。1.1寄存器CC3200通用定时器支持PWM模式。在PWM模式下,定时器被配置为一个24位的减计数器,初始值在GPTMTnILR和GPTMTnPR寄存器中进行定义。在该模式中,PWM频率和周期是同步事件,这样可以消除毛刺。PWM模式可以通过向寄存器GPTMTnMR中的TnAMS位写入0x01,TnCMR位写入0x00,TnMR位写入0x02。...
- 所属专栏: 技术交流 标签: AI 语音识别 人脸识别 PWM 实验教程 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-09 15:01:00
- 【实验教程6】AI语音人脸识别(会议记录仪/人脸打卡机)-串口
- AI语音人脸识别实验教程——疯壳·开发板系列串口串行接口分为异步串行接口和同步串行接口两种。异步串行接口统称为通用异步收发器(UART)接口,同步串行接口有SPI和I2C等,同步串行接口除了包含数据线外,还包含时钟线。本次实验中我们使用的是UART,也就是异步串行通信接口。UART的相关标准规定了接口的机械特性、电气特性和功能特性等,UART的电气特性标准包括RS-232C、RS-422、RS-423和RS-485等,其中RS-232C是最常用的串行通信标准。RS-232C是数据终端设备(DTE)和数据通信设备(DCE)之间串行二进制数据交换接口技术标准,其中DTE包括微机、微控制器和打印机...
- 所属专栏: 技术交流 标签: AI,语音识别,人脸识别,串口,实验教程 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-08 17:13:00
- 【实验教程4】AI语音人脸识别(会议记录仪/人脸打卡机)-GPIO
- AI语音人脸识别实验教程——疯壳·开发板系列GPIOGPIO全称GeneralPurposeInputOutput即通用的输入输出,是所有控制器里必备的资源,CC3200的所有数字引脚和部分模拟引脚均可作为通用的输入输出引脚(GPIO)使用,CC3200把GPIO分为三个组,分别是GPIOA0、GPIOA1、GPIOA2、GPIOA3,每一组GPIO有8个引脚,引脚分配如表1.0.1所示:表1.0.1CC3200引脚分配表表1根据功能引脚配置的不同,CC3200最多可以有27个GPIO,且所有的GPIO引脚均具有中断功能,触发的方式支持电平触发和边沿触发(上升沿和下降沿),不仅如此,所有的G...
- 所属专栏: 技术交流 标签: AI,语音识别,人脸识别,GPIO,实验教程 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-08 15:03:00
- 人脸识别主板能应用哪些产品设备?
- 在市场上看到很各种各样的人脸识别主板,有些是CPU不一样,有是接口不一样,比如双赞主板SZ3391。双赞主板SZ3391基于RK3399六核芯片平台,双Cortex-A72大核+四Cortex-A53小核,GPU使用Mali-T860,芯片性能强。板载有LVDS、EDP、HDMI显示输出接口,内置通用背光板接口及屏电压跳线,兼容更多种类的显示屏,支持双屏异显功能。板载千兆以太网,WIFI,Mini-PCIE接口及SIM卡座,可接3G/4G通信模块。板载2路串口,4路GPIO,6路USB,方便连接各种工业设备。支持Android/Linux系统,软件支持完善,适合企业开发高清显示的商显广告机、...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 人脸识别主板 发帖人:双赞工控 发帖时间:2021-10-21 13:51:00
- Ubuntu下试玩visionseed工具的数据可视化
- 日前购得一套AI视觉模组visionseed,我准备先在Ubuntu下试玩visionseed工具来了解这套视觉模组。当然前期准备工作是要做的:(1)提前准备UbuntuLinux系统,也可以安装Ubuntu虚拟机(2)提前准备VisionSeed开发者套装,包括蓝色框中的VisionSeed(含摄像头模组)和USB数据线。(3)在VisionSeed官网(https://visionseed.youtu.qq.com)开发者中心界面下载工具VisionSeedSDK(Linux)和VisionSeed客户端工具(UbuntuLinux16.04)。准备工作完成后,现在开始客户端连接Visi...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 人脸识别 人工智能 AI 发帖人:azxyqcr 发帖时间:2019-09-16 11:45:00
- 用AI视觉模组DIY一个驾驶疲劳监测仪
- 道路千万条,安全第一条,相信每个人都是牢记于心的,“喝酒不开车,开车不喝酒”其实不难,难的是防范始料未及的事件,疲倦就是众多始料未及事件中,杀伤力稳居前排的,前一秒心里还在想坚持坚持,下一秒可能就失去了意识。相信每个人都体会过,自制力在睡神的面前,是多么的无力,想着躺一会儿爬起来洗脸,结果醒来天都亮了,千万不要在犯困的时候高估自己的毅力~Murphy'sLaw表明,只要一件事发生的概率大于零,给足够长的时间,这件事就一定会发生。所以近年来高配版的豪车,应用了各种辅助驾驶的技术来应对这些情况,比如主动刹车系统、车道偏离预警、驾驶员监测系统(DMS)等等,这些高大上的技术中,有没有那一个我们可以...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 人脸识别 发帖人:azxyqcr 发帖时间:2019-08-16 14:53:00
返回