结果:找到"代售系统核准的进货量太恐怖",相关内容1000条
- 嘉立创系统23号系统更新
- 尊敬的嘉立创客户:嘉立创系统将在2022-05-2323:00:00-23:40:00(星期一晚上11点钟开始)进行系统升级影响:系统将停服操作,前台网页将会切换维护页,期间系统将无法使用持续时间:40~60分钟给您带来的不便,敬请谅解
- 所属专栏: 嘉立创动向 标签: 系统更新 发帖人:嘉立创运维杨先生 发帖时间:2022-05-23 18:41:00
- 系统库里的东西也有错的,做出来不能用
- 封装pcie-th_pcie-036-02-f-d-th_1器件PCIE-036-02-F-D-TH找到这个产品链接:item.szlcsc.(去掉,自己商城链接也不给放)com/234972.html数据手册里没有这个距离说明(21孔到槽孔水平距离),2.732标准的那个距离应该是1.65mm这个pcie插槽没有多种规格吧?还是我错了?
- 所属专栏: PCB设计 标签: 系统库 发帖人:Adler 发帖时间:2022-04-10 11:41:00
- 自助售货机主板要注意哪几个方面?
- 随着生活零售需求的多样化,各类零售功能的自助售货机如双赞主板应用的零食售卖机、自助果汁机、自助咖啡机、成人用品售卖机、盒饭售卖机、自助快递柜等开始遍布城市商场、医院、公园、马路、车站等等大街小巷。自助售货机所有功能(比如显示屏,网络、下单购物,出货)都是围绕主控制板进行的,都需要自助售货机主板来接收或者发出指令。那么,自助售货机主板要注意哪几个方面?双赞工控给大家分析一下!一、功能自助售货机的功能有网络数据,支付购物,货币识别,多媒体显示,数据下载等!那么能实现这些功能的自助售货机主板又是怎么样的呢?双赞安卓主板SZ3390支持触摸屏,板载千兆以太网,2.4G/5GWIFI/BT4.2;提供...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 自助售货机主板 发帖人:双赞工控 发帖时间:2021-09-14 16:28:00
- STM32F103ZET6系统板
- 最近画了一个ZET6的板子,原理图的绘制相当多部分参考的是正点的战舰板本工程是基于STM32ZET6(商城编号C8287)的系统板5V供电,在5V供电接口处添加MOS管作为防反接电路,导通压降仅为几毫欧姆,正确接法时,压降很小,经试验,在0.005V以下,反接时不导通,保证反接时不会损坏到电路板载一个电源指示灯,两个状态指示灯,三个独立按键,一个7针OLED接口,一个W25系列存储芯片电路.尺寸95*68mm,引脚已经全部引出,方便应用在各个电路中已经将文件开源到征集令,欢迎大家查看,指正征集令链接:https://oshwhub.com/mimiww/STM32ZET6ji-tong-ba...
- 所属专栏: 开源设计 标签: 系统板 发帖人:迷迷惘惘 发帖时间:2020-04-16 22:07:00
- 高准质量流量计可适用于各种复杂环境
- MicroMotion信号转换器美国MicroMotion高准质量流量计,是科里奥利技术的领导者,自从在1977年投资生产台可实用的科氏流量计以来,其科氏流量计在技术和客户支持方面都处于世界。其科里奥利流量计能够对质量流量和密度进行直接精确的在线测量。无论测量的是液体、浆体还是气体,高准质量流量计都能成功地提供无可比拟的精确性和重复性,从而使用户的过程最优化。产品具有不同的发射架构和灵活的I/O连接,利用超强的计算能力和增强型核心处理器、以及超高速的信号处理来保证测量最佳的完整性和准确性。高准质量流量计对于液体质量流量、体积流量及密度的测量性能高、精、准,测量气体质量流量的高性能,可靠的两相...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 高准质量流量计 发帖人:仪器仪表厂家 发帖时间:2019-03-07 14:22:00
- 嘉立创SMT下单12月06日晚20:30-21:30系统维护通知
- 尊敬的嘉立创客户:为了给客户更好的体验。2018-12-06晚上20:30到21:30SMT下单功能维护。届时嘉立创网站将无法下SMT订单。如有不便,敬请谅解维护期间不影响网站其它操作,例如在线下PCB订单深圳嘉立创2018年12月06日
- 所属专栏: 嘉立创动向 标签: 系统维护 发帖人:嘉立创运维杨先生 发帖时间:2018-12-06 11:04:00
- 10月29日晚19:00-19:02系统维护通知
- 尊敬的嘉立创客户:为了给客户更好的体验。2018-10-29晚上19:00到19:02机房网络调整。届时嘉立创网站将无法使用。如有不便,敬请谅解深圳嘉立创2018年10月29日
- 所属专栏: 嘉立创动向 标签: 系统维护 发帖人:嘉立创运维杨先生 发帖时间:2018-10-29 15:46:00
- 深入理解Linux内核(完整版)中文版
- 深入理解Linux内核(完整版)中文版(1).pdf
- 所属专栏: 书籍推荐 标签: Linux系统 发帖人:菜鸟在路上 发帖时间:2018-10-25 10:21:00
- 立创商城1月21日凌晨0:00-6:00系统停机维护公告
- 尊敬的客户:立创商城将于明天(2018年1月21日)凌晨0:00-6:00停机维护,届时无法访问网站,给您带来不便敬请谅解。立创商城2018年1月20日
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 系统升级 发帖人:产品中心 发帖时间:2018-01-20 18:03:00
返回