结果:找到"以太网技术培训",相关内容730条
- BCM54282C1KFBG以太网ICCUQSGMIIOCTALGPHY
- BCM54282C1KFBG以太网ICCUQSGMIIOCTALGPHY产品种类::以太网IC产品:EthernetTransceivers标准:10/1GBASE-T,100BASE-TX收发器数量:8Transceiver数据速率:10Mb/s,100Mb/s,1Gb/s接口类型:QSGMII商标:Broadcom湿度敏感性:Yes产品类型:EthernetICs工厂包装数量:1子类别:Communication&NetworkingICs单位重量:25.618g
- 所属专栏: 技术交流 标签: 以太网IC 发帖人:szmjd 发帖时间:2022-11-10 10:25:00
- 官方种草!以太网交换机常用的晶振盘点
- 随着网络技术的不断发展,我们的生活也发生着巨大的变化,平常我们所说的以太网到底是什么?今天,小扬给大家科普科普以太网的定义、种类以及晶振在以太网上的应用。一、以太网到底是什么?以太网是全球使用最广泛的局域网技术,而已经被淘汰的拨号上网(专业说法:ADSL)、十年前左右的宽度上网/猫(专业说法:PPPOE)、现在的光纤上网/光猫(专业说法:EPON,还有一个是GPON)、以及平时所说的交换机(专业说法:以太网交换机),都属于广域网技术。由于以太网的强大,无线wifi技术也借鉴了以太网的思想,比如wifi中的mac地址,就是来自于以太网;还有wifi跟局域网一样,也是广播类型的网络。所以,无线中...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 以太网晶振 晶振 以太网交换机 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2021-11-12 18:21:00
- IP175DLF以太网控制芯片IC+
- IP175D集成了一个6端口开关控制器,SSRAM和5个10/100以太网收发器。每个收发器都符合IEEE802.3,IEEE802.3u和IEEE802.3x规范。DSP方法用于设计采用0.16um技术的收发器。它们具有很高的抗噪能力和强大的性能。IP175D在存储和转发模式下运行。IP175D对于不同的应用具有很多丰富的功能,包括路由器应用,防火墙,IEEE802.1Q,IGMP监听,基于策略的QoS。它提供了强大的QoS功能,包括流量策略,流量表和灵活的队列调度(WRR/WFQ/SP)。在虚拟LAN中,IP175D支持基于端口的VLAN和IEEE802.1Q标记VLAN(最多16个VL...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 以太网 发帖人:dnsj柯s 发帖时间:2020-09-03 15:40:00
- USB2.0接口100M以太网芯片SR9900(A)的应用
- SR9900(A)就是是一个高集成度、低功耗、单芯片USB2.0接口以太网控制芯片。SR9900内部集成USB2.0收发器、100M以太网PHY模块、以太网MAC模块、内存控制模块、Efuse存储等。完全兼容IEEE802.3u协议,并支持IEEE802.3x流量控制协议。支持USB接口以太网适配器和CD-ROM复合设备,通过外接SPIFlash可实现USB接口以太网适配器自带驱动程序功能。SR9900(A)低能耗表现非常好,支持休眠唤醒,非休眠状态,网络传输工作时,供电电压是3.3V,电流只有50mA;另外SR9900封装采用QFN24(4*4)封装,对layout空间来说也是一个很好的选...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 100M以太网芯片 SR9900(A) 100M低功耗以太网芯片 国产以太网芯片 RK3399以太网 发帖人:和芯张工 发帖时间:2019-03-07 12:43:00
- 基础知识培训
- 嵌入式技术执行专用功能并被内部计算机控制的设备或者系统。嵌入式系统不能使用通用型计算机,而且运行的是固化的软件,用术语表示就是固件(firmware),终端用户很难或者不可能改变固件。…………………………………………………………………………………………………………嵌入式非常难,如何学习嵌入式,我刚才看到一篇很不错的文章,是一个专科生介绍自己如何自学嵌入式,并找到嵌入式的工作,里面介绍了他的学习方法和学习过程,希望对你有帮助。先做个自我介绍,我07年考上一所很烂专科民办的学校,学的是生物专业,具体的学校名称我就不说出来献丑了。09年我就辍学了,我在那样的学校,一年学费要1万多,但是根本没有人学...
- 所属专栏: 学学单片机 标签: 培训 发帖人:爱需要默契 发帖时间:2018-11-02 16:20:00
- 【新上线产品推荐】IOT物联网专用、SPI接口的百兆以太网芯片DM9051NP
- IOT物联网专用、SPI接口的百兆以太网芯片DM9051NP这个芯片是选型工程师的贡献!商品简介:DM9051NPSPI介面网卡芯片是为方便MCU单片机系统进行乙太网通信而开发出的解决方案。DM9051NP晶片是带有工业标准外设介面(SerialPeripheralInterface,SPI)的独立乙太网控制器。DM9051NP符合IEEE802.3规范,它还支援以DMA模式传输,以实现传送快速。DM9051NP通过1个中断引脚和SPI介面与主控制器/MCU单片机的通信,传输规格为10/100M。?Package:32支接脚封装,QFN.?IEEE802.3azEnergyEfficient...
- 所属专栏: 技术交流 标签: ENC28J60 以太网 发帖人:立创商城工程部 发帖时间:2018-01-30 15:22:00
- WIZnet活动主题:嵌入式WEB服务器搭建及HTTP(S)协议讲解
- 想让你的产品可以像路由器一样通过网页就能配置和升级吗?想知道嵌入式WEB服务器如何搭建的吗?想一次性了解HTTP(S)/HTML/CSS/JavaScript/Ajux/WebSocket等主流技术吗?想就动手报名吧,系列免费培训活动倒数第二期等你参加!我们的活动已经举办了3次,本次是第四次举办。从事于嵌入式技术开发的工程师,在这个物联网的时代,嵌入式以太网技术是开发产品中不可或缺的一门技术。物联网产品无处不在,比如楼宇自动化,工业自动化设备,医疗设备,交通控制,智能电力管理,智能仪表,智能插排,智能家居,微型打印机,这些都是与我们生活和工作中息息相关。WIZnet华南区一级代理商深圳炜世科...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: WIZnet 以太网技术培训 W5500代理商 w5500炜世科技 TCP/IP协议栈 嵌入式以太网 发帖人:ljfceo 发帖时间:2017-12-14 10:44:00
- WIZnet以太网培训活动第三期主题“网络远程配置和固件升级”正式开始报名
- WIZnet以太网培训活动第三期主题“网络远程配置和固件升级”正式开始报名......本次活动面向全社会,创客、工程师、实习生、技术员等等都可参加报名,想报名参加的朋友,请发邮件【姓名+公司全称+电话+QQ】发送到邮箱support@wisioe.com,收到邮件后,后面将会安排工作人员与您联系。如果您目前已在用W5500,遇到技术问题,现场需要技术支持,请在邮件中注明您产品或者项目名称,如【姓名+公司全称+电话+QQ+项目/产品名称+技术问题】发到邮箱support@wisioe.com以便我们的陈博士和苗工现场为您指导。提示:本次参加活动的朋友,请自带笔记本电脑。如果您自己有开发板,也可...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: WIZnet 以太网技术 W5500 发帖人:ljfceo 发帖时间:2017-11-14 16:17:00
- WIZnet以太网技术培训活动本月即将举办
- 好消息...让大家期待已久的培训活动本月又将开始啦!WIZnet和WISIOE一起携手举办以太网技术培训活动第二期,将于10月28日在深圳科学馆6楼举办,现场培训课活动全程免费,免费提供工作午餐,WIZnet主讲老师陈博士将继续为大家授课解惑,除此之外,还有来自深圳炜世科技的苗工,现场可以为大家提供技术支持,本次活动第二期主题为“常用应用层协议DHCP/DNS/NTP协议讲解和实现”活动现场实践操作硬件平台W5500EVB-M3。使用KEIL5MDK软件开发应用。本次活动面向全社会,创客、工程师、实习生、技术员等等都可参加报名,想报名参加的朋友,请发邮件【姓名+公司全称+电话+QQ】发送到邮...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: W5500代理商 以太网技术 W5500炜世科技 W5500IO模块 发帖人:ljfceo 发帖时间:2017-10-17 15:57:00
- 以太网培训活动第一期“物联网通信协议详解”
- 以太网培训活动第一期“物联网通信协议详解”物联网是当今时代的潮流,从事于单片机编程的工程师,如果不懂网络知识,又如何跟上时代的步伐?以太网技术也是门热门的学问,现在很多设计的工业产品,智能家居产品,酒店、酒吧、网咖等监控管理系统,都要求能实现互联,互通。还有电力管理系统,农业畜牧业管理监控系统都需要能实现远程监控的功能。以下是当场培训课的课件资料截图,上次有报名,却没时间参加的朋友,请不要遗憾,活动后期还会继续举办,还可以继续参加。全程免费培训,提供免费工作午餐,还有送书一本《物联网技术详解》。本次活动给大家提供了一个很好的学习平台,大家都是来自不同公司不同行业领域,互相交流,互相学习。第一...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 物联网 WIZnet培训 以太网通信协议 W5500深圳炜世科技 W5500培训活动 发帖人:ljfceo 发帖时间:2017-09-25 18:27:00
返回