结果:找到"低功耗MCU",相关内容678条
- ARMMCUSTM32F303VCT6微控制器低功耗应用
- STM32F303xB/STM32F303xC系列基于高性能Arm®Cortex®-M432位RISC内核,FPU工作频率高达72MHz,并嵌入了浮点单元(FPU)、内存保护单元(MPU)和嵌入式跟踪宏单元(ETM)。该系列包含高速嵌入式存储器(高达256KB的闪存内存,高达40KB的SRAM)和广泛的增强型I/O和外设连接到两个APB总线。这些器件提供多达四个快速12位ADC(5Msps)、七个比较器、四个操作放大器,最多两个DAC通道,一个低功耗RTC,最多五个通用16位定时器、一个通用32位定时器和两个专用于电机控制的定时器。具有标准和高级通信接口:最多两个I2C,最多三个SPI(两个...
- 所属专栏: 技术交流 标签: STM32F303VCT6,MCU,低功耗应用,明佳达电子 发帖人:szmjd 发帖时间:2022-06-24 09:50:00
- 选择低功率MCU需考虑外设功耗与电源管理
- MCU功耗在目前的电池供电应用中正变得越来越举足轻重。大多MCU微控制器芯片厂商都提供低功耗产品,但是选择一款最适合自己应用的产品并非易事,并不像查询对比数据表的数据那么简单。在选择低功率MCU时需要考虑外设功耗与电源管理。某些低功率MCU微控制器仅仅是设计时不具备低利率功能的旧架构的改进版本。而有些MCU在设计时即具备低功耗特性并在其外设中内置了低功耗功能。一种特性是在需要时单独启动或关闭外设的能力,更重要的是自动启动或关闭外设的能力。A/D转换器就是一个例子,其在完成一次转换后可以自动关闭。某些MCU正在引入直接存储器存取功能,其可以在无需CPU干预情况下自动处理数据。大多MCU具有集成...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 超低功耗MCU,低功率MCU,MCU,单片机 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-11-17 16:13:00
- 超低功耗MCU如何降低功耗
- 低功耗是MCU的一项非常重要的指标,比如某些可穿戴的设备,其携带的电量有限,如果整个电路消耗的电量特别大就会经常出现电量不足的情况。平时我们在做产品的时候,基本的功能实现很简单,但只要涉及到关于低功耗的问题就比较棘手了,比如某些可以低到微安级的MCU微控制器,而自己设计的低功耗怎么测都是毫安级的,电流竟然能够高出标准几百到上千倍,遇到这种情况干万不要怕,只要认真你就赢了。接着仔细分析一下这其中的原因。(1)掐断外设命脉,关闭外设时钟。先说最直观的,也是工程师都比较注意的方面,就是关闭MCU微控制器的外设时钟,对于现在市面上出现的大多数的MCU微控制器,其外设模块都对应着一个时钟开关。只需要打...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 超低功耗MCU,MCU,单片机,低功耗MCU 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-11-12 14:07:00
- SI24R2H-2.4G无线单发芯片集成125KHz定时唤醒功能
- Si24R2F采用GFSK数字调制与解调技术。Si24R2H在Si24R2F的基础上增加了Si3933/AS3933的125KHz低频唤醒功能数据传输速率可配置,支持2Mbps、1Mbps和250Kbps三种数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗。芯片输出功率可调节,根据实际应用场合配置相应适合的输出功率,节省系统的功耗。Si24R2F是一颗工作在2.45GHzISM频段,专为低功耗有源RFID应用场合设计,集成嵌入式2.45GHz无线射频发射器模块、64次可编程NVM存储器模块以及自动发射控制器模块等。工作频率范围为2400MHz-2525MHz,...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 低功耗 接收器 发帖人:dnsj柯s 发帖时间:2020-11-05 16:30:00
- GC3933低功耗唤醒接收器替代AS3933
- GC3933是一款低频载波频率范围15至150kHz、3通道低功耗唤醒接收器。刻器件内部集成数据相关器,用于可编程的16位或者32位曼切斯特码唤醒检测模式。GC3933可使能一个,两个或者三个通道工作,并为每个使能通到提供数字RSSI值输出,支持可编程数据速率及具有时钟恢复功能的曼彻斯特解码功能。GC3933提供了一个内部时钟发生器,它可使用晶体振荡器或内部RC振荡器,也可以使用外部时钟发生器。GC3933具有14个可读写内部配置寄存器和6个只读状态寄存器。刻器件的可编程功能允许为了更长的距离进行优化设置,同时保持可靠的唤醒,且消耗的电流极低,具有多中低功耗模式(标准监听模式、扫描模式和ON...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 低功耗 接收器 发帖人:dnsj柯s 发帖时间:2020-10-21 17:01:00
- 电子智能锁低功耗方案,SI522A低功耗读卡芯片方案性价比太高了吧!
- 广州建博会刚刚结束,在门锁展厅中,各大门锁品牌大放异彩,而其中的主流,低功耗!这一特点已经成为行业的亮点,并持续创新着。作为低功耗读卡的智能门锁读卡方案,SI522A和SI523凭着目前业内最低的功耗,晋升成为葵花奖金牌得主的核心供应商,功耗仅为4.5μA,低功耗模式下,读卡距离可达5cm。作为市场新贵,SI522A和SI523在老版本SI522的基础上,针对市场低功耗模式下极其不稳定的痛点,凭借着稳定的低功耗模式,和当前最低的功耗(4.5μA),同时软硬件直接兼容MFRC522FM17550/FM17522/NZ3801等芯片,迅速占领了市场。Si522A/SI523内部集成低功耗自动寻卡...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 智能锁低功耗 低功耗读卡 FM17522替换 电子锁低功耗 RC522 发帖人:jiajun7987 发帖时间:2020-07-17 18:06:00
- STM32L0系列超低功耗MCU可替换产品
- STM32L0系列是意法半导体MCU的入门级范围的32位超低功耗MCU,旨在实现出色的低功耗水平。结果是一款真正的超低功耗MCU,在125°C的温度下具有世界最低的功耗。为了提供最佳的电源效率,STM32L0提供了动态电压调节,超低功耗时钟振荡器和较短的唤醒时间。新的自治外设(包括USART,I²C和触摸感应控制器)减少手臂的负担®的Cortex®-M0+内核可减少CPU唤醒,并有助于减少处理时间和功耗。悬挂臂的独家组合®的Cortex®-M0+内核和STM32超低功耗的特性,使得STM32L0对电池供电应用的最佳配合或通过能量采集提供。为了降低总的应用BOM成本,STM32L0集成了低功耗...
- 所属专栏: 器件替换 标签: STM32L0,低功耗MCU,灵动微MCU,灵动微 发帖人:英尚微电子 发帖时间:2020-03-05 15:04:00
- 专用RF的单芯片解决方案
- 低功耗蓝牙芯片NRF51822-QFAB128KB内存NordicSemiconductornRF51822是一款多协议蓝牙低功耗/2.4GHz专用RF的单芯片解决方案,广泛用于包括PC周边、上网电视遥控器、运动/健身/保健传感器、玩具以及自动化等应用。IC功能包括:256kB片上闪存和16kBRAM;数字和混合信号周边,包括SPI、2-wire、ADC以及正交解码器;16PPI通道;撘配片上LDO时电源范围为1.8-3.6V,LDO旁路模式为1.75-1.95V;片上下拉DC/DC转换器用于3V电池(例如,纽扣电池);片上+/-250ppm32kHZRC振荡器,在蓝牙低功耗应用,不需外部3...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 蓝牙 低功耗 发帖人:动能世纪GUO 发帖时间:2018-06-14 13:39:00
- TI德州低功耗CC2541芯片简介
- CC2541是一款针对低能耗以及私有2.4-GHz应用的功率优化的真正片载系统(SoC)解决方案。它使得使用低总体物料清单成本建立强健网络节点成为可能。CC2541将领先RF收发器的出**能和一个业界标准的增强型8051MCU、系统内可编程闪存存储器、8-KBRAM和很多其它功能强大的特性和外设组合在一起。CC2541非常适合应用于需要超低能耗的系统。这由多种不同的运行模式指定。运行模式间较短的转换时间进一步使低能耗变为可能。如果CC2540上的USB未启用并且CC2541上的I2C/额外I/O未启用,那么CC2541与CC2540在6-mmx6-mm方形扁平无引脚(QFN)40封装内引脚兼...
- 所属专栏: 代售推荐 标签: cc2541 低功耗 发帖人:dnsj052 发帖时间:2018-01-27 10:14:00
- 低功耗nRF52832或将主导蓝牙市场?
- nRF51822系列的2.4GHzRF收发器设计工作在全球开放的ISM频段:2.4-2.4835GHz无线调制模式、配置包结构使无线收发器,还有其它的2.4GHz协议共同使用。nRF51822的主要特点2.4GHz无线收发器低功耗模式下灵敏度:-93dBm数据传输速率:250kbps,1Mbps,2MbpsTXPower-20to+4dBmin4dBsteps省电模式下发射功率:-30dBm峰值电流,接收时:13mA,发射时(0dBm):10.5mARSSI(分辨率:1dB)#接收信号的强度指示ARM?Cortex?-M032bitprocessor275μA/MHzrunningfromf...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 52832 低功耗 蓝牙 发帖人:dnsj052 发帖时间:2017-12-01 14:47:00
返回