结果:找到"低功耗低成本2.4G无线射频芯片",相关内容1000条
  • Ci24R1超低成本高性能2.4GHzGFSK无线收发芯片
  • 1、产品概述Ci24R1是一颗工作在2.4GHzISM频段,专为低成本无线场合设计,集成嵌入式ARQ基带协议引擎的无线收发器芯片。工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126个1MHz带宽的信道。Ci24R1采用GFSK/FSK数字调制与解调技术。数据传输速率与PA输出功率都可以调节,支持2Mbps,1Mbps,250Kbps三种数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗。Ci24R1内部集成兼容BLE4.2标准的PHY与MAC,可以非常方便实现与手机数据交互。Ci24R1操作方式非常方便,只需要微控制器(MCU)通过二线SPI接口对芯片少数...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 2.4g 发帖人:动能世纪刘先生 发帖时间:2023-02-28 15:29:00
  • 无线芯片Ci24R1在抢答器上的应用
  • 无线抢答器,一款知名度较高却并不常见的一款产品,无线抢答器是由笔记本电脑、无线数据采集器、和多组抢答器组成。在竞赛、文体娱乐活动(抢答活动)中,能准确、公正、直观地判断出抢答者的机器。无线抢答器主要是通过无线遥控控制抢答按钮,通过触发按钮的先后顺序获得优先权。无线遥控如何控制按钮,这理主要是通过无线芯片使遥控跟按钮产生联系,遥控器跟按钮都需要一个发射芯片跟一个接收芯片,动能的Ci24R1是接收一体的芯片,遥控器更按钮都只需要安装一个Ci24R1芯片就可以产生联系,Ci24R1是工作在2.4GHz频段的芯片,适合低成本解决方案。CI24R1是SI24R1/NRF24L01P的简易替代版本,SI...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 2.4G线 发帖人:DNSJ左 发帖时间:2022-06-07 00:05:00
  • 导览机/芯片方案2.4G无线射频芯片
  • 导览机是全自动,采用的是RFID-2.4G分布系统设计,在展览馆,参观者无须任何操作,每走到一讲解点附近会自动感应并推送讲解音频的内容介绍。什么是2.4G,2.4G是一种无线技术,是全世界公开通用使用的无线频段,由于其频段处于2.400GHz~2.4835GHz之间,所以简称2.4G无线技术。在2.4GHz频段下工作可以获得更大的使用范围和更强的抗干扰能力。由于导览机使用领域的特殊性,因此它需要具备以下的一些特性:1、必须是无线的。因为使用的场景是人流量较大及流动性强,所以必须是无线的;2、抗干扰能力要强。景区的人流量大,因此面对人的干扰、手机信号、WiFi及其它环境的干扰是不可避免,所以抗...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 2.4G线 发帖人:DNSJ左 发帖时间:2022-06-06 23:19:00
  • 开关芯片ATR5179单刀双掷开关单芯片无线通信应用替代PE4259/AS179/CKRF2179...
  • ATR5179是一款采用pHEMTGaAs工艺制作的单刀双掷开关单芯片,芯片内部电路结构简单,该芯片的推荐工作频率为20MHz-4GHz,开关芯片采用单电源供电控制,有非常低的电流功耗,开关开启工作时有非常低的插入损耗。如下图所示为该芯片的功能结构示意图,芯片含有两个控制端口,三个射频端口。V1和V2两个控制端口的电压互为反相,状态不同的时候对应不同的开关通路。ATR5179可替代AS179/CKRF2179MM26-C4/PE4259-63等单刀双掷开关单芯片,是一款超低功耗为无线通信开关控制应用提出更低成本的芯片应用,在智能家居/无线工控/无线农业控制等广泛应用。芯片主要特征IP1dB=...
  • 所属专栏: 器件替换 标签: 开关 国产方案 2.4G 线通信 物联网 超 发帖人:dnsj柯s 发帖时间:2021-07-07 15:45:00
  • Si24R2E集成NVM的超低功耗2.4GHzGFSK/FSK无线发射芯片
  • Si24R2E是一颗工作在2.4GHzISM频段,专为低功耗有源RFID应用场合设计,集成嵌入式发射基带的无线发射芯片、128次可编程NVM存储器以及自动发射模块。工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126个1MHz带宽的信道。  当打开启自动发射功能,内部Watchdog与内部RCOSC工作时,芯片睡眠状态下待机电流仅为700nA。当内部timer定时到时,自动发射控制器自动完成数据从NVM的装载与发射,数据发射完成后,芯片立即进入睡眠状态,因此Si24R2E的平均功耗非常低,对于电池供电应用,可以非常容易实现五年以上的待机时间。  Si24R2E操作方式非常方便,可以不需要...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: Si24R2E 2.4G 线 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-12-19 11:43:00
  • 低成本AT2401C无线功放芯片资料
  • 近期中科微推出一款功放芯片AT2401C完全兼容RFX2401C超强性能PIN对PIN完全兼容。堪比一头美洲豹强势打入市场并受到广大生产商欢迎。由于无线蓝牙产品在市场的竞争非常大,导致生产商不得已考虑成本方面的问题。由于中科微自身也是研发生产2.4G无线芯片考虑的对客户的配套服务,专门研发了AT2401C功放芯片并以RFX2401C功放芯片为进攻目标,为客户打造超值性价比的配套芯片。价格方面、性能也不亚于也低于RFX2401C。该芯片的常规应用主要包括工业控制自动化,智能家居和和符合RF4CE协议的射频系统中。由于该芯片有非常优越的性能,高灵敏度和效率,低噪声,产品尺寸小以及低成本,使得AT...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: AT2401C 线 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-11-11 10:32:00
  • 85V降压恒压ic输出5V2A充电器芯片,低成本,低功耗
  • H6205是支持宽电压输入的开关降压型DC-DC的控制器,内置100V-17A的高压mos,输入电压可达80V。H6205同时支持输出恒压和输出恒流功能CC/CV。通过设置CS电阻可设置输出过流值(恒流值)。通过设置FB1、FB2引脚的分压电阻可设置输出电压值(恒压值)。H6205采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。H6205内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。H6205具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。特点:输入电压:7-80V可调输出电压范围:...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 85V,降压,恒压, 发帖人:ruisir 发帖时间:2020-11-05 17:21:00
  • SI24R2E电动车防盗芯片2.4G内置MCU超低功耗动能世纪总代理
  • 近几年,很多做电动车防盗平安卡以及校园卡(校讯通)的群体都认知南京中科微一款低功耗单发射SOC芯片SI24R2E,于此今年新出一款SI24R2F,简单是在R2E原有基础上做出了升级及优化使用过Si24R2E的用户都知道操作方式非常方便,可以不需要外部MCU,可以自动完成数据装载与发射。NVM存储器可以存储寄存器配置与发射的数据内容,掉电后不会丢失,数据可保持10年以上。在3.3V供电电压下,无需外部高压,外部MCU可以通过芯片的四线spi接口完成NVM的配置编程,芯片最大可编程次数为128次,芯片支持NMV加锁,防止NVM配置数据回读,保证用户数据安全。Si24R2E也可以在外部MCU控制下...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 单发SOC 发帖人:动能世纪小张 发帖时间:2020-07-25 15:29:00
  • NORDIC蓝牙低功耗4.0芯片NRF51822-QFAA/AB/AC
  • 相信很多人都认识nRF51822这款芯片,用的人也非常的多,但是有少数人的板子需求不一样,有的要用QFN的封装,有的也有要BGA的封装,NRF51822-CEAA就是这封装片。其实就是封装不一样,其余都是兼容的!封装/外壳BGA程序存储器大小256kB类型Bluetooth工作电源电压1.8Vto3.6V核心armCortexM0数据总线宽度32bit片上ADCYesA/D位大小10bit程序存储器类型Flash封装Reel计时器数2最大数据速率250Kbps数据RAM大小16kB输出功率+4dBmto-20dBm接口类型2-Wire,spi,UARTRoHSRoHSCompliant灵敏度...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: NORDIC 蓝牙 NRF51822 线 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-07-22 12:02:00
  • 2.4G无线射频方案--SI24R1研发经验分享
  • Si24R1是一颗由无锡中科微专为低功耗无线通信应用场合设计的一颗自有知识产权的2.4GRF芯片。目前主要针对低功耗的校讯通、2.4G停车场、智能家居、无线音频等领域。当然,这颗芯片进入大众的视野是与友商的NRF24L01P芯片兼容通信。从而被打上了国产NRF24L01P的标签,更有甚者居然磨掉芯片原本的SI24R1的LOGO打成NRF24L01P,给很多客户产生了很多不必要的损失。大家定向的理解,国产的东西总是会比国外进口的相差到哪里哪里,如此云云。其实,在很多客户在使用Si24R1的时候,通过一定的控制与设计,是可以发挥Si24R1自己独特的特性的。不同的芯片设计需要不同的射频布线以及M...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: Si24R1 2.4g线 发帖人:dnsj052 发帖时间:2017-12-08 10:45:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: