结果:找到"低静态",相关内容346条
- 为什么我测试的合科泰HT7550-1静态电流这么高
- 这是原理图万用表串在12V输入处,测试出的电流是2.45mA,和说明书上面的2-3uA相差很远,5V输出没有接任何元件。
- 所属专栏: 技术交流 标签: 提问 静态电流 7550 发帖人:小兵GTS 发帖时间:2024-04-16 14:44:00
- 单元测试/集成测试自动化工具--WinAMS
- CoverageMasterwinAMS:适用于嵌入式目标机代码的单元测试/集成测试工具全面支持嵌入式微机!验证嵌入式C/C++软件实施以模块为单位的自动化单元测试工具不需要HookCode直接使用目标机代码进行单元测试联合静态解析工具[CasePlayer2],提供C0(语句),C1(判定),MC/DC覆盖率报告,优化测试用例制作已取得第三方认证机构TUVSUD对适用于汽车机能安全ISO26262软件工具的认证产品概要[CoveragemasterwinAMS]是以嵌入式软件的函数为单位,实施模块单元测试以及C0/C1/MCDC覆盖率测试(coveragetest)的嵌入式软件自动化单元测...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 单元测试 白盒测试 嵌入式软件 静态分析 动态测试 发帖人:Tommmy 发帖时间:2022-08-24 11:21:00
- 低压差的LED线性恒流驱动器【惠海H7301】是一款低静态电流、电流可扩展到3.0
- 1.品牌名称:惠海半导体2方案特点:H7301是一款高精度降压型LED线笥恒流驱动芯片。芯片工作在电感电流临界连续模式,适用于2.5V-24V全范围输入电压的非隔离降压型LED恒流电源。H7301芯片内部集成500V功率开关,采用退磁检测技术和高压JFET供电技术,无需VCC电容和启动电阻,使其外围器件更简单,节约了外围的成本和体积。H7301芯片内置高精度的电流采样电路,同时采用了恒流控制技术,实现高精度的LED恒流输出和优异的线电压调整率。芯片工作在电感电流临界模式,输出电流不随电感量和LED工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。H7301具有多重保护功能,包括LED短路保护,芯片...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 低压差,线性恒流,低静态 发帖人:ruisir 发帖时间:2020-11-24 11:37:00
- 低压差线性恒流IC低压灯带零压降恒流芯片-低静态电流高效率
- H7306是一种带PWM调光功能的线性降压LED恒流驱动器,仅需外接一个电阻和一个NMOS管就可以构成一个完整的LED恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调范围为10mA到2000mA。H7306内置过热保护功能,可有效保护芯片及MOS管,避免因过热而造成损坏。H7306具有很低的静态电流,典型值为49uA。H7306带PWM调光功能,可通过在DIM脚加PWM信号调节LED电流。H7306采用ESOP-8无铅环保封装特点:1、电源电压:2.5V~48V2、低静态电流:49uA3、输出电流:10mA到2000mA4、PWM调光:高频率10KHz5、输出电流精度:优于±4%...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 低压差,线性,恒流,低静态电流,高效率 发帖人:ruisir 发帖时间:2020-11-24 11:11:00
- SRAM是什么存储器
- 静态数据随机存储器存储器(SRAM)是随机存储器存储器的一种。说白了的“静态数据”,就是指这类存储器要是维持接电源,里边存储的数据信息就可以恒常维持。相对性下,动态性随机存储器存储器(DRAM)里边所存储的数据信息就必须周期性地升级。殊不知,当能源供应终止时,SRAM存储的数据信息依然会消退,这与在关闭电源后还能存储材料的ROM或闪存芯片是不一样的。SRAM不用更新电源电路即能储存它內部储存的数据信息。而DRAM每过一段时间,要更新电池充电一次,不然內部的数据信息即会消退,因而SRAM具备较高的特性,可是SRAM也是有它的缺陷,即它的处理速度较低,功能损耗较DRAM大,同样容积的DRAM运行...
- 所属专栏: 技术交流 标签: SRAM,SRAM存储器,静态随机存储器 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-08-10 16:46:00
- 静态随机存储器SRAM面临两大问题挑战
- SRAM是可在任何CMOS工艺中“免费获得”的存储器。自CMOS诞生以来,SRAM一直是任何新CMOS工艺的开发和生产制造的技术驱动力。利用最新的所谓的“深度学习领域专用域结构”(DSA),每个芯片上的SRAM数量已达到数百兆位。这导致了两个具体挑战。接下来由专注于代理销售SRAM、SDRAM、MRAM、Flash等存储芯片的宇芯电子介绍关于SRAM两大问题挑战。第一个挑战是使用FinFET晶体管的最新CMOS技术使单元尺寸的效率越来越低。在图1中可以看到这一点,其中SRAM单元大小是CMOS技术节点的函数。图1:过去30年中6晶体管SRAM单元尺寸的缩小趋势。一旦FinFET晶体管成为CM...
- 所属专栏: 技术交流 标签: SRAM,静态随机存储器,SRAM存储器 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-07-28 16:22:00
- 静态SDRAM和动态SDRAM的区别
- SDRAM有一个同步接口,在响应控制输入前会等待一个时钟信号,这样就能和计算机的系统总线同步。时钟被用来驱动一个有限状态机,对进入的指令进行管线(Pipeline)操作。这使得SDRAM与没有同步接口的异步DRAM相比,可以有一个更复杂的操作模式。下面宇芯电子介绍关于静态SDRAM和动态SDRAM的区别。静态记忆假设我们要将16Mb存储器连接到FPGA。16Mb表示内存可容纳1600万位(准确地说是16777216位)。现在,很少对比特进行单独寻址,而是通常以8或16的数据包(我们称其为字)进行寻址。因此,如果我们的16Mb存储器被组织为16位的1M字,则需要20位地址总线和16位数据总线,...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 静态SDRAM,动态SDRAM,SDRAM 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-06-24 13:48:00
- 存储单元结构分类
- 静态RAM的基本构造块是SRAM存储单元。通过升高字线的电平触发存储单元,再通过位线对所触发的存储单元进行读出或写入。在静态CMOS存储器中,存储单元阵列将会占去整个存储器芯片面积的一半以上,在一些大容量的SRAM中,这个比例还要更大一些。因而减小存储单元的面积变得尤为重要。在存储器中有大量的存储元,把它们按相同的位划分为组,组内所有的存储元同时进行读出或写入操作,这样的一组存储元称为一个存储单元。一个存储单元通常可以存放一个字节;存储单元是CPU访问存储器的基本单位.从结构上分,CMOSSRAM存储单元有电阻-晶体管结构(4T-2R存储单元)和静态六管全互补结构(6T存储单元)。图14T-...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 静态RAM,SRAM,CMOS SRAM,存储单元 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-04-30 16:59:00
- 静态随机存储SRAM工艺
- 基于传统六晶体管(6T)存储单元的静态RAM存储器块一直是许多嵌入式设计中使用ASIC/SoC实现的开发人员所采用的利器,因为这种存储器结构非常适合主流的CMOS工艺流程,不需要增添任何额外的工艺步骤。如图1a中所示的那样,基本交织耦合锁存器和有源负载单元组成了6T存储单元,这种单元可以用于容量从数位到几兆位的存储器阵列。经过精心设计的这种存储器阵列可以满足许多不同的性能要求,具体要求取决于设计师是否选用针对高性能或低功率优化过的CMOS工艺。高性能工艺生产的SRAM块的存取时间在130nm工艺时可以轻松低于5ns,而低功率工艺生产的存储器块的存取时间一-般要大于10ns。存储单元的静态特性...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 静态随机存储SRAM,SRAM,SRAM工艺 发帖人:英尚微电子 发帖时间:2020-03-02 16:26:00
- LDO4-40V输入adj300mA输出低静态
- LDO4-40V输入adj300mA输出低静态型号:SY6345AAC品牌:矽力杰silergy购买链接:http://www.szlcsc.com/product/details_99328.html数据手册链接:http://www.szlcsc.com/product/pdf/A_500CBBBA061B8261.PDF
- 所属专栏: 方案应用展 标签: LDO 4-40V输入 adj 300mA输出 低静态 发帖人:Auhiac 发帖时间:2017-07-25 16:44:00
返回