结果:找到"修改密码",相关内容172条
- 焊盘两面尺寸定制修改
- 立创EDA的焊盘能两面分别定义吗。我现在要焊接一个顶针螺柱,穿孔的焊盘,螺柱这边焊盘6mm大,另一面只有个顶针,2mm就够了,主要是顶针旁边还必须有其他元件,所以必须做小,目前好像还不能实现哦,能搞吗?
- 所属专栏: PCB设计 标签: 焊盘修改 发帖人:孤城夜听雨 发帖时间:2023-08-25 16:32:00
- 关于如何把eda的封装修改后保存在自己的库里面
- 你好我想请教下,是这样的,我在eda商城里面看到我需要的器件及其封装,但是想要去除丝印。我想把这个封装修改后保存在自己的库,我右击该器件封装另存为删除丝印保存后,在自己库里还是没变化,是咋回事,应该如何操作。
- 所属专栏: 使用教程 标签: 封装修改 发帖人:小白新啊啊啊啊 发帖时间:2022-07-29 09:02:00
- 专业版无法单独修改pcb某个元件的封装?
- 如图,我需要单独修改这个封装,但是我不希望变动其他的同类元件的封装,我记得起码上个月我选择这个后,是可以选择是修改所有封装,还是修改这个pcb上的所有封装,或者修改单独此元件的封装。现在点击直接就是修改此pcb上所有封装了,没用选择,很难受,是嘉立创最近更新的bug?还是我动了什么设置,请教各位大佬
- 所属专栏: PCB设计 标签: 修改封装 发帖人:Kiana77 发帖时间:2022-06-21 10:16:00
- 网络标签——批量【部分】修改
- 遇到了一个原理图,我需要克隆出来一个一样的,然后里面的网络标签原来是B1_XXXX命名的,我需要修改为B2_XXXX命名的。一个个改起来太麻烦了,想看下是否有批量部分替换里面的文本的功能,直接把全部的B1替换为B2。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 网络标签 批量修改 部分修改 发帖人:麦兜叔叔 发帖时间:2021-01-07 10:18:00
- 批量修改过孔
- 我板子画完以后准备修饰一下,画的时候过孔是默认的,现在准备换成不同的过孔,怎么批量处理这些过孔呢?
- 所属专栏: PCB打样 标签: 修改过孔 发帖人:位卑未敢忘忧国 发帖时间:2020-07-22 17:26:00
- 在库里面找的原件封装不对,能否最佳修改
- 在库里面找的原件封装不对,能否最佳修改,比如2P的插座,库里面找不到对于的封装,能否最佳修改下原件封装,从哪里修改?
- 所属专栏: PCB设计 标签: 封装 修改 发帖人:菜鸟七号 发帖时间:2020-04-21 15:15:00
- PCB中对已调用的库元件的丝印如何修改
- PCB中对已调用的库元件的丝印如何修改?不是去改库,只对调用的实例修改,比如一些符号等
- 所属专栏: PCB设计 标签: PCB 丝印 修改 发帖人:Kiger 发帖时间:2019-08-05 10:43:00
- 商城发出的找回密码邮件收不到
- 缺陷:找回密码邮件收不到,其他类型邮件正常。此缺陷曾经造成我这个账号(当时仅绑定邮箱,未绑定手机)无法登录。我的账号问题在5月31日已经得到妥善处理,立创qq客服通过帮助我补绑手机解决问题。但我现在试验了一下,这个缺陷本身还是没修好。目前仍然无法使用邮件找回密码,只有手机找回好用。还请贵站开发继续安排修复,谢谢。
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: 找回密码 发帖人:shamiao 发帖时间:2018-06-14 10:36:00
- 根据《网络安全法》,要求登录时验证登录人的身份(如手机号)
- 各位客户:根据《网络安全法》的要求,论坛(社区)必须验证登录人的身份(如手机号验证就是其中一种)。因此我们今晚对登录这块进行了一个比较大的调整,当使用客户编号(或者手机号作为账号)登录的时候,要求输入登录人手机号码进行验证。由此带来的不便,我们非常抱歉。此外,我们近期陆续发现,有客户的账号因为弱密码,被人猜中,在社区发含有色情链接的帖子。对于弱密码的客户,我们强烈要求您修改密码(如在您登录的时候,系统检查到是弱密码,会严重建议您修改)。此外:如果同一个手机号码,在短时间内,用到了多个账号的登录,则系统会认为此手机号码存在异常,会被系统自动锁定,系统同时会认为这些被这个手机号登录过的账号存在异...
- 所属专栏: 嘉立创动向 标签: 弱密码 修改密码 《网络安全法》 发帖人:立创商城高先生 发帖时间:2018-06-08 22:58:00
返回