结果:找到"光学",相关内容724条
- 【亚特联】助力高校零代码实现IoT产品智能化,壕送千元E卡!
- 在IoT概念大热的当下,作为未来准攻城狮,或者对物联网方向兴致浓厚的大学生,在缺乏市场经验的情况下,如何利用既有的专业知识与技能,低门槛、高效率实现物联网产品的智能化?立创商城联合亚特联推出产品智能化解决方案!零代码免费在线极速完成物联网产品智能化!你以为这就结束了?!亚特联还提供了11款免费模块(包邮)供选择,限量200份!先到先得!参赛者完成产品制作即可参与一、二、三等奖评选,6个获奖名额共计1500元京东E卡,使用立创商城账号就能便捷登陆亚特联平台,这个暑假玩点不一样的!一、参赛对象:全国高校学生群体二、参赛流程:1)报名参赛:参赛者需先完成四步(进入亚特联平台-创建产品-设备面板-硬...
- 所属专栏: 开源设计 标签: IoT 大学生 比赛 立创 大学计划 发帖人:小曾Aa 发帖时间:2022-07-27 10:17:00
- 我还是选择了菲林
- 作为电子爱好者,我试用了立创,感觉库做得非常好。但到最好下单制造时,还是选择了放弃。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 初学体验 发帖人:xiansr 发帖时间:2020-05-05 11:46:00
- 无法低调,立创商城被深圳大学老师写进教材了
- 说出来你可能不信,深大老师化身立创“自来水”,让我们一不小心在学弟学妹中怒刷了一波存在感。因为立创商城出现在了他们的教材里。喏,就是这本书。深圳大学董磊老师主编的《电路设计与制作实用教程》,“卓越工程师培养系列”专业丛书的其中一本,属于高等教育“十三五”规划教材,据说许多高校电子相关专业的学生已经在使用了。这是一本什么样的书?作者说它是连接理论和实践的“桥梁”。这本书用一个STM32核心板作为实践载体,贯穿整个电路板设计与制作过程,将大量干货技能,包括元器件采购、STM32核心板焊接、原理图设计及PCB设计、制作元器件库、制作电路板等,打包输出,关键环节,如电路板焊接、PCB打样/贴片、电路...
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 深圳大学 发帖人:立创小编 发帖时间:2019-01-22 18:35:00
- STM32的那些事
- 学习STM32已经一个多月了,其实也弄不清楚自己入门没有,觉得还是学的蛮差,但现在也马上要开始进入实战了,哈哈,就是做一些实际的东西。学习32,个人觉得其实最重要的是很多底部寄存器吧,算法什么后期可以再学,但最基础的错过去了就很少会有时间再来补这些东西了,我觉得阅读《STM32F103xxx参考手册》,一定要注意,不需要全部阅读,因为没有时间的。建议选读,但是前几章必读。存储器和总线架构、电源控制、备份寄存器、复位和时钟控制,通用和复用功能I/O,中断和时间等等前几章一定要花时间阅读。,这些我目前掌握的也感觉不好,但学过的人都说很重要,后面章节,讲述的是具体的功能模块设计。如果我们用到哪个模...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 学习 经验 发帖人:菜鸟在路上 发帖时间:2018-12-31 16:04:00
- SMT贴片的工艺流程
- 公司为了让我们更好地发展,了解更多产品器件信息,特地安排我们去原材料供应商那里学习SMT贴片的工艺流程。分享信息如下:SMT是表面组装技术(表面贴装技术)(SurfaceMountedTechnology的缩写),是目前电子组装行业里最流行的一种技术和工艺。SMT贴片指的是在PCB基础上进行加工的系列工艺流程的简称。PCB(PrintedCircuitBoard)意为印刷电路板。流程:SMT基本工艺构成要素: 锡膏印刷-->零件贴装-->过炉固化-->回流焊接-->AOI光学检测-->维修-->分板-->磨板-->洗板。1.锡膏印刷:其作用是将...
- 所属专栏: 技术交流 标签: SMT 光模块制造商 光学 发帖人:etulink 发帖时间:2018-07-05 18:59:00
- 如何快速使用立创商城资源【新人请教】?
- 一直使用candence绘制复杂的电路板,最近需要做一些比较小的单片机系统,想要使用altiumdesigner进行画板,在立创商城直接打板贴片回来。不知道用哪个版本的AD软件好?哪里可以下载到立创的集成库?立创的制版流程是什么?小弟先谢谢各位了
- 所属专栏: PCB打样 标签: AD学习 candence 发帖人:金城孤客 发帖时间:2018-05-12 13:44:00
- 初学者,怎样开始?
- 我是一个单片机设计初学者我第一次试着在立创EDA上生成了一个avr单片机的最小开发板的原理图我没设计经验,我想测试一下我的设计对不所以我想加工一个板子。我觉得立创挺好的,像我这种情况,选什么方式?自己购买元件(从原理图生成bom表,从立创购买,自己焊?但我觉得这样不规范、美观,而且线路腐蚀啥的也费劲吧?)?还是定做板子(用立创的pcb下单系统,但好像最小5块,然后还有好多复杂的选项,不太懂)?哪个合适点?另外,将来日后加入我用单片机做非标机械设备的控制器,因为机械设备是1台,所以只做一块板子就可以了,那这样的话应该选哪种制作pcb的方式?
- 所属专栏: 技术交流 标签: 初学 发帖人:土著大黄蜂 发帖时间:2018-03-20 14:27:00
返回