结果:找到"光模块使用",相关内容1000条
- 立创EDA相同元器件,无法使用复用模块功能
- 都是同一个电路,还是复制的。元器件也相同。就是无法使用复用模块的功能?有没有老哥知道怎么回事啊?
- 所属专栏: 技术交流 标签: 无法使用复用模块功能 发帖人:铁扇公主牛夫人 发帖时间:2024-01-08 11:46:00
- 复用模块布线不跟随移动???
- 复用模块使用时,个别模块出现线不跟着模块移到,请问是什么问题,但别的模块又没有问题?
- 所属专栏: PCB设计 标签: 复用模块使用问题 发帖人:LRLong 发帖时间:2023-08-11 22:56:00
- 全面分析光模块失效的原因有哪些?
- 光模块作为光纤通信中用来实现光电转换的光电集成产品,现被广泛地应用于数据中心、光纤到户、局域网、基站等领域中。光模块在使用的过程中难免会遇到使用异常的情况,下面易天光通信(ETU-LINK)就给大家介绍几个光模块失效的主要原因。光模块失效的原因1、光模块受到静电伤害(ESD损伤)静电的放电过程非常快而且静电还可以产生极大的强电磁脉冲,会光模块造成较严重的伤害。与此同时,当静电吸附的灰尘积累到一定程度之后,会改变其中线路之间的阻抗,这不仅会影响光模块的正常使用,还会缩短光模块寿命。因此,在使用光模块的时候要避免环境过于干燥,而且也不要在没有做好静电保护的情况下徒手去触摸光模块中的静电敏感部位。...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 光模块使用,光模块失效,光模块寿命 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-10-21 17:01:00
- 光传输中光模块的工作原理及其应用
- 随着大数据、云计算、5G通信的到来,数据传输速度越来越快的情况下,人们不断追求更高清的图片和视频以及画面通信质量,这导致数据中心带宽需求飞速增长,以传统光纤传输媒介的光纤资源将会越来越紧张。若重新铺设光纤,将面临挖地道、架空、埋管道、施工周期长、人力消耗大等系列问题,会给城市的建设带来很多麻烦。这时,选择成本低廉,可靠性高的技术来提高光纤资源的利用率成为首要解决的问题。为了解决这个问题,易天光通信(ETU-LINK)将为大家介绍一种低成本、承载业务灵活的CWDM技术如何解决了现阶段光纤资源不够用的问题。CWDM技术可以在业务量的递增的情况下,不需要新增光纤和更换原有设备,通过插入新的OTU板...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 光模块结构 光模块应用 高速光模块 低速光模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-07-03 17:40:00
- 光传输中光模块的工作原理及其应用
- 在通信领域,金属线的电互联传输由于电传输受电磁干扰、码间串扰和损耗、布线成本等方面的因素,使得其传输受到极大的限制。于是催生了光传输,光传输具有高带宽、大容量、易集成、损耗低、电磁兼容性好、无串扰、重量轻、小体积等优点,从而光输出被广泛应用于数字信号传输中。光模块的基本结构其中光模块作为光纤传输中的核心器件,其各项指标决定了传输的整体性能。光模块是用于交换机与设备之间传输的载体,主要作用是发射端将设备的电信号转换成光信号。基本结构由“光发射组件及其驱动电路”和“光接收组件及其接收电路”两部分组成。光模块包含两个通道,分别是发射通道和接收通道。发射通道的构成及工作原理光模块的发射通道由电信号输...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 光模块结构 光模块应用 高速光模块 低速光模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-07-01 15:02:00
- 56GQSFP+DAC铜芯高线缆的介绍及应用
- 56Gb/sQSFP+DAC电缆设计为一个更具成本效益和低功耗替代数据中心和企业网络带宽的短距离网络设备之间电缆组件互连方案。易天光通信的56GQSFP+DAC直连电缆符合SFF-8436规范。铜缆线规从30到24AWG可供选择,铜缆常规长度1-7米。产品特征:●符合SFF-8436。●每个通道高达14.3125Gbps的传输速率(4通道)●传输距离高达7m●工作温度:0〜70℃●3.3V工作电压●符合RoHS●低损耗应用:56GInfiniBandSDRDDR/QDR和FDR互连、HPC互连56GQSFP+直连铜电缆在56G网络应用场景中具有成本效益高,低损耗的铜缆解决方案,易天光通信的D...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 光模块用途 光模块分类 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-05-14 14:27:00
- 「新手教程」介绍光模块的用途及分类
- 由于微电子技术、有源和无源光器件技术的发展,光收发一体模块近年来已经成为普通光模块的主流产品。虽然光模块的封装,速率,传输距离有所不同,但是其内部组成基本是一致的。我们今天就来了解并探索光模块的工作原理。光模块用途光模块是用于交换机与设备之间传输的载体,是光纤通信系统中的核心产品。光模块的工作原理是进行光电和电光转换的光电子产品,光模块的发送端把电信号转换为光信号,接收端把光信号转换为电信号。光模块结构光模块由光电子器件、功能电路和光接口等数个部分组成,光电子器件包括发射和接收两部分。光模块分类光模块可以分为光接收模块,光发送模块,光收发一体模块和光转发模块等。光收发一体化模块主要功能是实现...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 光模块用途 光模块分类 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-05-12 11:12:00
- 【资料下载】超宽压输入电源模块使用手册
- 这是一款高能立方研发的宽压输入电源模块,可在85~450VAC或100~630VDC的超宽输入电压范围内正常工作的AC-DC电源模块,同时还具有小体积、高可靠性、高效率等特点。资料仅供学习交流使用,请勿用于商业用途。超宽压输入电源模块使用手册.pdf
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 电源模块 使用手册 发帖人:立创编辑 发帖时间:2019-06-26 18:03:00
- ETU-LINK光模块使用手册
- ETU-LINK光模块手册详细介绍了ETU-LINK的光模块及线缆的类型、外观与规格等内容。前言部分包含如下内容:●读者对象●资料获取方式●技术支持●资料意见反馈●光模块的协议标准●光模块的安装与拆卸●光模块使用注意事项●简易故障分析及处理方法读者对象本手册主要适用于如下工程师:●网络规划人员●现场技术支持与维护人员●负责网络配置和维护的网络管理员资料获取方式您可以通过ETU-LINK官网获取最新的产品资料:ETU-LINK网站与产品资料相关的主要栏目介绍如下:●[服务支持/文档中心]:可以获取硬件安装类、软件升级类、配置类或维护类等产品资料。●[产品技术]:可以获取产品介绍和技术介绍的文档...
- 所属专栏: 代售推荐 标签: 光模块使用 光模块安装 ETU-LINK光模块 光纤模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2018-09-04 17:11:00
- 百科:光模块的参数有哪些?
- 在现代信息网络汇总,光纤通信占据着主导地位,随着网络的覆盖越来越广泛和通信容量的不断增加,通信链路的提升也是必然的发展,光模块在光通信网络中实现着光电信号的转换,是光纤通信的主要器件之一。但是,我们平时都说光模块,那么,光模块的参数有哪些?你知道吗?在本文中,易飞扬通信将给大家做详细的介绍。光模块经过了多年的发展,其封装方式也有了极大的变化,SFP、GBIC、XFP、Xenpak、X2、1X9、SFF、200/3000pin、XPAK、QAFP28等都是光模块封装类型;而低速率、百兆、千兆、2.5G、4.25G,4.9G,6G,8G,10G、40G、100G、200G甚至400G是光模块的传...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 光模块 100G光模块 QSFP28光模块 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-04-13 14:28:00
返回