结果:找到"光模块制造商",相关内容1000条
- USB的A口生成制造文件时,怎么伸出的部分也会有PCB,如何删除这部分
- 如下图,伸出的部分为USBA口,怎么也成为了印刷板?如何删除它?
- 所属专栏: 原理图设计 标签: PCB制造 发帖人:cyradg 发帖时间:2022-02-22 17:16:00
- 易天带你了解2020年光模块行业的发展趋势
- 现5G网络的逐步部署和大量数据中心升级网络速率,使得光模块产业快速发展。中国作为全球最大的通信市场,在整个光模块产业链中,上游的光芯片和电芯片的设计制造环节,中国占全球份额还不到10%;处于中游的光模块制造商约占全球的三成;而下游的设备商,华为、中兴、锐捷、烽火等企业已占全球的五成左右。纵观整条产业链,下面易天光通信(ETU-LINK)就给大家列出3点光模块行业的发展趋势。1、5G承载网规模建设,电信光模块需求将大量增加2019年6月,工信部向中国移动、中国联通、中国电信、中国广电发放5G牌照,5G网络的筹建也正式拉开了序幕。根据数据显示,从2019年开始,三大运营商整体在5G规模建设的拉动...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 光模块行业 光模块市场 光模块制造商 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-10-10 18:19:00
- 盛夏将至,你知道怎么为光模块散热吗?
- 盛夏将至,天气开始变得格外炎热,人在高温情况下都会中暑出毛病,光模块亦是如此,如果你不想机房的光模块热到出毛病,那跟小编一起了解下怎么避免光模块温度过高吧。1、确定光模块的工作温度范围光模块的选择需要根据应用场景来进行选择不同工作温度等级的光模块,避免光模块因恶劣环境导致不能正常使用。一般来说,企业网、数据中心等网络环境可以使用商业级光模块,因为室内数据中心的温度可以控制,室内机房中可以配备空调和温湿度控制器来控制机房内设备的工作环境温度,从而确保光模块的实际应用环境温度在光模块可接受的温度范围内。若用于工业以太网和户外基站,由于工作温度范围较大,室外温度多变,为确保光模块正常运行,需要选择...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 工业级光模块 商业级光模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-06-30 18:06:00
- 迎5G,国内光模块厂商大盘点
- 由于5G商用的到来,光通信领域将在2020大放异彩。就光通信设备来说,其上游包括了光模块、光有源器件、光无源器件以及光芯片等细分业务。产业链上下游100G光模块规模商用已成定局,同时运营商初步明确了5G网络承载需求,明确指出25G/100G/400G光模块新需求将成为5G时代光通信的主流。那么国内有此资质的光模块厂商有哪些呢? 易飞扬Gigalight:深圳市易飞扬通信技术有限公司重点聚焦发展DCI光互连技术、高清视频光传输技术、5G光网络技术、相干光通信技术和硅光芯片集成技术研究。立足于成为全球光网络中间件最优秀的提供商和设计集大成者。致力于为互联网运营商、电信运营商和网络通信设备商...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 光模块厂商 发帖人:专说光通信 发帖时间:2020-03-05 14:33:00
- 光模块是插在哪里的?
- 光模块是插在哪里的?具体设备:光端机,光纤收发器,交换机,光网卡,光纤路由器,光纤高速球机,基站,直放站等。一般传输设备的光口板都配置对应的光模块,详情请看以下内容视频光端机:一般采用1*9单模光模块,一些高清类的光端机也会采用SFP光模块光纤收发器:采用1*9与SFP光模块交换机:交换机会采用GBIC、1*9、SFP、SFP+、XFP、QSFP+、CFP、QSFP28光模块等光纤路由器:一般采用SFP光模块光纤网卡:采用1*9光模块、SFP光模块、SFP+光模块等光纤高速球机:采用SFP光模块基站:移动通信系统中,连接固定部分与无线部分,并通过空中的无线传输与移动台相连的设备。采用SFP、...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 光模块 SFP光模块 1*9光模块 SFP+光模块 发帖人:etulink 发帖时间:2018-09-03 18:53:00
- 最新消息:阿里巴巴将引领国内高速光模块市场
- 转摘:国内高速光模块需求或启动:从国内主要互联网公司阿里巴巴、腾讯和百度的资本开支情况来看,自2015年起,这三个互联网公司加大了资本开支力度,主要是用于投资建设数据中心。需要值得注意的是,国内互联网公司也在开始学习亚马逊公司的数据中心布局模式,例如阿里巴巴和腾讯。亚马逊公司每个区域会设置2-4个可用区,每个可用区大约至少有3000个机架。这样的布局模式,将会对于数据中心内部网络以及数据中心之间的交换网络连接速率有着较高要求,也就是需要叶脊网络。因此,我们认为,国内高速光模块需求或启动。转摘:阿里巴巴将引领国内高速光模块市场:从资本开支情况来看,阿里巴巴的资本开支规模显著领先腾讯和百度。根据...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 阿里巴巴 高速光模块 光模块厂商 发帖人:etulink 发帖时间:2018-07-06 18:25:00
- SMT贴片的工艺流程
- 公司为了让我们更好地发展,了解更多产品器件信息,特地安排我们去原材料供应商那里学习SMT贴片的工艺流程。分享信息如下:SMT是表面组装技术(表面贴装技术)(SurfaceMountedTechnology的缩写),是目前电子组装行业里最流行的一种技术和工艺。SMT贴片指的是在PCB基础上进行加工的系列工艺流程的简称。PCB(PrintedCircuitBoard)意为印刷电路板。流程:SMT基本工艺构成要素: 锡膏印刷-->零件贴装-->过炉固化-->回流焊接-->AOI光学检测-->维修-->分板-->磨板-->洗板。1.锡膏印刷:其作用是将...
- 所属专栏: 技术交流 标签: SMT 光模块制造商 光学 发帖人:etulink 发帖时间:2018-07-05 18:59:00
- 25G以太网技术是如何诞生的?
- 数据中心对于以太网的需求,来自两个最重要的考量,一个是节能,一个是成本。40G光模块和100G光模块的价格过高、功耗过大,而10G光模块的速率又不能满足网络需求,所以25GSFP28光模块就在这样的情况下诞生了,正好弥补了这两者之间的不足,并且大大提高了端口密度、减少了网络部署成本,而且功耗也相对较低。今天我们来讲讲25G有什么优势?25GSFP28光模块就是传输速率是25G光模块,主要用于25G以太网和100G(4x25Gbps)以太网中,并且它能够提供最节能的方式来满足下一代数据中心网络日益增长的需求。IEEE802.3指定的25G以太网接口标准25G以太网技术的优势:最佳输入/输出(I...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 25G光模块 SFP28光模块 40G光模块 100G光模块 发帖人:etulink 发帖时间:2018-06-15 14:26:00
- 工业级光模块与商业级光模块有什么区别?
- 作为一个光通信的从业者应该都要了解,光模块的工作温度,会影响着整个光模块的各项参数。根据光模块的工作温度,光模块有工业级和商业级之分,那么何谓工业级与商业级呢?它们之间又有哪些区别呢?1.工作温度商业级光模块:0~70℃工业级光模块:-40~85℃2.应用环境商业级光模块:是市场上最常见的、应用最广泛的产品,比如室内机房。工业级光模块:是应用相对较恶劣的环境中,工作温差很大,其最基本的工作条件是,必需满足零下40度和零上85度的温度要求。比如野外偏远山区、隧道等。3.芯片承受温度商业级光模块:TO-CAN能承受的温度范围在0~70℃工业级光模块:TO-CAN能承受的温度范围在-40~85℃4...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 光模块制造商 工业级光模块 商业级光模块 发帖人:etulink 发帖时间:2018-04-14 15:44:00
- 百科:光模块的参数有哪些?
- 在现代信息网络汇总,光纤通信占据着主导地位,随着网络的覆盖越来越广泛和通信容量的不断增加,通信链路的提升也是必然的发展,光模块在光通信网络中实现着光电信号的转换,是光纤通信的主要器件之一。但是,我们平时都说光模块,那么,光模块的参数有哪些?你知道吗?在本文中,易飞扬通信将给大家做详细的介绍。光模块经过了多年的发展,其封装方式也有了极大的变化,SFP、GBIC、XFP、Xenpak、X2、1X9、SFF、200/3000pin、XPAK、QAFP28等都是光模块封装类型;而低速率、百兆、千兆、2.5G、4.25G,4.9G,6G,8G,10G、40G、100G、200G甚至400G是光模块的传...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 光模块 100G光模块 QSFP28光模块 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-04-13 14:28:00
返回