结果:找到"光模块协议",相关内容1000条
  • 光模块MSA多源协议详细解析
  • 熟悉光模块的人都知道,光模块的尺寸由封装形式(Formfactor)所决定的,常见SFP、SFP+、XFP、QSFP+、QSFP28等都是由各种多源协议(MSA)组织规定的。本期文章易天光通信(ETU-LINK)来谈谈光模块MSA多源协议。一、MSA标准的由来及介绍作为全球最大的专业技术组织的IEEE(电气和电子工程师协会)为光模块建立了标准,但来自不同制造商的光模块接口类型多样化,为了解决相互可操作性不足的问题,多家制造商联合成立了一个组织来对光模块的接口类型、安装以及功能进行标准化规范,MSA应运而生,对IEEE标准进行了补充。MSA(MultiSourceAgreement)也就是多源...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:光纤模块 发帖时间:2022-06-20 17:03:00
  • 通过matter协议实现灯亮灭教程
  • 概述本文档旨在演示开关通过matter协议来做到对灯亮灭的控制。视频不涉及前期环境的搭建。演示步骤:1、配置好环境并安装好对应软件后,需要在指定的路径下激活软件包source./scripts/activate.sh激活软件包2、连接一个设备,对他进行配网,这里先连接了“开关”./out/debug/chip-toolpairingble-wifi12344321WT0987654321202020213840开关配网3、连接另一个设备进行配网,这里连接了“LED灯“./out/debug/chip-toolpairingble-wifi12344322WT09876543212020202...
  • 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: matter 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-06-14 18:36:00
  • 100GQSFP28CWDM4光模块介绍及应用
  • 如今网络吞吐量和带宽需求的日益增长,100G高速率光模块的需求也随之增长。IEEE组织针对100G网络制定了两种光模块标准:100G SR4 QSFP28和100G LR4 QSFP28。但在实际应用中,由于上述光模块的传输距离无法全覆盖数据中心的传输距离需求,这两种标准无法以最节省成本的方式部署数据中心。因此,CWDM4 MSA组织制定了传输距离为2 km的100G CWDM4 QSFP28标准。100G CWDM4 QSFP28是由CWDM4 MSA组织在2014年公布的标准,它是基于单模粗波分复用(CWDM)技术的100G传输模式,符合这种标准的100G CWDM4 QSFP28光模块...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ,100G 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-10-27 17:48:00
  • 揭秘CWDM光模块与普通光模块的区别
  • 光通信的发展,使得光通信组件也在快速增长中。光模块作为光通信的组件之一,在其中起着光电转换的作用。光模块的种类有很多,常见的有SFP光模块、SFP+光模块、QSFP+光模块、QSFP28光模块、CWDM光模块、DWDM光模块等等。每一种光模块都有着不一样的应用场景和作用,下面易天光通信(ETU-LINK)给大家介绍下CWDM光模块与普通光模块的区别。一、什么是CWDM光模块?CWDM光模块是一种用在粗波分复用器/解复用器上的光模块,粗波分复用技术是一种面向城域网接入层的低成本WDM传输技术,从原理上讲,粗波分复用技术就是利用光复用器将不同波长的光信号复用至一根光纤进行传输,在链路的接收端,借...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: CWDM 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-09-30 15:04:00
  • 盘点5G网络中回传光模块的类型
  • 自2020年我国5G商用正式启动以来,国内运营商加快5G网络建设步伐,逐步在全国开通增强移动宽带业务并加快拓展5G+垂直行业应用,其新型业务特性和更高指标要求对承载网络架构及各层技术方案均提出了新的挑战。光模块是5G网络物理层的基础构成单元,广泛应用于无线及传输设备,其成本在系统设备中的占比不断增高,部分设备中甚至超过50~70%,是5G低成本、广覆盖的关键要素。下面易天光通信(ETU-LINK)跟大家盘点下5G中回传所需要的光模块。1、25G中传光模块25Gb/s双纤双向灰光模块光模块采用SFP28封装形式,工作波长为1310nm,传输距离长达40KM。2、50GPAM4QSFP28光模块...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 5G 25G 50G 100g 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-08-26 17:40:00
  • 40G数据中心网络布线之光模块应用研究
  • 40G以太网在数据中心受到广泛欢迎,若要实现40G连接,有两种选择:①使用高速线缆DAC或者有源光缆AOC,它们适用于短距离连接,成本低,便于安装和维护。②使用光模块搭配跳线,适用于长距离连接。下面易天光通信来为大家讲解关于40G的网络布线。1-2、布线链路长度0.5~50米DAC通常用于机架中的连接,并且它将服务器和存储器连接到ToR交换机,高速线缆DAC可以实现高达7m-10m的链路长度,而AOC通常涉及到交换机与交换机之间的连接,链路长度可达50m。3、布线链路长度50~150米当链路长度超过50m时,需要使用40GSR4(EQ854X-3MCD01)光模块进行连接,MPO接口,与OM...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 40G 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-06-17 11:14:00
  • GRPS模块WIS800C使用过程注意的问题
  • 刚刚整理一份文档,关于GPRS模块WIS800C使用过程中,遇到的问题现象和注意事项。如有什么其他模块问题,大家可以在下方提出,看到后一起解答。后期将会继续更新...文档已上传,请自行下载了解:GPRS模块使用过程注意事项.pdf刚接触GPRS模块的朋友,先看上次发的帖子。链接如下,TCP连接服务器帖子:http://club.szlcsc.com/article/details_37618_1.htmlhttp://club.szlcsc.com/article/details_38397_1.htmlMQTT测试帖子:http://club.szlcsc.com/article/deta...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: WIS800C GRPS MQTT 电源 发帖人:ljfceo 发帖时间:2019-04-17 14:11:00
  • 光模块是插在哪里的?
  • 光模块是插在哪里的?具体设备:光端机,光纤收发器,交换机,光网卡,光纤路由器,光纤高速球机,基站,直放站等。一般传输设备的光口板都配置对应的光模块,详情请看以下内容视频光端机:一般采用1*9单模光模块,一些高清类的光端机也会采用SFP光模块光纤收发器:采用1*9与SFP光模块交换机:交换机会采用GBIC、1*9、SFP、SFP+、XFP、QSFP+、CFP、QSFP28光模块等光纤路由器:一般采用SFP光模块光纤网卡:采用1*9光模块、SFP光模块、SFP+光模块等光纤高速球机:采用SFP光模块基站:移动通信系统中,连接固定部分与无线部分,并通过空中的无线传输与移动台相连的设备。采用SFP、...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: SFP 1*9 SFP+ 发帖人:etulink 发帖时间:2018-09-03 18:53:00
  • 25G以太网技术是如何诞生的?
  • 数据中心对于以太网的需求,来自两个最重要的考量,一个是节能,一个是成本。40G光模块和100G光模块的价格过高、功耗过大,而10G光模块的速率又不能满足网络需求,所以25GSFP28光模块就在这样的情况下诞生了,正好弥补了这两者之间的不足,并且大大提高了端口密度、减少了网络部署成本,而且功耗也相对较低。今天我们来讲讲25G有什么优势?25GSFP28光模块就是传输速率是25G光模块,主要用于25G以太网和100G(4x25Gbps)以太网中,并且它能够提供最节能的方式来满足下一代数据中心网络日益增长的需求。IEEE802.3指定的25G以太网接口标准25G以太网技术的优势:最佳输入/输出(I...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 25G SFP28 40G 100G 发帖人:etulink 发帖时间:2018-06-15 14:26:00
  • 百科:光模块的参数有哪些?
  • 在现代信息网络汇总,光纤通信占据着主导地位,随着网络的覆盖越来越广泛和通信容量的不断增加,通信链路的提升也是必然的发展,光模块在光通信网络中实现着光电信号的转换,是光纤通信的主要器件之一。但是,我们平时都说光模块,那么,光模块的参数有哪些?你知道吗?在本文中,易飞扬通信将给大家做详细的介绍。光模块经过了多年的发展,其封装方式也有了极大的变化,SFP、GBIC、XFP、Xenpak、X2、1X9、SFF、200/3000pin、XPAK、QAFP28等都是光模块封装类型;而低速率、百兆、千兆、2.5G、4.25G,4.9G,6G,8G,10G、40G、100G、200G甚至400G是光模块的传...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 100G QSFP28 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-04-13 14:28:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: