结果:找到"光纤接口",相关内容1000条
- 为什么光纤端面要研磨成8度角?
- 首先我们先了解一下光纤是如何传导光信号的。光纤裸纤的结构图一般分为三层:纤芯、包层和涂覆层。光纤纤芯和包层是由不同折射率的玻璃组成,中心为高折射率玻璃纤芯(掺锗二氧化硅),中间为低折射率硅玻璃包层(纯二氧化硅)。光以一特定的入射角度射入光纤,在光纤和包层间发生全发射(由于包层的折射率稍低于纤芯),从而可以在光纤中传播。因此,光纤想要传导光,采用的原理是光学的全反射原理。光在传输过程中都会有损耗。而其中,回波损耗是是因为传输链路的不连续性,部分信号在传输时反射回信号源所产生的功率损耗,通俗地说是行业内用来确定有多少光被反射回去。通常用负的dB值来表示,值的参数越高越好。典型规格范围为-15至-...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 光纤 发帖人:hycsystem 发帖时间:2023-06-06 16:30:00
- 必须了解的确保光纤跳线品质的五大测试!
- 光纤跳线的品质影响着整个光纤链路,每条光纤跳线在出厂前都必须经过一些严格测试,那么跳线厂家都会做哪些测试来保证跳线的高品质呢?为了保证光纤跳线的品质,在出厂前一般都会进行以下五大类检测试验。一、插损/回损检测插入损耗和回波损耗是影响光纤跳线之类的关键参数。TIA标准中明确规范了光纤跳线的最大插入损耗为0.75dB(也就是能接受的最大值)。对于市面上大多数的光纤跳线而言,其插入损耗的正常范围在0.3dB到0.5dB之间,一些低插损的范围在0.15dB到0.2dB之间。回波损耗值表示为dB,通常为负值,因此回波损耗值越大越好,典型规格范围为-15至-60dB。按照行业标准,UltraPC抛光光纤...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 光纤 发帖人:亿源通科技HYC 发帖时间:2021-03-18 11:09:00
- 如何选择高密度应用光纤配线箱?
- 光纤配线箱将光纤线缆的端接变得易于管理,主要用于光缆的引入,光纤的交叉连接、光纤跳线的储存、配线输出等,可实现光纤熔接、光纤端接、光纤适配器、连接器和电缆连接头的整合。光纤配线箱有各种规格,常见的有机架式、壁挂盒式。19寸标准机架式,以U或RU为单位,指的是设计用于安装在机架中设备的高度,通常有1RU,2RU,4RU尺寸。有滑出式、带推拉抽屉式设计,不仅可灵活布线而且能很好的保护光纤,是数据中心理想的布线管理解决方案。当光纤密度提高时,如何有效管理及组织大量的跳线变得异常重要,一个好的光纤配线箱将需要具备易于管理跳线变更的功能。亿源通独特设计的高密度配线箱,适用于标准19"机架安装,采用环保...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 光纤 发帖人:亿源通科技HYC 发帖时间:2020-10-15 15:00:00
- 单模or多模光纤,你选对了吗?
- 多模光纤是光纤通信最原始的技术,这一技术是人类首次实现通过光纤来进行通信的一项革命性的突破。后来,随着光纤通信技术的发展,特别是激光器技术的发展以及人们对长距离、大量信息的迫切需求,人们又寻找到了更好的光纤通信技术—单模光纤通信。下面易天光通信(ETU-LINK)就给大家介绍下单模光纤和多模光纤以及它们之间的区别。一、多模光纤多模光纤是另一种常见的光纤类型,纤芯直径为50μm-100μm,工作波长为850nm或1310nm,与光器件的耦合相对容易。它可以在给定的工作波长上传输多种模式。相对于双绞线,多模光纤能够支持较长的传输距离。常见多模光纤的芯径为50μm和62.5μm。由于多模光纤中传输...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 光纤 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-08-31 18:49:00
- 2021-2026年,全球MPO光纤连接器市场复合年增长率预计为23.2%
- 据QYResearch报告称2019年全球MPO光纤连接器市场规模为3.906亿美元,预计到2026年底将达到17.078亿美元,以23.2%的年复合增长率增长。MPO光纤连接器主要生产厂商有T&SCommunications,USConec,Senko,Siemon和Amphenol,这几家公司在2018年所统计的市场份额占据了57%。MPO光纤连接器按照类型细分为单模和多模,2019年,多模在全球MPO光纤连接器市场中占据87%的主要份额。按照应用细分为数据中心,电信,军事/航空航天等,数据中心占有重要份额,占据了42%的市场份额。
- 所属专栏: 谈天说地 标签: MPO光纤连接器 发帖人:亿源通科技HYC 发帖时间:2020-07-23 14:01:00
- 什么是光纤阵列FA(FiberArray)?
- 光纤阵列(FiberArray,简称FA),利用V型槽(V-Groove)基片,把一束光纤或一条光纤带按照规定间隔安装在基片上,所构成的阵列。光通信中的光纤阵列主要包括基板、压板、和光纤。通常在基板的基底切割出多个凹槽,将压板压紧和固定插入凹槽的光纤。光纤阵列对材料和制造工艺的要求非常高。光纤阵列主要依靠精密刻化的V型槽来实现定位。V型槽需要使用特殊的切割工艺来实现精确的光纤定位,将除去光纤涂层的光纤部分置于V型槽中,此过程需要通过超精密加工技术将光纤芯精确地定位在V型槽内,以减少连接损耗,再通过加压器部件加压并用粘合剂固定,端面经过光学研磨,形成光纤阵列。基板材料会影响光纤阵列的光学性质,...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 光纤 发帖人:亿源通科技HYC 发帖时间:2020-07-22 10:30:00
- 数据中心、电信机房如何防止未经授权或误操作插拔光纤端口?
- 在管理人员比较复杂的大型数据中心或多部门联合大型电信机房等,对于如何保障光连接不受到一些误操作、端口误插拔等是布线必须考虑的问题。有些跨部门协作的机房,如有某部门操作员需要进入操作时,必须会有其他部门的在旁边看着,以防止自己部门管辖范围内的光连接受到误操作而中断连接。带锁连接器正是基于这种安全需求下推出的产品。在普通光纤连接器的基础上研发出的带有独特的锁定和解锁工具,用于锁定专用的端口插拔,防止被其他人员误插拔,提高了整个网络的安全性。安全带锁光纤连接器是如何操作的?可以看看这两款:SC带锁连接器以及LC带锁连接器,两种不同的锁定和解锁方式。SC带锁连接器在机身设计中内置了独特的键控细节,只...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 光纤 发帖人:亿源通科技HYC 发帖时间:2020-07-14 18:54:00
- MS8412光纤MS8422数字同轴解决方案
- DEMO板使用5VDC供电。当图1左下插入5VDC电源后左上角绿色LED点亮。支持两种SPDIF信号接口,分别为同轴信号和光纤信号。图1中上黄色RCA接口(J1)为SPDIF同轴输入。图1右上黑色接口(J2)为SPDIF光纤输入。本模块自动识别插入的信号源,但是当两个信号同时输入时,将发生异常。当SPDIF信号异常,或者没有SPDIF信号输入时,图1中右侧的D3将点亮。当输入的SPDIF信号是非PCM格式时,图1中右侧的D2将点亮。模拟立体声从下部RCA输出,白色为左声道,红色为右声道。
- 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: 光纤座子 光纤接收声音 发帖人:mshaoJun 发帖时间:2020-03-31 20:59:00
- 分享一些光纤模块接口类型有用信息给大家
- 为了让新的合作伙伴轻松地学习光模块接口,下面易天光通信(etulink.com)为大家总结了一些有用的信息:光纤模块的接口类型:双纤接口,单纤接口和RJ-45接口。1.双纤接口:常见的是双纤SC和双纤LC双纤SC双纤LC2.单纤接口:单纤SC和单纤LC单纤SC单纤LC3.RJ-45接口:传输介质是同轴电缆(双绞线)SC接口模块连接SC跳线,LC接口模块连接LC跳线。光纤包括一些类型:1.SMOS29/125um2.MMOM162.5/125um3.MMOM250/125um4.MMOM350/125um5.MMOM450/125umCopper-TSFP连接cat5或cat6UTP/FTP电...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 光纤模块 光纤跳线 光纤接口 发帖人:etulink 发帖时间:2018-04-13 14:56:00
- 光纤专题:全面介绍光纤和光纤接口
- 大家都知道,信息通信离不开光纤的传输。大部分人都只是知道有光纤这个事物存在,但是却不知道其确切的信息。例如:什么是光纤?有哪些类型?工作原理是什么等等,下面,下面,易飞扬通信详细给大家介绍介绍。什么是光纤?光纤是光导纤维的简写,是一种由玻璃或塑料制成的纤维,可作为光传导工具。微细的光纤封装在塑料护套中,使得它能够弯曲而不至于断裂。[在这里要注意]光纤和光缆是有区别的:光导纤维是一种传输光束的细而柔软的媒质。光导纤维电缆由一捆纤维组成,简称为光缆。光纤是光缆的核心部分,光纤经过一些构件极其附属保护层的保护就构成了光缆.光纤大小在多模光纤中,芯的直径是50μm和62.5μm两种,大致与人的头发的...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 光纤接口 易飞扬通信 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-03-12 15:44:00
返回