结果:找到"光纤放大器",相关内容1000条
- 世微AP8002AB类音频放大器单声道高电平关闭模式
- 3W单声道音频功率放大器,带关闭模式总结8002A是一种桥式工程音频功率放大器,5V功率,THD+N=1%,可给出4欧姆的负载。2W的平均功率。8002A音频功率放大器设计用于提供高质量的输出功率,需要很少的外围设备,可以提供高质量的输出功率。8002A不需要输出耦合电容器,具有高电平关闭模式,非常适合低功率便携式系统。8002A通过外部电阻控制增益,保证补偿器件芯片的正常工作。1.1KHz,pick4负载(8002A),平均输出功率2W,THD+N1%(典型)2.1kHz,选取4个负载,平均输出功率3W,THDN10%(典型)3关断电流0.6?A(典型4输入电压范围2~5.5V1个无输出耦...
- 所属专栏: 器件替换 标签: 音频放大器,AB类音频放大器 发帖人:LEDIC 发帖时间:2023-12-16 15:33:00
- 光纤适配器就是光纤耦合器吗,两者有什么区别?
- 在翻阅光纤组件的时候,我们总会看到两个分类,光纤耦合器和光纤适配器,这两大分类里面的产品有些部分还挺相似,如果不仔细辨别,可能就会看错。本文中将主要介绍光纤适配器的接口类型、结构,以及和光纤耦合器的区别。光纤耦合器,LC/LC双芯陶瓷套管,薄型一、光纤适配器的定义光纤适配器也被称为法兰盘或者光纤连接器,它的主要作用是用于连接光纤布线系统中的两个光纤连接器,通常被装配到各种适配器面板和机箱上,因此是一种十分重要的光纤连接部件,广泛应用于电视网络、局域网、视频传输、光纤通讯系统以及FTTH光纤入户。常规的光纤适配器分为带法兰和不带法兰两种类型,其中不带法兰的光纤适配器可直接卡在面板或者托盘等上面...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 光纤适配器 光纤耦合器 光纤 发帖人:Lcom诺通 发帖时间:2023-09-21 17:26:00
- 一篇文章全面了解光纤放大器,EDFA,Hybrid混合器件
- 作为光通信关键器件之一,掺铒光纤放大器(EDFA)在各种网络和应用的演进中被推动着不断往集成化、小型化、多功能、低成本方向发展。在EDFA行业高速发展背景下,很多厂商也推出了实现EDFA技术竞争优势的Hybrid集成器件。混合光无源器件是将EDFA中最重要的五大功能器件,光隔离器(Isolator)、波分复用器(WDM)、增益平坦滤波器(GFF)、耦合器(Coupler)、TAPPD(分光探测器),集成了两种或以上的多种组合功能于一个器件中,实现相同功能前提下大大的缩小了器件的尺寸以及降低了成本。本文将进一步探索EDFA以及Hybrid器件的工作原理和应用。了解光纤放大器(英文缩小OFA:O...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 光纤放大器,掺铒光纤放大器,EDFA 发帖人:亿源通科技HYC 发帖时间:2022-10-25 18:31:00
- 亿源通推出用于EDFA的超小型Hybrid器件产品线
- 为满足EDFA(掺铒光纤放大器)客户的需求,亿源通近日推出了可用于小型化EDFA的核心器件,产品线包括980/1550nmIWDMHybrid(Isolator+WDM)、GFF(增益平坦滤波器)、IGFF(Isolator+GFF)等等,并可为EDFA的集成化、小型化、多功能器件提供定制化解决方案。基于公司研发团队的光学模拟仿真设计技术以及光纤模场扩束工艺,可以极大的降低980/1550nmHybrid等产品的IL并提高其性能稳定性,使其反射IL典型数值可以控制在0.15dB以下(-5~+75℃),透射IL典型参数控制在0.30dB(-5~+75℃);同时借助公司技术团队对基础封装工艺的研...
- 所属专栏: 技术交流 标签: EDFA 光纤放大器 发帖人:亿源通科技HYC 发帖时间:2022-06-10 11:54:00
- AT2401C与RFX401C兼容性技术参考规格书
- 很多客户对一些无线发射功能的芯片那个距离不太满意,但是又看重那款芯片的成本。有的只能狠狠的舍掉那块‘肉’,有的会去寻求方法!近期有个老客户有来问问我,我就只问了一句,他在不在乎功耗加大,要不不在乎这点的话可以考虑加个功放芯片,我们公司就有!这款芯片相信很多人都认识,那就是RFX2401C很多厂家用功放放大芯片就是这款!RFX2401C是集成电路RF单片机(射频前端集成电路),包含所有内部IEEE802.15.4/ZigBee,提供服务所需的射频功能无线传感器网络,和其他无线系统在2.4ghz的ISM波段。RFX2401C架构集PA、LNA、收发开关电路,相关的匹配网络,在CMOS单片机和谐波...
- 所属专栏: 器件替换 标签: PA,功放放大器 发帖人:动能1234 发帖时间:2019-10-24 17:08:00
- 电荷放大器电路
- 这边想咨询三个问题:1、有效增益3.3X是如何算出来的,如果按照理论说,有效增益A=C1/C2,大致约为0.33。2、通过C2的有效电阻是如何算的?这里面说是用(R1*R2)/R3算的,等于1G,如果按照这个算,是根据什么原理算的?3、现在准备采用这个电路去做电荷放大器,反馈电阻与反馈电容如何选取,前端薄膜传感器采用PVDF压电薄膜传感器,容值大约5.667nF
- 所属专栏: 技术交流 标签: 电荷放大器 发帖人:lz无字碑 发帖时间:2019-10-12 16:09:00
- 收发器怎么用?光纤收发器连接图
- 虽说现在安防行业发展是日益向前,其主要原因是因为安防建设与我们的日常生活息息相关,它会让越来越多的人会更了解现在的生活,以及让我们的生活更便捷、更智能化发展!今天就让易天来说说在安防通信组网中重要的一环:传输通信设备会发挥什么样的作用,以及它的各项设备分别会有什么影响?首先先来了解一下安防通信传输设备的构成:最常用的就是交换机了,然而交换机的种类较多,不同的场合需要使用不同的交换机,要做到因地适宜才能让设备发挥自有性能!再有就是收发器,说到收发器不知道大家了解多少?现在就来好好聊聊收发器的工作原理与其如何正确安装使用的步骤。在进行收发器的工作原理解释之前还可以先了解收发器的历史,通常来说收发...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 光纤收发器 光纤模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2018-08-02 18:37:00
- 求一个低频电流功放
- 输入正负12V,输出正负10V可调10~200Hz2A功率50W频率变动电流保持不变也就是电流功放。
- 所属专栏: 技术交流 标签: 功率放大器 发帖人:求一个低频电流功放 发帖时间:2017-11-13 17:28:00
- 请推荐一款价格实惠的差分放大器
- 请推荐一款价格实惠的差分放大器单电源供电
- 所属专栏: 技术交流 标签: 差分放大器 放大器 发帖人:逝去de青春 发帖时间:2017-09-13 16:53:00
- [转]差分输入/输出低功耗仪表放大器
- 目前所有市售的三运放仪表放大器(in-amp)仅提供了单端输出,而差分输出的仪表放大器可使许多应用从中受益。全差分仪表放大器具有其他单端输出放大器所没有的优势,它具有很强的共模噪声源抗干扰性,可减少二次谐波失真并提高信噪比,还可提供一种与现代差分输入ADC连接的简单方式。图1显示了低功耗全差分仪表放大器电路的实现方式,该仪表放大器由OP2177精密低功耗双运算放大器(IC1)和AD8476全差分放大器/ADC驱动器(IC2)级联而成。该复合放大器消耗的电源电流不超过1.2mA,输入噪声为11nV/√Hz,最大输入偏置电流为2nA,最大输入参考失调电压为75mV,最大输入参考失调电压漂移为0....
- 所属专栏: 技术交流 标签: 仪表放大器 发帖人:小宇 发帖时间:2017-08-01 19:43:00
返回