结果:找到"内网穿透",相关内容663条
- X2000系列北京君正CPU:外研通点读笔VT-6C
- 随着科技的不断发展,越来越多的智能化教育工具进入人们的视野。在这篇文章中,我们将详细介绍一款专为英语学习打造的得力助手——外研通点读笔VT-6C。这款点读笔以其优秀的性能、独特的特点和诸多优势,广受家长和孩子的喜爱。 性能:高效、实用的英语学习伙伴 外观设计:外研通点读笔VT-6C采用简约时尚的外观设计,笔身线条流畅,轻巧便携。孩子在使用过程中能轻松掌握,长时间握持也不会感到疲劳。CPU和大容量内存,运行稳定,读取速度快。它还配备了高清保真喇叭,音质清晰,给孩子带来沉浸式的听读体验。 软件功能:外研通点读笔VT-6C支持多种文件格式,如MP3、MP4、TXT等,可实现多元化学习。此...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 物联网,智能穿戴,MIPI接口,SLCD接口,GPIO 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-12-13 18:11:00
- 请教各位兄弟:六层板如何拼板
- 请教各位兄弟,AD20六层板拼板时,会出现内电层(负片)网络丢失情况,这个如何把网络弄上去;JLC要拼板才能贴,或者还有其它方法,能让JLC可以贴的,谢谢各位!
- 所属专栏: SMT贴片 标签: 内电层网络会丢失 发帖人:LEE518 发帖时间:2020-11-17 23:44:00
- 4GCAT1DTU模块ML302可实现掉线自动联网和数据透传
- 图片
- 所属专栏: 技术交流 标签: TCP透传 自动联网模块 数据透传 4G DTU模块 TCP连接OneNET 发帖人:ljfceo 发帖时间:2020-07-22 16:12:00
- 沁恒网络芯片赠送活动!CH9120模块测评
- 看到沁恒的网络芯片免费赠送的活动啦,真是诚意十足。准备申请CH395模块来让STM的单片机联网。网上随便一个以太网模块都好几十,点赞免费赠板传送门:http://club.szlcsc.com/article/details_41784_1.html抓紧把先前申请的CH9120模块测评啦,之前就是看中无需编程,简单配置才选择的。此次测评我主要针对数据传输稳定性及模块运行功耗来的。毕竟这是款网络数据包和串口数据双向透明传输的芯片。(一)CH9120模块外观怎么说呢,当初看手册介绍芯片是QFN28封装的,大小4mm*4mm,体积够小才想尝试下的,收到模块后发现也太可爱了吧,我申请的是TTL串口转...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 网络串口透传 CH9120 发帖人:我芯永恒 发帖时间:2019-08-28 18:06:00
- 【免费赠送】沁恒网络系列模块免费申请有奖测评!
- 活动形式:芯联网,免费享!沁恒网络系列模块免费申请有奖测评!三款任意挑!CH395,CH9120及CH9121三种网络模块,坛友按需挑选!首先简介:CH395为以太网协议栈芯片,用于单片机系统进行以太网通讯。CH395自带10/100M以太网介质传输层(MAC)和物理层(PHY),内置TCP/IP以太网协议栈固件。单片机可以通过CH395轻松连接以太网。如果想要更方便快捷的单片机联网方式还可以考虑串口转网络芯片CH9120及CH9121,CH9120/CH9121芯片对用户来说是纯硬件联网方案,单片机端无需编程,CH9120/CH9121可以在单片机串口和以太网接口之间双向透传数据,适合老产...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 网络串口透传 单片机联网 CH395 CH9120 CH9121 发帖人:WCHCN 发帖时间:2019-08-16 10:43:00
- 网络串口透传芯选择
- 工厂设备日趋智能化,现在工程师只需打开电脑,就能调整厂区内所有设备的参数及状态。不光是在工业控制领域,比如电力传输、智能家居、一卡通和医疗设备等系统中,有成千上万的传感器、PLC、读卡器或其他设备,互相连接形成一个控制网络,统一管理。其中最常用来连接这些设备的通信方式就是RS485总线。但与以太网相比RS485总线在传输距离和统一管理方面存在较大的局限性。那么如何突破RS485串口终端在传输距离和统一管理方面的局限性呢?类似于厂区内的远程多地控制是如何做到的呢?这里就是给大家推荐的是沁恒电子的网络串口透传系列芯片CH9121、CH9120,轻松实现串口设备快速联网的功能。下面就给大家大家介绍...
- 所属专栏: 其他新品分享 标签: 网络串口透传芯片 发帖人:我芯永恒 发帖时间:2019-07-02 10:33:00
- 树莓派内网穿透
- 我使用的是花生壳注册一个免费的域名,下载客户端以后登陆上号,使用内网穿透的功能点击进入官网点击购买体验版的内网穿透很便宜的一个月1G流量但是下载手机客户端每天分享可以得到150花生米,200花生米兑换1G流量月底清空(仅是个人分享尝试随个人),速度1M,购买完以后在进行树莓派下载花生壳客户端,百度有很多的我这里只给出官网的测试的地址https://hsk.oray.com/download/download?id=25,下载以后安装dpkg-iphddns_rapi_3.0.1.armhf.deb,根据所下载的版本进行安装,安装完以后进行启动phddnsstart开始出现SN码记住SN码在b...
- 所属专栏: 学学单片机 标签: 内网穿透 发帖人:Argon 发帖时间:2018-12-28 20:27:00
- CH9121网络串口透传方案
- 概述随着物联网技术的普及,越来越多的传统设备出现联网功能需求。串口作为使用较为广泛的一种通信接口,串口转以太网,进行远程数据传输需求逐渐显现出来。CH9121内部集成TCP/IP协议栈,无需编程,即可轻松实现网络数据包和串口数据包的双向透明传输,借助CH9121透传模块,客户可快速实现串口设备联网,大大降低串口设备联网难度并缩短产品开发周期。CH9121网络串口透传模块集成10M/100M以太网口,支持TCPCLIENT、TCPSERVER、UDP3种工作模式,串口波特率最高可支持到921600bps,模块参数可通过上位机软件轻松配置,方便快捷。下图为CH9121网络串口透传模块应用框图:功...
- 所属专栏: 技术交流 标签: CH9121 WCH 串口 网络 透传 发帖人:WCHCN 发帖时间:2018-06-30 10:00:00
- 推荐一款低功耗蓝牙(BLE--BluetoothLowEnergy)串口透传IC
- 低功耗蓝牙(BLE--BluetoothLowEnergy)IC产品特性:供电:2.2~3.6V供电工作温度:0°Cto70°C存储温度:-50°Cto125°C内置LDO工作电流:2mA睡眠电流:<20uA关机电流:<350nA2级低功耗模式:睡眠模式(SleepMode)及断电模式(PowerDownMode)整合高性能的射频及调制解调器(MODEM),接收器(RX)支持超过75dB的可编程增益,感度(Sensitivity)可高达-90dBm。只要透过串行外设接口(SPI)或通用异步收发传输器(UART),即可进行BLE的透传工作封装:32-pinQFN(4mmx4mm)小...
- 所属专栏: 代售推荐 标签: BLE 串口透传 发帖人:凡凡 发帖时间:2017-10-14 21:32:00
- GPRS/GSM模块A6在物联网【透传云中】的应用简介
- 安信可透传云(TransparentTransmissionCloud)是安信可为方便广大客户测试无线类产品而推出的实用工具。它就像是一个跑在服务器上的网络调试助手。支持客户端之间的数据相互转发,可用于ESP8266透传测试,GPRS系列模组(如这下面这款A6模块)测试,手机APP透传方式控制ESP8266等设备!什么是透传?透传即透明传输,类似于GPRSDTU,通俗讲就是不管串口传的是什么,A6模块作为一个通道,把要传输的内容完好传给设定好的服务器。反之,服务器端传输也是一样效果。市面上的GPRS模块都必须支持自有的协议,而A6作为一款使用简单的GPRS透传模块,方案成熟拥有标准GSM07...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: GPRS GSM A6 透传云 物联网 发帖人:ChessWorld 发帖时间:2017-09-05 22:04:00
返回