结果:找到"分口",相关内容505条
- 是德网络分析仪PNA系列(419)4端口N5225B
- 是德网络分析仪PNA系列(419)4端口N5225B硬件选件N5225B-2002端口基本硬件配置JIANGN5225B-2012端口,带可配置测试装置,参考混频器开关N5225B-2052端口,带可配置测试套件,基准混频器开关,偏置三通,低频扩展N5225B-2102端口,带计量配置N5225B-2172端口,带可配置测试套件,参考混频器开关,源和接收器衰减器N5225B-2192端口,带可配置的测试套件,参考混频器开关,源和接收器衰减器,偏置三通N5225B-2202端口,带可配置测试套件,参考混频器开关,源和接收器衰减器,偏置三通,低频扩展N5225B-4004端口,带个源N5225B...
- 所属专栏: 供应商专区 标签: 是德网络分析仪PNA系列(419)4端口N5225B 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2023-03-25 16:57:00
- EDAPro强烈要求差分走线有快捷键
- EDAPro强烈要求差分走线有快捷键,每次走线,不能一次性走完,又得打工菜单选择差分走线,太麻烦了;强烈要求加入快捷键。
- 所属专栏: PCB设计 标签: 差分 发帖人:专业打酱油 发帖时间:2022-05-18 17:52:00
- 串口SRAM和并口SRAM的引脚区别
- 首先来看一下并口和串口的区别:引脚的区别:串口SRAM(或其它存储器)通常有如下的示意图:串口SRAM引脚引脚只有SCK,CS#,SI,SO,HOLDB,VCC,VSS不到8个,一般遵循SPI协议,并口SRAM引脚很多,串口SRAM引脚很少。大部分SRAM是并口(parallel)操作的,也有少部分奇葩是串口协议的。并口的SRAM通常有如下的示意图:并口SRAM引脚引脚密密麻麻接近50个,包含地址、IO、使能信号、电源等。其中地址通常和容量有关系,这里是1Mb的容量,地址有16个(A15-A0);其中IO通常是8的倍数,这里是16个(IO15-IO0);使能信号CE#,WE#,OE#,BHE...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 串口SRAM,并口SRAM,SRAM 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-06-17 16:30:00
- 完美替换AM26LS31(四通道差分线路驱动器)
- 产品特性MS2374系列器件是四路互补输出线路驱动器,可以满足ANSITIA/EIA-422-B和ITU(原CCITT)建议V.11的要求。三态输出可提供用于驱动双绞线或平行双线传输线路等平衡线路的高电流,并在断电情况下处于高阻抗状态。四个驱动器均具有使能功能,该功能提供了两种可选输入:高电平有效使能和低电平有效使能(G,GN)输入。低功耗肖特基电路可在不牺牲速度的情况下降低功耗。主要特点符合或超出ANSITIA/EIA-422-B和ITU要求采用5V单电源供电TTL兼容互补输出断电时具有高输出阻抗互补输出使能输入可用的已通过MIL-PRF-38535认证的选项应用电机编码器...
- 所属专栏: 器件替换 标签: AM26LS31 RS422 差分接口 发帖人:国产芯片 发帖时间:2020-03-27 16:04:00
- 建议商城节后能够采购点口罩提供给会员购买。。。
- 现在全国购买口罩都很麻烦,马上就要开工了,相信很多人没口罩都不敢出门,希望商城能够为会员提供点福利,利用平台资源采购点口罩提供给会员购买。
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: 口罩 发帖人:达人小橙橙 发帖时间:2020-02-07 16:21:00
- 立创EDA现在支持分屏了吗
- 现在立创EDA支持分屏了吗,刚刚操作了一下,还没有找到如何分屏显示。
- 所属专栏: PCB设计 标签: 分屏 发帖人:Sheeran 发帖时间:2020-01-06 21:47:00
- 请高手分析下DW01组成的3串锂电保护板的过充,过流、过放保护原理
- 偶得一块三串锂电保护板,闲来无事就分析一下原理,结果硬没搞懂,于是百度里面搜索相关知识,发现锂电保护板里面的知识还挺多的,求大神们帮我分析一下dw01组成的3串锂电保护板,过充、过流、过放保护原理,同时在脑补一下,什么是平衡充?目前的技术方式有几种?假如,就用上面的电路如何改平衡充?如何改成分口锂电保护板?(所谓分口锂电保护板就是充电与分电分开,另附上我根据实物板整理的原理图Q10、C9、R34的作用是什么
- 所属专栏: 技术交流 标签: DW01 3串锂电保护板 带平衡充 锂电保护版同口 分口 发帖人:天天进步 发帖时间:2018-11-05 23:58:00
- 改进型TTL串口收发电路
- 由于单片机TTL通讯距离短,可又不想用485,情急之下搞了四不像来延长通讯距离,还兼容电平转换;原理:发送端经PMOS倒相扩流后输出,接收端经RG1/RG2分压后,由NMOS倒相还原数据;RG1/RG2的作用是降低线路阻抗,以达到抗干扰的目的。设计距离50米,一台主机可带动20台从机,主机任意;理论没有问题,大家有什么看法?欢迎指正。
- 所属专栏: 技术交流 标签: 串口 发帖人:水上漂老张 发帖时间:2018-10-17 14:58:00
- 做PCB板的积分人民币以后怎样用
- 如题,做PCB板的积分人民币以后怎样用???
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 积分 发帖人:国蓝电子 发帖时间:2017-06-26 01:38:00
返回