结果:找到"创业、中文编程软件、工业控制开发",相关内容1000条
- 原理图PCB代画板工业控制设计开关电源设计
- 十年工程师、业余接单、原理图PCB代画板工业控制设计开关电源设计、AVR单片机,STM单片机开发、合作邮箱:yuze_cn@163.com
- 所属专栏: 项目外包 标签: Layout 工业控制 开关电源 发帖人:yuze 发帖时间:2023-05-27 21:18:00
- 【飞控开发高级教程6】开源编队无人机-AI语音控制
- COCOFLY教程——疯壳·无人机·系列AI语音控制图1一、AI语音控制cocofly支持AI语音控制,具体的使用方法和《视觉追踪》中的追踪图形码类似,都是通过cocobit编程板结合微信小程序或者壳壳板APP来实现的。使用步骤如下:表1cocobit拖拽的代码示例如下:图2下载该代码到cocobit后,cocobit就会自动打开蓝牙,使用壳壳板的app会自动连接上或者微信小程序会自动搜索出来点击对应的coocbit进入二级菜单即可如下图所示。图3然后点击“语音识别小助手”。图4因为要用到语音识别所以需要设置好语音识别的指令,在“AI语音小助手”内点击“语音指令设置”图5在里面根据我们推拽生...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 开源 编队 无人机 AI语音控制 飞控开发 教程 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-25 16:07:00
- 【飞控开发基础教程9】开源编队无人机-PWM(电机控制)
- COCOFLY教程——疯壳·无人机·系列PWM(电机控制)图1一、PWM简介脉冲宽度调制(PWM),是英文“PulseWidthModulation”的缩写,简称脉宽调制,是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术,广泛应用在从测量、通信到功率控制与变换的许多领域中。PWM在生活中非常的常见,小到呼吸灯的闪烁,达到航天飞船都会应用到PWM技术。PWM的波形如下图所示。图2二、占空比简介占空比是脉冲宽度调制技术中常用专业术语,占空比是指在一个时钟脉冲周期(T)内,高电平(t1)的时间占总周期时间的比值,即占空比(duty)=t1/T*100%如下图所示是一系列典型的脉冲波...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 开源 编队 无人机 飞控开发 教程 PWM 电机控制 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-19 16:43:00
- 世界八大最顶尖工业软件强国,中国10年内能否吃掉他们?
- 世界八大最顶尖工业软件强国工业软件是指专用于工业领域里的软件,包括系统、应用、中间件、嵌入式等。工业软件大体上分为两个类型:嵌入式软件和非嵌入式软件,嵌入式软件是嵌入在控制器、通信、传感装置之中的采集、控制、通信等软件,非嵌入式软件是装在通用计算机或者工业控制计算机之中的设计、编程、工艺、监控、管理等软件。尤其是嵌入式软件,应用在军工电子和工业控制等领域之中,对可靠性、安全性、实时性要求特别高,必须经过严格检查和测评,还要特别强调的是与设计相关的软件,如AutoCAD、CAE等。工业软件在产品设计、成套装备设计、厂房设计、工业系统设计中起着非常重要的作用,可以极大地提高工业企业研发、制造、生...
- 所属专栏: FA机械零部件商城 标签: 工业软件 发帖人:FA6283 发帖时间:2022-02-26 09:11:00
- 基于STC开发方案--制冷控制器(CNC周边设备控制系统)001
- 图片
- 所属专栏: 单片机开发 标签: STC 开发方案 单片机编程 控制器 工控板 发帖人:东莞步控电子 发帖时间:2021-06-18 14:07:00
- 自述:理科技术男的创业经历。。。2022/11/22更新
- 2021年6月11日更新写下上一篇文的时候是17年7月份,再次敲击键盘已经是事隔3年有余了,此刻看文字的你是否也很想知道现在的团队怎么样了吧。正如你想的那样,如果真的做得很好的话,怎么可能有心思在这里咬文嚼字。是的,我们这三年真做得不怎么样。时光荏苒,16年9月份组建团队创业,当时是在出租屋一个朝西的房间里,没有装空调,到了下午热得不行。在这样的情况下团队还是花了3个多月把软件初步模型写出来了,PCBA硬件也相继测试中。但是当大家把这个初步的成果高兴的时候,在一个夜黑风高的晚上,当大家都进入了梦乡,作着美梦的时候,出租屋被小偷光顾,一时间小伙伴电脑手机全被小偷洗劫(到现在也没有找回),冲击太...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 创业 电路 工控板 PLC 单片机编程 发帖人:东莞步控电子 发帖时间:2021-06-11 12:00:00
- 呼吸机软件编程
- 项目内容:1、家用呼吸机2、本产品适用于睡眠呼吸暂停低通气综合征、严重打鼾以及呼吸功能不全患者的治疗2.1家用呼吸机适用人群:2.1.1睡觉打呼噜憋气人群:睡眠呼吸暂停低通气综合征。2.1.2心肺功能不全、呼吸功能障碍患人群:心衰、呼吸衰竭、睡眠呼吸暂停合并呼吸衰竭者,运动神经系统疾病患者等。3、软件功能:呼吸过程平缓程度与漏气量计算、压力采集及计算、管路损失和流量采集与计算、临床信息配置、LCD界面配置、BLDC电机控制、呼吸状态判定、睡眠状态判定、数据储存、输入响应、呼吸机算法等11部分组成。4、提供符合产品质量要求的原程序代码,算法5、3个月的开发周期
- 所属专栏: 项目外包 标签: 呼吸机软件编程 发帖人:liych185 发帖时间:2021-04-19 10:19:00
- 自述:理科技术男的创业经历。。。2021/6/11更新
- 先介绍一下:03毕业至今一直从事单片机编程研发工作,对于我这样一个技术老手来说。唯有创业才能安抚那颗躁动不安的心。于是:08年开始创业,公司坚持了三年,由于各种原因没有坚持下来,公司退股后自主创业三年,期间研发出全自动茶叶包装机、绕线机、鞭**插引机、自动加锡机和现在的步骤编程控制器的雏形。在现在看来那个时候自己的技术已经算是相当好,却偏偏没有坚持下来。自主创业这三年,由于资金断裂,放弃了,也错过了一个自动化快速发展的好时期(三年前中文编程控制器市场上还有类似的产品)。然而,时机对于一个生意来说是多么的重要,错过了好时机就得更努力,加倍的付出才能追上错过的那一次;又或许永远也追不上。自主创业...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 创业、中文编程软件、工业控制开发 发帖人:东莞步控电子 发帖时间:2021-01-11 11:51:00
- 【经验分享】用涂鸦STM32开发板开发支持语音控制的智能RGB彩灯
- 一、准备工作在开发之前,我们需要1.创建自己的开发者账号**现在注册还能再五个工作日内领取语音接入优惠券2.准备MCU开发板及软件开发环境说明:本文中使用以下设备进行开发实践。-开发环境为KEIL5。-开发板TYDE3.0。TYDE3.0涂鸦智能IoT开发板使用说明MCU为ST公司生产的STM32F103C8T6。通信模组为杭州涂鸦科技有限公司开发的高性能Wi-Fi模块TYWE1S。(WiFi模组介绍–TYWE1S)二、创建产品这里我们以照明为例。操作步骤1.登录涂鸦智能平台,点击创建产品2.创建产品a.选择您的产品开发模式。目前涂鸦可提供自定义产品开发和Soc产品在线开发两种产品智能化模式...
- 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: 开发板 语音控制 教程 发帖人:涂丫丫是丫丫 发帖时间:2019-12-11 15:06:00
- 小家电、工控设备控制电路设计开发、生产
- 简介:1,正规注册工作室,可以开增值税发票;2,10年开发经验,熟练应用PCB绘图软件,掌握多种高低端单片机;3,可根据客户要求增加或完善产品功能,以体现客户自身的产品特色;产品方案类目如下:1,小家电系列:空气净化器控制器、热水器控制器、电风扇控制器、暖风机控制板、电熨斗控制板、冰箱控制器、饮水器、电热水器控制板、抽油烟机、消毒柜、多士炉、杀菌机、加湿器、面包机、咖啡壶、电热水壶、吸尘器、豆浆机、榨汁机等。2,其它产品:LED灯控制电路板、太阳能路灯控制器、舞台灯控制、LED多级调光灯控制器、温控器、电机控制器、交通信号灯、景观灯产品等。宠物电磨、磨甲器、微型手钻作品展示:原理图展示:电源...
- 所属专栏: 单片机开发 标签: 单片机 编程 小家电、工控、开发 发帖人:乐芯工业设计工作室 发帖时间:2017-09-14 09:34:00
返回