结果:找到"功能可定制开发",相关内容1000条
  • 大神来看看
  • 哪位大神可以做1507675111七
  • 所属专栏: 开源设计 标签: 发帖人:小男孩撒发射点v 发帖时间:2024-03-10 12:37:00
  • 面板红包免费定制活动-红包文件模板
  • 已经有不少小伙伴收到了自己定制的红包啦,一起来欣赏下吧红包晒单页:https://oshwhub.com/forum/post/b6d48e6bd69b4883856f6c71677d473e如何定制新年红包,请参考以下方法:推荐方法1:正常嘉立创EDA软件-专业版的面板设计功能绘制请参考:面板红包定制设计流程https://lceda001.feishu.cn/docx/NzEHdUF4goW34kx1rqccyBstnZb(这个是当时EDA的专属活动,已经领到券的就不用登记进表格啦。)建议文字颜色值为:#fbc601建议图片要扣掉背景和底色,有自动一键扣除背景的网站推荐:https://...
  • 所属专栏: 立创面板定制 标签: 红包 发帖人:面板打印 发帖时间:2023-12-29 20:42:00
  • 首次面板定制晒图
  • 我是在多功能测试笔的项目里跟着操作流程进行了从PCB到元器件采购,再到外壳打印,最后面板定制全都尝试摸索了一遍,制作面板的过程也非常顺利,立创EDA就可以编辑面板,多层面板的功能说明写的很细致,还带图片示例,基本上自己就能看懂。加工好的面板质量非常好,因为这批面板的尺寸比较小,开始还担心会有毛边,但是收到实物以后发现边缘非常整齐。用的彩色字体也保持原色。收到货后还有一个小香包,是意外惊喜了。
  • 所属专栏: 立创面板定制 标签: 面板 发帖人:随风行者 发帖时间:2023-12-08 16:23:00
  • 可充电多功能LED手电筒与移动照明控制芯片
  • AP360X系列产品是一款多种模式可选的单芯片LED手电筒控制芯片,集成了锂电池充电管理模块、手电筒功能控制模块和保护模块,关机待机电流仅5uA。AP360X充电电流有0.5A和1A两个版本,手电筒最大输出电流为1.8A,也可以通过外扩PMOS管实现大于1.8A的应用场合。AP360X通过FUN和FUNA引脚不同接法可以设定5种LED灯光循环模式。全集成单芯片控制5照明循环模式可选0.5A/1A固定充电电流可选内置MOS最大1.8A驱动电流可外置MOS驱动更大电流充电指示/低电提示/短路提示3A手电筒过流保护预设4.22V电池充满电压温度保护电池反接保护支持0V充电S...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 充电 多 LED 驱动 控 发帖人:SWZBL 发帖时间:2022-12-07 09:28:00
  • 【ARM开发教程1】ARM功能手机-开发板上电教程
  • ARM功能手机——疯壳·开发板系列开发板上电教程图1硬件连接做完全部的实验,需要有以下模块∶WT手机开发板(手机主控底板+手机电容屏模块+FPC30P排线+GSM天线);200W摄像头模组;心率体温模块;NFC模块(带卡片);WT_手环开发板;3.7V锂电池;MicroUSB数据线;耳机;TF卡;SIM卡;杜邦线;这里我们就以完整的实验为例来进行硬件连接,首先通过FPC30P排线连接屏幕模块背面的J1和主控底板的J4,如下图所示∶图2通过杜邦线连接心率体温模块,主控底板上使用到J9与J10引脚,与心率体温模块的引脚一一对应,分别为∶Output->SPIMOSIIJ10)、POWER-...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ARM 手机 板 上电 教程 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-26 15:28:00
  • 【飞控开发高级教程3】开源编队无人机-定高、定点、悬停
  • COCOFLY教程——疯壳·无人机·系列定高、定点、悬停图1一、“定高定点悬停”功能简介定高定点悬停是衡量一个飞控性能的一个重要参数。只有支持定高定点悬停,才能让无人机稳定地停留在空中不动,才能够实现更多的附加功能,例如航拍等。试想如果无人机左右摇摆,时而往左,时而往右,怎么能够实现航拍呢?COCOFLY支持定高定点悬停模式,默认出厂的时候已经设置为激光定高、光流定点,从而可以让飞机稳定悬停空中。使用遥控设置COCOFLY为定高定点悬停的的方法如下,打开遥控与飞机,确保两则是连上的,然后按下遥控右按键,进入菜单选项,选择“1.飞控设置”,进入到飞控设置界面,然后把“1.激光定高”打开,具体方...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 源 编队 无人机 点 悬停 飞控 教程 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-24 15:59:00
  • 网站页面&工具开发建议
  • 网站页面体验不怎么好,还显得有点凌乱,如在线计价页面(包括下单助手中的页面也是如此)。布局和配色可参考[杭州捷配信息科技有限公司]官网的PCB计价页面,这个页面可借鉴的地方在于整体简洁、清爽(色彩少,层次清晰)。配图释义的话可参考[深圳捷创电子科技有限公司]官网的PCB计价页面,这个页面配图清晰,无背景(采用无背景png格式,且尺寸适当)。以上链接是在在查找DFM工具时浏览到的,觉得蛮好的,故推荐一下。此外,另一个特别建议的,链接最好去掉下划线——主要下划线很容易干扰视野,有点喧宾夺主,这种风格主要出现在早期Web中,现在用的较少。目前链接文字一般是以色彩来区分。总之,在业务受理(订单)页面...
  • 所属专栏: 建议与反馈 标签: 配色 布局 DFM 造 设计分析 发帖人:林羽人生 发帖时间:2022-01-05 15:46:00
  • 红外感应冲水
  • 感应器功耗<20ua红外既能感应又能控制芯片内部
  • 所属专栏: 单片机开发 标签: 发帖人:交大创客 发帖时间:2021-11-17 19:59:00
  • 高精度室内室外位置定位及健康穿戴定位手环设备及方案提供商
  • 深圳市云石智能科技开发有限公司专注于健康手环及位置高精度定位系统设计及研发集成,主要研发设备包括:健康定位信息手环、GPS定位、蓝牙采集基站、定位管理引擎。目前公司已成功对接国内数百家知名企业及院校,包括医院,养老院,学校,银行、健身房、铁路局、社区、幼儿园、工厂等领域,成功应用于多项实际项目,本公司研发之智能手环及定位基站以高精度,高技术,高品质为标准,竭力为客户提供最优质的服务与产品。
  • 所属专栏: 项目外包 标签: 室内位,智手环二次,智设备 发帖人:韵石2019 发帖时间:2019-01-27 13:56:00
  • 招ios和安卓APP马甲封装上架技术人员
  • 具体要求:1、APP成品要求项目框架完整,可上架发布至ios+Android,百度助手,华为,小米及360助手及其他应用市场(需全部提交,其中之一有发布通过即可)2、壳子类型范围广泛:可以是各种常见论坛彩票/娱乐/游戏/资讯/攻略等APP类型(APP名称需按我们提供的名称,内容尽量要相关,类型不限)3、需要开发一个URL接口及简易后台作为所有app通用管理后台,后台开发费用可以另算(细节详聊)4、引导图:放在你app里面的图片,用户下载app后第一次打开的时候展示,一张即可。5、介绍图:介绍图就是用户搜索app的时候展示的图片,根据你自己做的app截图,四张,然后套上漂亮的模板就行了。6、我...
  • 所属专栏: 项目外包 标签: ios android 发帖人:ios888 发帖时间:2017-11-22 15:21:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: