结果:找到"功能改进",相关内容889条
- 小系统板
- Gerber_PCB1_2022-12-17.zipBOM_Board1_PCB1_2022-12-17.zip这个项目能用吗
- 所属专栏: 免费方案验证板 标签: 能改进吗 发帖人:hhhh12 发帖时间:2022-12-17 19:48:00
- 希望PCB里可以自定义网络的颜色。选择,高亮的颜色
- 今天弃用pads,使用专业版LCEDA画图,发现PCB里不能自定义高亮,和选择的颜色,SCH里是有的,默认的高亮和选择的颜色是一样的。无法区分。建议可以增加自定义网络的颜色。选择,高亮的颜色。网络高亮可以在走线时清楚那个网络要按怎样的规则走线,很好的区分电源网络,地网络等!
- 所属专栏: PCB设计 标签: 功能改进 发帖人:sunny0sun 发帖时间:2022-11-16 16:59:00
- 多层焊盘设置功能
- 带孔的多层焊盘,如果能分别设置每一层的大小和形状就更加完美,孔径设置不变。多层布板中,假设两个焊盘较近,但是内层走线刚好需要从中间过,这种情况可以缩小内层焊盘,使间距加大更安全。
- 所属专栏: PCB设计 标签: 功能改进 发帖人:刀狼8899 发帖时间:2022-04-29 17:09:00
- 谈谈专业版立创EDA改进建议
- 使用专业版EDA画原理图时,很多条信号线网络标签类似,为了少打几个字母,采用复制修改的方式,结果弹出以上错误,每粘贴一次都弹出一次窗口,好烦哦。另外复制网络标签无法放置在空白地方也好不方便,建议修改一下。另外不能同时打开两个工程,两个工程之间的原理图和PCB不能相互复制内容,我就想问问这样设计不觉得不方便吗?意图何在?
- 所属专栏: 技术交流 标签: 专业版EDA,建议,改进 发帖人:德力控自动化科技 发帖时间:2022-01-27 09:27:00
- 希望改进网络连接不全算法
- (1)遇到电线,电源线,以及通过铺铜方式连接时,命名已经连接上了,却提示连接不全。最后在铺铜的地方再用线连才能通过验证。(2)上百个连接点中找到哪个点没连接好是一件非常讨厌的事情,特别是涉及到问题(1)时。希望能够借鉴altium的方法,把没有连接成功的线列出来,比如本应连在一起的线分成了两大块,这两大块是都连接了什么部件,能够快速找到没有连接的位置。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 功能 改进 发帖人:fyoung 发帖时间:2020-10-31 14:32:00
- PCB镜像不能用不方便
- 总体立创EDA还是很不错,以前用PROTEL,现在用这个两三天就已经习惯用,就是PCB的镜像禁用,有点不方便,这个主要是担心元件镜像会使管脚对不上,可以理解,但是我觉得有提示即可。
- 所属专栏: PCB设计 标签: 功能改进 发帖人:刀狼8899 发帖时间:2020-09-03 14:42:00
- 改进立创EDA的建议
- 个人有个改进立创EDA的建议,就是目前的立创EDA不支持导入彩色图片,只有下图这种导入图片方式.建议添加导入彩色图片对象功能.支持导入彩色图片有以下两个好处.1.就是画异形板方便.可以用实物图进行缩放来画.2.立创EDA无形就多了个抄板的功能.在PADS上是直接支持插入彩色图片对象的哦.立创的效果图:PADS上的效果图:
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: 改进立创EDA的建议 发帖人:执着成就梦想 发帖时间:2019-06-04 18:15:00
- 力创EDA使用bug记录和功能改进建议
- 力创EDA使用bug记录和功能改进建议,体验了一下,觉得力创EDA这种模式大有前途,同时希望更加改进,提高工作效率
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 力创EDA bug 改进 建议 发帖人:飞奔的乌龟 发帖时间:2019-05-29 09:33:00
- 给嘉立创PCB的做事诚意点赞!
- 嘉立创最近推出了10x10以内30元包邮活动,是顺丰特惠包邮的。上周六下单了30元的样板,正常的话周日发货,我周二能收到货。但是嘉立创PCB又出现了开路报废问题(这是我第二次遇到的问题,上次的处理非常不满意,需要重新提交PCB和SMT文件,没有给免费加急,没有给发顺丰标快,浪费了我5天的时间)本来以为周一重做,周二发货,周四收货,但是,嘉立创给了我一个两个意外!两个意外!意外1:周一打电话告诉我给12小时免费加急!意外2:发货发的是顺丰标准快递!如果没有这两个意外,我也不会发帖了,只能自认倒霉了。这次嘉立创的失误导致我周三能收货,晚了一天,但是这种做事态度我还是很满意的。我这个样板嘉立创应该...
- 所属专栏: PCB打样 标签: 诚意 改进 发帖人:往事如烟 发帖时间:2018-12-04 11:47:00
返回