结果:找到"加入嘉立创创投",相关内容1000条
  • 不忘初心,砥砺前行——恭喜聚洵半导体获得嘉立创战略投资!
  • 12月18日上午,嘉立创投资与聚洵半导体在嘉立创总部办公室正式签署投资协议!聚洵半导体是一家专注于高性能,高品质模拟和混合信号集成电路研发和销售管理的高科技公司。公司产品广泛应用于:通讯网络,消费电子,多媒体,工业自动控制,仪器仪表,液晶显示,可穿戴设备,物联网等众多领域;公司核心团队都来自国内外顶尖半导体设计公司,拥有先进的技术及自主知识产权,在半导体芯片研发工程,制造管理,市场销售渠道管理拥有非常的丰富的经验。目前已经有多款成熟产品推向市场,品质优良稳定,具有超高的性价比!嘉立创投资属于嘉立创集团,目前嘉立创集团已经在PCB制造,元器件商城,SMT,电路设计软件等多个领域处理领先地位,我...
  • 所属专栏: 嘉立创创投 标签: 18926405369 18926405369@163.com 发帖人:嘉立创投资刘卓琛 发帖时间:2018-12-20 10:03:00
  • 怎么才能加入嘉立创创投
  • 怎么才能加入嘉立创创投!QQ:253731223电话:13437179299怎么才能成为员工!
  • 所属专栏: 咨询答疑 标签: 发帖人:唯一咯2018 发帖时间:2018-09-05 21:25:00
  • 助力"第三届立创电子制作节"
  • 各位亲爱的小伙伴们,嘉立创投资将倾情助力本届立创电子制作节!我们希望看到更多优秀的产品,优秀的设计,优秀的服务!或许就会有惊喜
  • 所属专栏: 嘉立创创投 标签: 18926405369 18926405369@163.com 发帖人:嘉立创投资刘卓琛 发帖时间:2018-05-22 10:20:00
  • 关于公司注册资本的三大“坑”,初创公司都来看
  • 先普及一下与注册资本相关的基础知识注册资本是一个公司法概念,按照新修订的《公司法》及相关条例,“注册资本”的登记管理已经从“实缴登记制”调整为“认缴登记制”,关于这个变化,有几个创业者必须知道的关键信息:1、注册资本的实缴已经没有期限承诺限制,“如果非要为这个承诺加上一个期限”,不要超过公司经营期限就可以;2、注册资本已经没有认缴最低限额,也就是说理论上“一元公司”可以存在,最高也没有限制,土豪随意!3、股东实际缴存的注册资本,也就是会计上的“实收资本”,不再是工商登记事项,也不再需要《验资报告》。以上的所有信息简化成一句话,貌似就是“啥都不管了”,不管了真的就可以耍出各种姿势吗?答案是否定...
  • 所属专栏: 嘉立创创投 标签: 18926405369 18926405369@163.com 发帖人:嘉立创投资刘卓琛 发帖时间:2018-05-15 18:00:00
  • 调查显示:26-35岁是创业者最佳年龄
  • 中央电视台七套《致富经》栏目、清华大学中国创业研究中心、中国农业大学MBA中心和国家发改委中小企业对外合作协调中心,最近联合推出《中国百姓创业调查报告》。此报告是从924份有效问卷中归纳而成的,问卷涉及到26个省市自治区,具有一定的代表性。调查结果显示,年龄在26-35岁,是创业者的最佳时期,这段时期创业的人数接近一半,达到47%。对于创业方向的选择,多数人往往根据工作生活中的启发来选择,所占比重达到70%。在创业者所从事行业中,批发零售业所占比重最大,工业加工业、信息服务业及农业加工业排在其次。创业者中男性比例大约是女性比例的3倍,前者比例为77%,后者女性比例占23%。女性创业趋向于选择...
  • 所属专栏: 嘉立创创投 标签: 18926405369 18926405369@163.com 发帖人:嘉立创投资刘卓琛 发帖时间:2018-05-08 11:18:00
  • 创业者应具备哪些基本素质?
  • 创业者的素质,是指创业者自身所具备的基本条件和内在要素的总和。创业者一般情况下的素质条件:(1)创新求异精神。创新就是要“求异”,求异就是要追求理念“个性化”,也是创业者最重要的素质特质。因为没有创新求异精神,创办企业就不会有“个性”特色,或者开办后的企业就会停滞不前,就会在激烈的市场竞争中被无情地淘汰,所以,这就需要新创企业的小业者要有卓越的远见、超前的意识,从而适应变化莫测的市场。(2)冒险精神和洞察力。当今时代的交替已经无法用时间来衡量,机会与市场也稍纵即逝。只有走在市场前头,才能获得丰硕的利益回报。冒险精神就是要求创业者时时刻刻拥有对市场决断的勇气与洞察力。敏锐的洞察力能使创业者有独...
  • 所属专栏: 嘉立创创投 标签: 18926405369 18926405369@163.com 发帖人:嘉立创投资刘卓琛 发帖时间:2018-05-08 11:17:00
  • 什么样的创业公司容易获得投资?
  • 〓投资关注点一:行业特征行业特征是通过对市场和行业的分析总结出来的,市场需求、竞争程度等等信息都与这个关注点相关联,抛开复杂的分析模型不说,把最重要的归纳一下:(1)市场规模和容量:“小池塘里不会有大鱼”,公司的成长空间和机构的投资回报都依赖于目标市场有多大。举例来说,一般在消费品行业,领先的公司市场份额会占到20%左右(互联网行业头部占有率会更高),因此专注在这个市场的项目,其天花板有多高是可以估算出来的。曾经接触过一个国产中高端耳机项目,有核心技术、生产线也不错,但是在中国1000~3000元的耳机市场规模只有150亿,而且又有很多强势的竞争者,哪怕这个品牌做到10%的市场占有率,也只是...
  • 所属专栏: 嘉立创创投 标签: 18926405369 18926405369@163.com 发帖人:嘉立创投资刘卓琛 发帖时间:2018-05-08 11:15:00
  • 史上最成功的28笔超级VC投资!
  • 在风险投资中,获得的回报遵循帕累托原则(Paretoprinciple)——80%的收益来自20%的交易。伟大的风险投资家心里很清楚,在获得这些胜利的时候,他们要承受很大的损失。顶级风险投资公司AndreessenHorowitz的克里斯·迪克森(ChrisDixon)称其为“贝比鲁斯效应”(BabeRutheffect),灵感来自于上世纪20年代的传奇棒球运动员贝比·鲁斯,他虽然有过不少的三振出局的情况,但也造就了压倒性的记录。同样的,风投们也很努力,偶尔会打出“本垒打”。这些胜利通常会弥补之前所有的损失,然后给基金带来巨额收益。UnionSquareVentures的弗雷德·威尔逊(Fr...
  • 所属专栏: 嘉立创创投 标签: 18926405369 18926405369@163.com 发帖人:嘉立创投资刘卓琛 发帖时间:2018-05-02 16:27:00
  • 热烈祝贺嘉立创投资公司正式成立
  • 深圳嘉立创投资有限公司于近日正式成立,将依托嘉立创庞大的客户群体,发掘优秀的创业项目孵化,共同成长!投资类型:天使投资种子期投资PRE-A轮投资投资方向:电子产业链智能电子+互联网IC行业等网址:www.szjlctz.com联系电话:1892640536918926405369@163.com刘生
  • 所属专栏: 嘉立创创投 标签: 发帖人:嘉立创投资刘卓琛 发帖时间:2018-04-20 16:12:00
  • 嘉立创初步完成了常规工艺加速不加价:48小时出货计划!
  • 最近1-2周,更多客户可能发现嘉立创的PCB打样的速度极快,2天就发货了,那是嘉立创初步完成了常规工艺加速不加价48小时出货计划,嘉立创的样板每天大几千款,做任何一个调整而动全身,实为不易!1:说得好,不如做得好,嘉立创十年如一日,敢于挑战自己,也敢于挑战同行,我们可能不会说得那么动听,但一定做得让你感动,我们每天都在进步!2:嘉立创初步完成了常规工艺48小时加急出货计划!下一步计划提升到24小时出货计划!3:嘉立创同样为了保证品质,决不为了速度而采用负片工艺制作(负片工艺能极速加快)从而带来过孔致命的问题4:常规工艺指的是是,板厚1.6,1.2,1.0,喷锡,绿油,双面,30片以下的样板,...
  • 所属专栏: 嘉立创动向 标签: 速不 发帖人:嘉立创运维杨先生 发帖时间:2017-08-04 10:34:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: