结果:找到"加工",相关内容396条
- 【知识科普】小批量加工到底有哪些好处呢?
- 小批量打样是验证产品可行性的第一步,是找出设计产品的缺陷、不足、弊端最直接且有效的方式,从而对缺陷进行针对性的改善。特别是对新产品的开发,可免去昂贵的开模费用,降低研发风险,加快研发效率。那么,小批量加工到底有哪些好处呢?好处1:验证外观,只是看图,没有实物的话,并不能直观的验证产品,客户也不接受,客户需要能拿在手里,实物的产品。好处2:验证功能,根据功能测试用例,逐项测试,检查产品是否达到用户要求的功能。好处3:参加展会,在没有产品的时候,可以用样品代替产品在展会上来展示,做好前期的宣传工作,甚至获取订单。好处4、直接销售,比如结构手板,也叫功能手板,可以直接当做产品在市场上销售。还有就是...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: CNC加工 小批量加工 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-03-19 14:41:00
- 现在是看不到工厂加工进度吗?
- 下拉看不到生产进度。是改版了吗?
- 所属专栏: 谈天说地 标签: PCB加工 发帖人:左手鼠标 发帖时间:2024-03-18 09:12:00
- 机加工常用计算公式大全
- 机加工常用计算公式大全机加工,是机械加工的简称,是指通过机械精确加工去除材料的加工工艺。机加工主要分类机械加工主要有手动加工和数控加工两大类。手动加工是指通过机械工人手工操作铣床、车床、钻床和锯床等机械设备来实现对各种材料进行加工的方法。手动加工适合进行小批量、简单的零件生产。数控加工(CNC)是指机械工人运用数控设备来进行加工,这些数控设备包括加工中心、车铣中心、电火花线切割设备、螺纹切削机等。绝大多数的机加工车间都采用数控加工技术。通过编程,把工件在笛卡尔坐标系中的位置坐标(X,Y,Z)转换成程序语言,数控机床的CNC控制器通过识别和解释程序语言来控制数控机床的轴,自动按要求去除材料,从...
- 所属专栏: FA机械零部件商城 标签: 机加工 发帖人:FA6283 发帖时间:2022-05-10 10:55:00
- 高精度铸造镁合金壳体加工方法
- 高精度铸造镁合金壳体加工方法介绍一种高精度铸造镁合金材料壳体零件的加工方法,从工艺方案、刀具选用、切削参数以及加工中的注意事项等方面阐述了整个加工过程,具有很强的操作性和指导性。1序言自20世纪90年代初开始,国际上主要金属材料的应用发展趋势发生了变化,钢铁、铜和锌等传统材料的应用增长缓慢,而以镁合金为代表的轻金属材料异军突起,其应用以每年20%的速度持续增长。镁合金的密度约为1.7×103kg/m3,较铝合金还轻1/3,其具有优良的导热性、吸振性、抗冲击性和耐磨性,还具有100%完全回收的特性,更符合当代对环境保护和可持续发展的要求。但是由于镁合金具有化学活性大、熔点低(650℃)、线膨胀...
- 所属专栏: FA机械零部件商城 标签: 加工 发帖人:FA6283 发帖时间:2022-05-09 17:42:00
- 机加工工艺基础全集!收藏备用!
- 机加工工艺基础全集:1、工件装夹有哪三种方法?1.夹具中装夹;2.直接找正装夹;3.划线找正装夹2、工艺系统包括哪些内容?机床,工件,夹具,刀具3、机械加工工艺过程的组成?粗加工,半精加工,精加工,超精加工4、基准如何分类?1.设计基准2.工艺基准:工序,测量,装配,定位:(原有,附加):(粗基准,精基准)加工精度包括哪些内容?1.尺寸精度2.形状精度3.位置精度5、加工过程中出现的原始误差包括哪些内容?原理误差·定位误差·调整误差·刀具误差·夹具误差·机床主轴回转误差·机床导轨导向误差·机床传动误差·工艺系统受力变形·工艺系统受热变形·刀具磨损·测量误差·工件残余应力引起的误差。6、工艺系...
- 所属专栏: FA机械零部件商城 标签: 机加工 发帖人:FA6283 发帖时间:2022-04-18 15:52:00
- CNC加工中心地址码中英文字母的含义您知道多少呢
- 在cnc加工中心,一类用来实现刀具轨迹控制即各进给轴的运动,如直线/圆弧插补、进给控制、坐标系原点偏置及变换、尺寸单位设定、刀具偏置及补偿等,这一类功能被称为准备功能,以字母G以及两位数字组成,也被称为G代码。西尔普数控今天为大家整理了CNC加工中心常用G代码--功能--格式,有用的朋友建议收藏哦!另一类功能被称为辅助功能,用来完成程序的执行控制、主轴控制、刀具控制、辅助设备控制等功能。在这些辅助功能中,Txx用于选刀,Sxxxx用于控制主轴转速。其它功能由以字母M与两位数字组成的M代码来实现。CNC加工中心地址码中英文字母的含义您知道多少呢,一起来看:CNC加工中心常用G代码--功能--格...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: CNC加工 发帖人:FA6283 发帖时间:2022-03-21 19:17:00
- CNC加工中心程序代码大全,数控加工必备!
- 数控机床的可编程功能分为两类:一类用来实现刀具轨迹控制即各进给轴的运动,如直线/圆弧插补、进给控制、坐标系原点偏置及变换、尺寸单位设定、刀具偏置及补偿等,这一类功能被称为准备功能,以字母G以及两位数字组成,也被称为G代码。另一类功能被称为辅助功能,用来完成程序的执行控制、主轴控制、刀具控制、辅助设备控制等功能。在这些辅助功能中,Txx用于选刀,Sxxxx用于控制主轴转速。其它功能由以字母M与两位数字组成的M代码来实现。1.常用G代码功能G00定位(快速移动)G01直线插补(进给速度)G02顺时针圆弧插补G03逆时针圆弧插补G04暂停,精确停止G09精确停止G17选择XY平面G18选择ZX平面...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: CNC加工 发帖人:FA6283 发帖时间:2022-03-21 19:15:00
- 螺纹的八种加工方式汇总
- 螺纹主要分连接螺纹和传动螺纹。对于连接螺纹,其加工方法主要为:攻丝、套丝、车丝、滚丝和搓丝等;对于传动螺纹,其加工方法主要为:粗精车-磨、旋风铣-粗精车等。螺纹原理的应用可追溯到公元前220年,希腊学者阿基米德创造的螺旋提水工具。公元4世纪,地中海沿岸国家在酿酒用的压力机上开始应用螺栓和螺母的原理。当时的外螺纹都是用一条绳子缠绕到一根圆柱形棒料上,然后按此标记刻制而成的,而内螺纹则往往是用较软材料围裹在外螺纹上经锤打成形的。1500年左右,意大利人列奥纳多·达芬奇绘制的螺纹加工装置草图中,已有应用母丝杠和交换齿轮加工不同螺距螺纹的设想。此后,机械切削螺纹的方法在欧洲钟表制造业中有所发展。17...
- 所属专栏: FA机械零部件商城 标签: 加工 发帖人:FA6283 发帖时间:2022-02-28 09:23:00
- PCB加工时要求部分位置的铜箔裸漏,请教下怎么设置?用AD做的板子。
- 加工出来的效果和图片上圈起来的一样!!不是镀金!!谢谢了
- 所属专栏: PCB设计 标签: PCB加工!! 发帖人:xaHY 发帖时间:2021-07-16 08:19:00
- 汽车的SMT贴片加工对LED灯具的驱动器有哪些特殊要求?
- SL6015是一款应用于在电感电流连续模式下的降压型的led恒流驱动器。用于汽车高效驱动一颗或者多颗串联在一起的led照射灯。汽车类的产品电子板加工的技术要求是非常高的,电子工程是通过客户提出的要求在电脑中输入相关的技术操作,经过正常的SMT贴片加工上件,把一块pcba板子生产出来进行测试,在组装成汽车LED灯具。应用到汽车上面。虽然说起来简单,但是汽车的SMT贴片加工对LED灯具的驱动器有哪些特殊要求呢?汽车的的SL6015pcb线路板在内部集成了自动温度补偿控制电路。当pcb线路板的芯片运行温度超过了120度时,led输出电流就会随着温度的上升而逐渐减小,能够稳定在某一值的电流,这就避免...
- 所属专栏: 技术交流 标签: smt加工,pcba贴片加工,pcba加工贴片 发帖人:意马天下 发帖时间:2018-01-02 14:39:00
返回