结果:找到"劳易测扫描仪",相关内容477条
- 光学扫描成像测量机自适应PCB板颜色,清晰识别特征点
- 市面上的PCB板颜色不一,如何清晰辨别不同颜色板上的特征?靠人工反复确认,效果不可控,如何保证生产效率?印刷电路板(PCB)通常由焊盘、过孔、阻焊层、丝印层、铜线、各种元件等部分组成。其中,阻焊层(soldermask)是指印刷电路板子上要上绿油的部分。常见的阻焊油墨为绿色,红色、黄色、蓝色、白色以及黑色等。PCB成型工艺后首板需进行Mark点、焊盘等关键尺寸的测量,检测过程中都要进行光学定位校准,但是光学检测仪器存在一定的缺陷,它对于不同底色的油墨识别能力和检测效果都有所不同。光学扫描成像测量机,即使是不同油墨颜色,都可以清晰识别板上特征点,无需人工反复确认,高效精准捕捉特征,完成尺寸测量...
- 所属专栏: PCB打样 标签: 光学扫描成像测量机 PCB 特征测量 发帖人:中图仪器 发帖时间:2023-02-17 16:09:00
- MS1005高精度时间测量(TDC)电路,应用于激光测距、激光雷达
- MS1005规格书:MS1005.pdf产品简述MS1005是一款高精度时间测量(TDC)电路,对比MS1002具有更高的精度和更小的封装,适合于高精度小封装的应用领域。MS1005具有双通道、多脉冲的采样能力、高速SPI通讯、多种测量模式,适合于激光雷达和激光测距。主要特点双通道单精度模式60ps单通道双精度模式30ps非校准测量范围3.5ns(0ns)至25μs单精度校准测量范围3.5ns(0ns)至16μs双精度校准测量范围3.5ns(0ns)至4μs20ns最小脉冲间隔,双通道最多可接收20个脉冲4线SPI通信接口工作电压2.5V至3.6V工作温度-40°C至+12...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 激光测距仪 发帖人:XBW0331 发帖时间:2022-07-07 17:17:00
- NV040C语音芯片在扫码枪上的应用。
- 随着“无纸化”的普及,大部分的消费者在购物时已不再依赖现金支付。正如您所见到的,扫码支付已纷纷落地于全国的各大商超、酒店、加油站、便利店、连锁专卖店等零售行业,消费结账时客户只需打开支付宝或微信付款二维码,让收银员使用支付宝扫码枪刷一下手机支付码即可完成收款,很便捷。扫码枪主要依靠简单的红外线光源,来将数据进行反射扫描,并将扫描出的数据进行传输,但在扫码过程中,无法将扫码的信息进行语音播报,使收银工作员还需将扫描的数据进行观察验证,严重影响到扫码作业效率的问题。为了解决上面遇到的问题,九芯电子与各大扫码枪厂商合作,推出了NV040C语音芯片,在扫码枪中置入这款芯片,就可以实现声音提示功能。N...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片扫码枪语音芯片 扫描枪语音播放芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-03-14 17:18:00
- 罗德与施瓦茨R&SCMW500宽带无线电通信测试仪
- 简介R&S®CMW500(生产测试用)是一种紧凑型解决方案,能够对现有以及未来的无线设备(从基本移动电话到先进的个人数字助理(PDA))进行快而准确的生产测试。借助多技术平台,用户能够自始自终贯彻精益生产线的理念:单个测量仪器满足所有的射频测试要求。主要特点基本型号:通用RF功率计以及连续波(CW)发生器,带列表模式,方便快速校准无线设备用于发射机验证的矢量信号分析仪(VSA),带多重评估列表模式(MELM),方便快速校准无线设备用于扩展性接收机测试的矢量信号发生器(VSG):用于减少复杂信号的设置时间的ARB模式信号传递(网络仿真),以进行功能性样本测试双端口前端有助于zui大程度...
- 所属专栏: 供应商专区 标签: CMW500 通信测试仪 发帖人:科瑞仪器 发帖时间:2022-02-16 17:47:00
- 易飞扬200G/400G光模块测试仪有哪些功能?
- 为满足用户对200G和400G高速光模块产品敏捷功能测试的需求,易飞扬推出了200G和400G两款光模块测试仪,两款产品都支持50GPAM4和25GNRZ调制技术。是一款功能齐全、操作简便的手持式误码仪,GUI界面友好。可以对误码率、误码计数器、时间、状态、模块的电源、速率的选择和PRBS模式提供清晰的监控。ERT误码测试功能误码率是衡量数据在规定时间内数据传输精确性的指标。在数据传输过程中,传输的一般是逻辑电平‘1’或者逻辑电平‘0’的码元。由于数据传输的信道中可能存在未知的噪声,受信道噪声的影响导致光模块接收的信号出现信息判决错误,把带有逻辑‘0’电平的信息判断成逻辑‘1’的信息,而产生...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 光模块测试仪 发帖人:专说光通信 发帖时间:2020-07-31 14:45:00
- 德国劳易测LEUZE传感器HT3C.XL/4P
- 德国劳易测LEUZE传感器HT3C.XL/4P德国劳易测LEUZE激光测距仪、德国劳易测LEUZE光电开关、德国劳易测LEUZE继电器、德国劳易测LEUZE传感器、德国劳易测LEUZE光电传感器、德国劳易测LEUZE安全光幕,德国劳易测LEUZE检测光幕等产品。德国LEUZE成立于1963年,有着丰富的产品线,传感器应用专家,传感器产品从简单的光电开关,到高端系列激光测距传感器,到条码阅读器,到RFID产品,到光学数据传输系统,到长距离定位系统,到要求严格的安全防护传感器及系统。LEUZE光电传感器包括:LEUZE方型光电传感器3B系列,25B系列,713系列,18系列,8系列,95系列,9...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 德国劳易测LEUZE 发帖人:埃姆依工控 发帖时间:2020-07-28 15:47:00
- 一键式测量仪测量接插件的应用原理
- 一、接插件简介 接插件也叫连接器,又称作接头和插座,一般是指电接插件。它作为集成电路板中电流、电压以及各种开关量传输的组件,其尺寸及外观的质量都有着严格的要求。接插件产品类型的划分虽然有些混乱,但从技术上看,接插件产品类别只有两种基本的划分办法:①按外形结构:圆形和矩形(横截面);②按工作频率:低频和高频(以3MHz为界)。 按照上述划分,同轴接插件属于圆形,印制电路接插件属于矩形(从历史上看,印制电路接插件确实是从矩形接插件中分离出来自成一类的),而目前流行的矩形接插件其截面为梯形,近似于矩形。二、接插件检测需求 检测任务:检测某接插件的相关尺寸以及圆角弧度、宽度、R角 检测精度:尺寸...
- 所属专栏: 其他新品分享 标签: 一键式测量仪 图像尺寸测量仪 发帖人:中图仪器 发帖时间:2020-01-07 14:37:00
- 一键式测量仪的操作方法
- 一键式测量仪实现多个产品同时检测,速度极快,能在几秒内完成几十上百个尺寸的测量,测量效率较传统提升多倍。检测所需的操作:将产品“放到”工作台面上,在覆盖视野的图像中所呈现的范内,“按一键”即可指令设备同时对测量对象轮廓进行光学检测和数据分析。没有人为操作造成的数据差异。小机台,高效率。产品自动搜索定位,跟踪识别位置和方向软件自动摆正,无需人工建立坐标系和反复摆正与对焦,测量人员可随意摆放多个工件,实现多目标、多尺寸自动识别测量。物体不受放置的位置和角度因素限制,测量效率较传统提升多倍。远心成像与智能图像处理软件的完美结合,自动判断尺寸的OK/NG,并将检测数据自动进行保存。客户第一时间对产品...
- 所属专栏: PCB打样 标签: 一键式测量仪 二次元测量仪 闪测仪 发帖人:中图仪器 发帖时间:2019-06-18 17:54:00
- 一键式精密测量,VX3000系列闪测仪
- 随着科学技术的不断进步,工业现代化不断朝着自动化、智能化、数字化方向发展,传统测量仪器如投影仪、影像测量仪、工具显微镜、轮廓仪、游标卡尺、千分尺等,在尺寸轮廓测量时面临着诸多如“测量对象需要定位或原点定位费时、批量测量操作时间长、不同测量人员导致测量结果不同、数据统计管理繁杂等”一系列的弊端,已经难以满足现代工业生产过程中有关高精度、高效率、高可靠性的测量需求。为顺应数字化时代工业测量的需求,中图仪器经过数年潜心研发和测试,今天一键式精密测量仪器“VX3000系列闪测仪”宣告问世。内外兼修的VX3000不乏亮点:世界级的工业外观,功能强大的黑科技软件,精度和可靠性更是不亚于同类别的国际品牌。...
- 所属专栏: 代售推荐 标签: 二次元影像测量仪 闪测仪 一键式影像测量仪 快速图像尺寸测量仪 发帖人:中图仪器 发帖时间:2018-12-05 16:42:00
- 劳易测传感器3系列拥有多种型号应用广泛
- 劳易测传感器3系列拥有多种型号,可用于各种应用,例如,封装工艺、装卸工艺和生产。在同等竞争产品相比,这些传感器功能最多样,检测范围大,信号冗余更高。技术精巧,可实现虚假的和无关的光抑制,对准和调试快速,尽显优势。标准对射型光电传感器具有可靠性出色、信号冗余高、调试简单的特点。劳易测传感器LSR3BLSR3B对射型光电传感器可在各种环境条件下实现物体的可靠检测。发射器可选配激活输入,接收器可选配警告输出,增强可用性。优势:·高功能冗余·发射器通过高精确度LED形成均匀的小光斑·可选配激活输入的发射器·警告输出(接收器可选配),提升可用性镜反射型传感器在该领域中,有各种各样采用不同反射原理的传感...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 劳易测传感器 发帖人:Tina168 发帖时间:2018-09-04 11:50:00
返回