结果:找到"千万别错过",相关内容337条
- 关于嘉立创PCB报错问题
- 今天重新使用了嘉立创PCB设计板子,但是最后发现了2类报错,一类是过孔,一类是间距,试过所有的方法都解决不了请问大神们如何解决?万分感谢。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 关于嘉立创PCB过孔和间距报错问题 发帖人:大大奶牛 发帖时间:2023-02-23 20:26:00
- 是德/安捷伦Agilent34465A台式数字万用表
- 34465A六位半数字万用表,Truevolt数字万用表六位半数字万用表,能够实现更高的测量精度以及更快的测量分析。4.3英寸彩色图形显示屏可显示直方图、条形图和趋势图,使您能够轻松监测测量结果并加快进行统计分析30ppm基本DCV精度使您可以充满信心地进行测量1µA量程和pA分辨率能够测试小功率器件可通过USB或LAN/LXI核心接口进行灵活的自动化测量现在包括数字化和先进触发(DIG)功能
- 所属专栏: 供应商专区 标签: 万用表,34465A 发帖人:科瑞仪器 发帖时间:2022-04-23 14:58:00
- 工信部指明,关于“双千兆”业界需要这样做!
- 近日,工业和信息化部印发《“双千兆”网络协同发展行动计划(2021—2023年)》(以下简称《行动计划》)后引发社会强烈关注。《行动计划》明确规划了主要目标和行动计划。比如到2021年底,千兆光纤网络具备覆盖2亿户家庭的能力,新增5G基站超过60万座;到2023年底,千兆光纤网络具备覆盖4亿户家庭的能力,建成100个千兆城市,打造100个千兆行业虚拟专网标杆工程。什么是“双千兆”?以千兆光网和5G为代表的“双千兆”网络,能向单个用户提供固定和移动网络千兆接入能力,具有超大带宽、超低时延、先进可靠等特征,二者互补互促,是新型基础设施的重要组成和承载底座。为什么要建设“双千兆”网络?我国5G网络...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 双千兆,5G 发帖人:专说光通信 发帖时间:2021-04-01 17:30:00
- 商城参数标错,导致买错,能不能退?
- 之前要用一些5.0间距的连接器,好像是通过手机在立创商城下单,结果到货之后,发现是3.81间距的。当时以为自己选错了,所以也没多想。但是过了一阵,再看这个商品链接,发现是参数标错了,如下:如图,间距里写的是5mm。我承认我对连接器名称不了解,如果是特别熟悉的人,或许能从连接器的名字看出异常。但我们买东西,主要看的还是商品详情、具体参数。现在我向客服反应这个问题,却告诉我说:非质量问题不予退换拜托,这是单纯的质量问题吗?你可以说你某处的标识是对的,但我最终看的是商品介绍啊!!!!不是简介!!!!!买之前还要确认简介和商品介绍是否一致???
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: 参数标错 买错 发帖人:lazyduck 发帖时间:2020-11-10 10:56:00
- 易天推出千兆SFP自适应智慧型电口模块
- 为解决现场应用的需要,易天光通信(ETU-LINK)新推出一款千兆SFP自适应智慧型电口模块,该产品最大的亮点就是采用拨码控制开关(F档、C档),F档为10/100M百兆自适应,C档为10/100/1000M千兆自适应,双档可自如切换,集三款SFP速率电口于一身,使得这款产品的适用范围更广。1、千兆SFP自适应智慧型电口模块介绍千兆SFP自适应电口模块(易天型号:ES-TX-RJ)采用SFP封装类型,配备支持SGMII/1000BAS-X/100BASE-FX自适应以及全/半双工模式自适应的SFP接口,速率(10M/100M/1000M)自匹配的RJ45接口,其数据传输需要的媒介为5类非屏蔽...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 千兆电口模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-09-25 15:19:00
- 天线过孔问题
- 4层板PCBlayout时用到天线过孔,请问立创PCB是否支持制作下面这种过孔制作,上下2层过孔有Pad,中间层没有:
- 所属专栏: PCB设计 标签: 过孔 发帖人:shower72 发帖时间:2019-05-06 10:22:00
- 易天与您相约深圳光博会CIOE
- 继亚洲通讯展之后,易天光通信又将迎来2018年的第三个展会---中国国际光电博览会(简称CIOE),CIOE是具规模及影响力的光电产业综合性展会,覆盖光通信、激光、红外、精密光学、光电创新、军民融合、光电传感、数据中心等光电产业链版块。深圳易天光通信作为光通信行业的后起之秀,希望借助这个行业交流机会与业内精英共同探讨学习!参展信息:【展出时间】2018年9月5日-8日【展出地点】深圳会展中心【展位号】1F03易天希望借助这个平台,通过产品展示和技术交流,可以帮助客户更好的开拓通信行业特别是光模块产品的市场,同时易天凭借着通信领域的深厚经验,可以为客户提供创新的网络传输解决方案。随着速率的不断...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 千兆光模块 深圳光博会 CIOE 万兆电口光模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2018-07-31 18:19:00
- 【已开奖】立创商城四月大聚惠,回帖赢1000元现金红包
- >>>点击ID查看获奖者感言:Mars、小雅小姑娘、TonyWong、PCBV5、缘分五月、高大不上、小草朵朵、天郯、碧海蓝天、环亚电子、右走、will0002、凡高智能科技、红尘滚滚、尧隶0269、蓝冻、mcdull、Junius>>>点击链接查看中奖信息:http://club.szlcsc.com/article/details_11994_10_452.html#floor_452既要买买买,也要赚赚赚?现在,机会来了—立创商城四月大聚惠,回帖赢1000元现金红包;更有你下单,我返现!最高单笔返400元无门槛现金优惠券活动等你参与。回帖赢1000元现金红包↓↓↓1.活动时间:4.2日...
- 所属专栏: 立创动向 标签: 千元 红包 发帖人:立创小星 发帖时间:2018-04-02 15:08:00
- 商城的[千志]电阻怎么样?
- 感觉[千志]电阻引脚比较细,没有特色。厚声的电阻不错,可惜一些规格缺货后很长时间都没有补充货源。
- 所属专栏: 谈天说地 标签: [千志]电阻 发帖人:双双 发帖时间:2017-09-24 22:14:00
- 原理图直接下载方便省事超低价电源芯片SGM6132(DC-DC)
- SGM6132(DC-DC):是一款工业级,高耐压(输入极限电压31V),3A大电流,宽输入4.5V--28.5V,宽输出0.8V--22V,超低价1.14元,难得的好芯片。为节约工程师的宝贵时间,现将SGM6132原理图(AD软件),PCB图(双面测试板),PCB封装库,打包上传,方便工程师直接使用或修改,欢迎下载。点击直接下载SGM6132原理图_PCB_封装库.zip查看SGM6132芯片介绍,请点击这里。查看SGM6132芯片可代换的芯片列表和参数对照表,请点击这里。查看SGM6132数据手册,请点击这里。购买SGM6132,请点击这里。
- 所属专栏: 代售推荐 标签: SGM6132 原理图直接下载 高耐压 大电流 超低价 难得好芯片 千万别错过 发帖人:辽宁胡先生 发帖时间:2017-07-07 09:24:00
返回