结果:找到"双重线",相关内容826条
- 重置唯一ID不起作用,要如何重置?
- 一个项目下面比如B电路图克隆了A,那这两个电路图是一样的,就无法进行PCB布置.点了菜单中的重置ID不起作用?想要达到克隆b的ID号和A的不一样.如何实现?
- 所属专栏: 技术交流 标签: 重置唯一ID 发帖人:梦醒时分 发帖时间:2022-06-03 19:02:00
- 顶层和底层布双重线
- 由于板子通过的电流比较大,我想顶层和底层布双重线,例如,两个元件之间有根导线,我想顶层走线,底层也走线,现在是只能走一边的线
- 所属专栏: 技术交流 标签: 双重线 发帖人:running 发帖时间:2022-03-18 21:31:00
- 咨询:国产价格便宜的加速度传感器有哪些?
- 除士兰微SC7A20、明皓DA380,还有哪些价格便宜(1元以下)LGA-12-2x2x1.0的重力传感器?
- 所属专栏: 器件替换 标签: 重力传感器 发帖人:风云清淡 发帖时间:2021-11-04 17:19:00
- 网络重复布线是bug吗
- 使用自动布线,手动检查发现有网络布了两条线,是软件的bug吗?如何设置来进行避免或检查?
- 所属专栏: PCB设计 标签: 自动布线 重复布线 发帖人:ww4u 发帖时间:2020-12-17 09:19:00
- 什么时候可以修复重新标注导致的网络错乱?
- 现在即使没有增删元件,重新标注了元件后,原来的导线网络没变过来,导致需要大量手动修改网络十几个元件的是这样,几百个元件的也是这样。希望可以尽快修复这个问题。
- 所属专栏: PCB设计 标签: 重新标注 网络 发帖人:rm543 发帖时间:2020-09-08 10:04:00
- 删除重复布线的功能是否可以优化一下?
- 目前发现如果要自动删除重复布线,好像只能从导线中间起线,然后落到原来的导线上。但有时候希望可以从导线中间起线,然后落到焊盘上,但这个时候就会把新的导线和原来的导线分成了两个对象,按照立创EDA的操作方式,不是同一个对象的导线操作起来不太方便。从导线中起线,落到导线上:成功自动删除重复导线,而且为同一对象:从导线中起线,落到焊盘上:自动删除重复布线失败,导线分成了两个对象:希望这个细节可以优化一下,各位开发人员辛苦了!
- 所属专栏: PCB设计 标签: 删除重复布线 发帖人:rm543 发帖时间:2020-07-14 09:58:00
- 不同元素重叠,我怎么快速选择其中一个?
- 2,还有一种情况是,我外边有一个边框,是组合边框,然后边框同一个位置有两个覆铜还有一个开槽。每次都很难选择我想要的其中一个,现在的办法是,把选中的不是我想修改的元素拖出去一个位置,然后修改完要修改的,再把其他的拖回来,很麻烦。是不是能像AD那样,点这个位置,位置上边有N个元素就询问我要选择的是什么,EDA有个选项不??
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 重叠 EDA 立创 发帖人:dcr0530 发帖时间:2020-03-25 09:40:00
- 全部重排
- 现在改了原理图,想更新PCB,结果它把原来所有的元件都移除了,再重新添加,那我重新排版不得累死,原理图和PCB都回滚历史记录也没用,怎么办啊,急!!!
- 所属专栏: Layout布线 标签: 全部重排 发帖人:XI5D 发帖时间:2019-07-10 16:34:00
- 16315单!揭开立创商城双11背后的惊人细节
- 一切不以让利为目的的活动都是耍流氓,这是2018立创商城双11活动“壕无人性”的主题由来。包邮、返现、送手机...只为给新老用户以实惠,掀起小批量采购潮。话不多说,先放成绩单。11月9日00:36成交额破130万元20:05订单突破6666单11月10日14:23订单突破10000单,当天发货率99%。11月11日最终成绩:成交16315单,销售27238862元。相比2017年双十一,总订单同比增长119%,成交额增长138%,SKU数增长103%。那么,问题来了:元器件电商如何玩转双11?立创连续三年爆发式增长的秘密是什么?双十一背后又有哪些惊人细节呢?下面请跟紧小编的脚步一探究竟吧!双...
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 双11 发帖人:立创小编 发帖时间:2018-11-13 11:23:00
- 降价!送钱!立创商城双11来袭
- 马上进入11月狂(花)欢(钱)的氛围越来越浓烈?然而,双11大家过得并不容易……促销套路多得脑瓜疼,就不能直接降价吗?!有一种双11叫立创商城双11预售、定金、膨胀、满减……统统没有!我们很简单,全场打折包邮!返现!送iPhoneXS!简单来说就是降价!送钱!今年双11,我们只想简单粗暴地让你省一次钱!11.09-11.11↓↓↓查看活动详情https://activity.szlcsc.com/go/18ssy.html一重优惠:打折+包邮全场商品5折起,所有价格区间可享!且零门槛包邮!二重优惠:买200送200单笔订单实付满200获赠200元优惠券!(两张100元券、全品类满399元可用...
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 双11 发帖人:立创小编 发帖时间:2018-10-31 19:06:00
返回