结果:找到"台湾圆达",相关内容150条
- 专业版,圆弧布线,画线过程中点击添加拐点无效。
- 更新了最新版的专业版,圆弧布线,画线过程中点击添加拐点无效。如图:在A点处单击添加拐点,再向B点处画弧,本来是会以黄色线路出现,现在拉动成红色线了,就是说A点添加的锚点不存在了。非常影响画线效率体验啊。更新前的版本无这个毛病!另一个问题:专业版中怎么样复制一个器件中的一个焊盘。标准版中是可以任意复制某个焊盘,然后再粘贴,这样就很方便的添加相同大小和网络的焊盘了。(菜单中的复制粘贴命令和CTRL+CCTRL+V也是不能实现)PS:右键菜单【重复】这个命令只能复制整个器件,对器件中的某个焊盘不能复制。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 布线 圆弧 发帖人:BoatLin 发帖时间:2023-09-15 23:28:00
- 设计这个软件的人真是天才!!!
- 请问,这样的圆弧要怎样画出来呢??别光说什么交集、并集、动手练练,折腾几个小时都没有弄出来!这个天才设计师,为什么就不能设计个简单的话圆弧,画曲线的功能???
- 所属专栏: 立创面板定制 标签: 圆弧 发帖人:Gelmersee 发帖时间:2022-05-06 09:44:00
- 45度圆弧的体验可不可以改进
- 现在的45度圆弧布线是把一条线分成多个圆弧,多段直线的。这种走线的布局不容易细调,经常出现只能调整一个个圆弧和一个个直线的情况,而且删除一条走线的时候也需要一个个线段去删除,很麻烦。因此我提出一个想法,可以做成导线拐角位置+导线间圆角半径参数的方式,每一个圆角都是每个导线拐角的一个半径参数。这样只有两种调整情况:1.移动圆弧就调整圆角半径大小,保持圆弧跟随鼠标位置,达到移动圆弧但是保持在同一根线上的效果;2.而移动直线就保持圆角半径不变,只移动直线,达到圆弧大小不变的效果。这样的线条可以很方便的从45度直角线转换而来,只需要给每一个拐角加上圆角半径参数;转换回去也很方便。通过合理的程序,这种...
- 所属专栏: PCB设计 标签: 圆弧 布线 发帖人:4061N 发帖时间:2021-12-08 18:31:00
- 低压四路恒流四通道RGBW驱动控制芯片NU514应用
- 四通道恒流驱动芯片NU514恒流接收器输出12~90mA通道接收器电流3V至5.5V电源电压优良电流接收器均匀通道到通道:<±3%芯片到芯片:<4%OE脉宽:120ns施密特触发输入165℃热关机保护5ns输出组延迟错开输出最大输出电压:30V-40℃85℃工作温度产品说明:NU514是一个4路恒流接收器驱动器用于LED照明。NU514可以使4个通道恒定下沉电流同时由单个OE引脚的控制。输出通道的汇电流可以很容易地被设定外部电阻Rext。每个输出通道都可以相互连接以获得更高的电流驱动能力。具有这种并行输出能力,一个NU514可以驱动12mA到360mA的恒流用于大多数类型的LED...
- 所属专栏: 技术交流 标签: NU514-台湾数能RGBW四通道LED驱动芯片IC 发帖人:数能NU501 发帖时间:2020-11-12 16:38:00
- 台湾松翰USB摄像头芯片+双路音频ADC芯片ES7243/ES7243E=网红直播摄像档案技术支持
- 台湾松翰USB摄像头芯片+双路音频ADC芯片ES7243/ES7243E=网红直播摄像档案技术支持!大量出货中苏州顺芯原厂与台湾松翰电子达成协议研发出1080P高清画面+ES7243E双路音频ADCUSB摄像方案,远长拾音和消除回声更完美的,直播声卡方案,用于PC电脑,笔记本。为网红直播增加色彩!深圳锦宏世纪科技李工Q:2881671130苏州顺芯ES7243/ES7243E双路MIC选ES7243/ES7243E单路MIC选ES8218EES7243EDS.pdf苏州顺芯ES7243/ES7243E是一款高性能立体声音频ADC产品:ES7243PB.pdf(下载次数:3)ES7243EDS...
- 所属专栏: 技术交流 标签: ES7243 ES7243E 台湾松翰USB摄像头芯片 发帖人:音频IC 发帖时间:2020-04-29 13:08:00
- 台湾亿光几款红外接收管的区别与代换
- 台湾亿光正面3款红外接收管看起来差不多,但价钱各不相同,它们有什么区别?IRM-3638:http://item.szlcsc.com/142502.htmlIRM-3638T:http://item.szlcsc.com/16898.htmlIRM-56384:http://item.szlcsc.com/73157.html
- 所属专栏: 器件替换 标签: 红外 台湾亿光 红外接收管 发帖人:声路电子 发帖时间:2018-04-24 12:00:00
- 台湾町洋DINKLE螺钉式PCB端子到货,端子拧不紧的同学看这里
- 町洋集团创立于1983年7月22日,总部位于台湾,且在全球均设有贸易与服务机构。于1995年进入中国设厂,目前设有位于江苏昆山的全球研发中心、OEM产品开发中心、CNAS国家级认证实验室,以及台北电子产品研发中心直立式,侧边接线,间距5.00EK500V-02Phttp://www.szlcsc.com/so/product/details_194202.htmlEK500V-03Phttp://www.szlcsc.com/so/product/details_194203.htmlEK500V-04Phttp://www.szlcsc.com/so/product/details_194...
- 所属专栏: 代售推荐 标签: 台湾 町洋 DINKLE PCB端子 发帖人:navyzhao 发帖时间:2018-03-02 12:29:00
- 高寿命贴片4脚轻触开关
- 推荐两款高端器件,采用刚弹片,寿命100万次,价格实惠,贴片4脚轻触开关贴片按键100gf行程0.25mmSPST圆形按键;值得拥有。规格6.2*6.2*7mm:DTSM-63N-S-V-T/R刚弹片编带链接:http://www.szlcsc.com/so/product/details_172981.html规格6.2*6.2*5mm:DTSM-62N-S-V-T/R轻触开关4脚钢弹片编带链接:http://www.szlcsc.com/so/product/details_177268.html
- 所属专栏: 器件替换 标签: 台湾圆达 发帖人:阿斯蒂芬 发帖时间:2018-01-25 20:16:00
- 高寿命贴片4脚轻触开关
- 高寿命贴片4脚轻触开关6.2*6.2*5可达50万次,在轻触开关寿命要求高的,适合用于中高端产品(如:机器人、示教器、数控系统、变频器、伺服驱动、智能家居主机、智能面板等)6.2*6.2*5型号DTSM-62N-V-T/R链接:http://club.szlcsc.com/article/details_10018_1.html6.2*6.2*7型号DTSM-63N-V-T/R链接:http://www.szlcsc.com/so/product/details_145281.html6.2*6.2*9.5型号DTSM-65N-V-T/R链接:http://www.szlcsc.com/so...
- 所属专栏: 器件替换 标签: 台湾圆达 发帖人:阿斯蒂芬 发帖时间:2017-11-29 17:03:00
- 请问有没有几毛钱的单片机
- 请问有没有几毛钱的单片机,最近需要做一个成本的项目,要用到一个便宜的,质量好的国产或台湾的单片机。先预期是0.5元以下硬件资源:5个输出+1个时钟+1个轻触开关+1个3端开关,其中1个3端开关,主要作用就是控制单片机,工不工作的事,一直检测一个反馈的高电平。如果相关产品推荐,请加QQ:258483058(注明公司和称呼)
- 所属专栏: 技术交流 标签: 便宜 单片机 国产 台湾 发帖人:Wolfon 发帖时间:2017-07-04 09:00:00
返回