结果:找到"同步,工程,协作",相关内容754条
- 客户端工程如何同步到web端
- 客户端工程如何同步到web端客户端创建的工程不知道如何同步到web端,web端创建的工程可以自动同步到客户端请大神指点
- 所属专栏: 使用教程 标签: 客户端工程如何同步到web端 发帖人:fb2231 发帖时间:2021-09-12 13:17:00
- 工程同步问题
- 我现在遇到一个问题就是两台电脑同一个网络下,不同的局域网我工程在另一个电脑上创建编辑保存,在另一台电脑上同一个账号工程列表中找不到,在工程管理(弹出来的界面)上能找到打开下载,但是还是在工程列表中找不到,也不知道下载到哪里了,我现在想在两台电脑上编辑都不行,刷新也没用,还有就是至始至终都没有看到离线字样,所以都是在服务器上的。请问我要怎么才能同步使用
- 所属专栏: 使用教程 标签: 同步,工程,协作 发帖人:空白223 发帖时间:2021-07-01 06:17:00
- 为应用选择合适的同步高速SRAM
- 正确的同步静态随机存取存储器(SRAM)的选择对于带宽要求更高,系统性能更好的网络应用至关重要。系统设计人员需要了解不同同步SRAM技术的特性和优势,以便为其应用选择正确的存储器。决定正确的同步SRAM选择的一些关键因素是密度,等待时间,速度,读/写比和功率。通过了解这些因素如何影响性能,可靠性和成本,设计人员可以为其应用选择最佳的同步SRAM。宇芯电子专注代理销售SRAM,异步SRAM,同步SRAM,PSRAM等存储芯片,提供技术支持及解决方案。同步高速SRAM有多种形式,具有不同的性能特征和优势。标准同步SRAM通常用于工业电子,仪器仪表和军事应用。这些设备通常用作数据缓冲区(临时存储)...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 同步高速SRAM,SRAM,同步SRAM 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-08-03 14:48:00
- 在线版能不能导入离线版的功能?
- 我在离线版的EDA里面做好了一个工程,但是发现没有版本管理的功能,而且工程不能隐藏。现在想转移到协作版上保存文件,发现协作版只能打开原理图文件和PCB文件,但不能在工程里面导入原理图或者PCB造成的问题就是无法从离线版复制一个工程到协作版上。在离线版内创建好了一些尺寸、模板的样式,希望可以把离线版的源文件导入到协作版的工程中。请问有什么方法可以解决这个问题吗?
- 所属专栏: PCB设计 标签: 离线版 协作版 发帖人:rm543 发帖时间:2020-07-24 14:27:00
- ZCC1496DCDC/18V同步降压芯片2A工作电流
- ZCC1496是一个完全集成的高效2a同步整流降压变换器,ZCC1496在宽的输出电流负载范围内高效运行,该装置提供两种工作模式:pwm控制和pfm.开关控制,在更宽的负载范围内实现高效率,ZCC1496需要最少数量的现成的标准外部组件,SOT23-6封装.特征:•高效:高达98%•600KHz•2A输出电流•不需要肖特基二极管•4v-18v输入电压范围•0.6V参考电压
- 所属专栏: 器件替换 标签: 同步降压 DCDC同步降压 发帖人:limy0104 发帖时间:2020-07-01 15:43:00
- 12V6.5A输入,20V3.5A输出,同步升压,内置MOS
- 高耐压内置MOS的同步升压芯片ZCC9430一、产品综述ZCC9430芯片是一款具有600KHz的自动调节频率、高效率、宽输入范围的电流模式升压(BOOST)芯片,且具有高效率同步升压功能和可调限流功能。该电源芯片内部全集成低内阻功率MOSFET,可以实现大功率输出的同时,大大简化了外部电路设计,同时实现低功耗,高效率电源开关。用户可灵活地通过外部补偿建立动态环路,获得在所有条件下最优瞬态性能。ZCC9430芯片还包括欠压锁存,过流保护和过温保护,以防止在输出过载时产生损害。二、产品特点•完全符合IntelThunderboltPowerSpec.•输入限流电阻,灵活设置最大输出功率•输入最...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 同步升压 发帖人:limy0104 发帖时间:2020-04-17 16:37:00
- 修改工程名字之后,本地工程名字未更新
- 使用离线版本的eda软件,当采用编辑功能修改工程名字之后,点击保存,但是工程名字并未看到更新,必须注销之后重新登陆,才能看见工程名字更改了
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 同步 发帖人:科学顽童 发帖时间:2019-10-25 22:20:00
- 力创EDA开源工程里面的公开协议选择有什么用?
- 力创EDA开源工程里面的公开协议选择有什么用?今天第一次用到,然后想分享一些东西,发现里面的公开协议不知道怎么选,可能对我来说没啥用,可是我就是想知道这个有啥用?不同的选择有什么影响?大部分国人可能分享意识比较差,根本不知道这些协议有什么用,我也不知道。。。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 力创EDA 公开协议 开源工程 发帖人:mini小轩 发帖时间:2019-05-28 23:21:00
- 这些电子实验工作台,大家觉得如何?
- 近期的HK秋季电子展上,我看到的部分电子实验工作台,跟大家分享一下。好像还算实用,适合DIY或办公使用,大家觉得呢?
- 所属专栏: 技术交流 标签: 实验 工作台 工作桌 DIY 发帖人:立创商城工程部 发帖时间:2017-10-16 16:53:00
返回