结果:找到"商城能不能增加日,周,月,季度,年以及任意时间段内的代售总投出与收入的资金详情,某款芯片的销量等等。",相关内容1000条
- 查找的功能能不能把等于菜单放到第一位
- 查找的功能能不能把”等于“菜单放到第一位,没有人会用到大于会小于吧,太不习惯了
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 查找的功能能不能把等于菜单放到第一位 发帖人:悠悠购物筐 发帖时间:2022-11-02 14:16:00
- 从AD导入的PCB焊盘属性都是灰色的
- 立创专业版导入一个AD的PCB板文件以后,发现焊盘的属性项都是灰色的,不能编辑,并且,焊盘不能删除,关闭文件后再打开,也是如此????
- 所属专栏: PCB设计 标签: 导入的PCB焊盘不能编辑 发帖人:wpppmlah 发帖时间:2022-04-23 09:21:00
- 示波器的测量统计功能及其在自动化测试中的应用
- 示波器的测量统计功能及其在自动化测试中的应用一般示波器都是有自动测量功能的,比如频率,周期,最大值,最小值,峰峰值,平均值,占空比,正脉宽,负脉宽等等,是很常规的功能配置。这些测量值是实时刷新的,我们可以直观的看到被测波形的测量数据。下面分别是台式示波器和LOTO虚拟示波器的测量值显示:有些时候,实时显示测量值并不能满足我们的要求,尤其是在我们监测某几个测量值不要超出一定范围的时候,实时刷新的测量异常值可能一闪而过,或者忽高忽低地波动让我们很难反应过来。在工业自动化检测的时候,这种情况尤为明显,我们并不是需要知道当前的测量值是多少,而是需要监控这个测量值在允许的区间范围内,一旦超出范围要自动...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 示波器的测量统计功能 及其在自动化测试中的应用 发帖人:LOTO 发帖时间:2021-06-23 15:40:00
- 能不能在PCB设计当中增加批量拉线的功能
- 能不能在PCB设计当中增加批量拉线的功能
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 能不能在PCB设计当中增加批量拉线的功能 发帖人:仙子饶命 发帖时间:2021-02-08 09:35:00
- 希望能够增加了ordad电路图的导入!
- 希望能够增加了ordad电路图的导入!因为大部分电路图都是orcad画的,这样可以方便把别人的orcad电路直接导入。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 希望能够增加了ordad 电路图的导入! 发帖人:sunny0sun 发帖时间:2019-02-16 14:47:00
- 立创商城的AMS1117-3.3价格就0.86,贴片的时候按照价格1.3432。希望SMT给出完美...
- 立创商城的AMS1117-3.3价格就0.86,贴片的时候按照价格1.3432。希望SMT给出完美的解释这个是这两天立创SMT贴片的价格1.3432而现在立创商城的元器件价格是0.86嘉立创SMT标定的价格是1.34323下面这张图片是我前几天做的板子,价格就跟立创商城对的上。我不知道嘉立创这样搞是什么原因。但是我希望给我们消费者一个满意的答复。你们这样一个常用元器件涨价这么厉害。这种从供应商那边拿货就是5毛都不到。你们贵点就贵点了,但是也别太离谱了。
- 所属专栏: SMT贴片 标签: 立创商城的AMS1117-3.3价格就0.86,贴片的时候按照价格1.3432。 发帖人:xueqiang 发帖时间:2018-09-05 09:46:00
- 0.6/0.8mm厚的PCB什么时候能贴片
- 0.6/0.8mm厚的PCB什么时候能贴片??
- 所属专栏: SMT贴片 标签: 打样的0.8/0.6的PCB板不能贴片 发帖人:任一行的 发帖时间:2018-06-24 09:19:00
- HR7P169B兼容stm8s003/103的新一代51内核单片机。支持更多的功能、更好的性能!
- 超值价格:1.36/个封装:TSSOP20小巧好用兼容stm8s003/103的新一代51内核单片机。支持更多的功能、更好的性能!外设资源丰富的超值单片机.HR7P169BFGTF采购连接:http://www.szlcsc.com/product/details_136224.html数据手册:HR7P169B_Datasheet_CV1.6.pdf(下载次数:11)例程丰富:AN069_应用笔记_HR7P169BV1.4.zip(下载次数:2)官方网址连接:http://www.essemi.com/product/35.html超值价格:1.36/个封装:TSSOP20小巧好用产品简介...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: HR7P169BFGTF兼容stm8s003/103的新一代51内核单片机。支持更多的功能、更好的性能! 发帖人:电子工程师 发帖时间:2017-08-31 11:15:00
- 4层板的速度能不能提一下啊!
- 4层板的速度能不能提一下啊!天天关注着生产进度,开始都做得很快,选择普通交期,到时最后QA测试打包,居然要等一天半,看来是东西做好,要等够时间才给发吧
- 所属专栏: PCB打样 标签: 4层板的速度能不能提一下啊! 发帖人:中庸达智 发帖时间:2017-08-18 09:50:00
- 平凡铸就辉煌立创商城6年蜕变历程
- 近年来,互联网的东风呼呼地在元器件分销领域反复吹,元器件电商终于燃起了熊熊烈火,一时间烽火四起、百家争鸣。群雄逐鹿,鹿死谁手?"我相信,元器件电商行业未来5到10年一定会诞生一家年产值百亿规模的企业,立创商城正朝着这个目标努力。"立创商城CEO杨林杰说。百亿规模,6年前他不曾想象,但如今的立创商城给了他足够的勇气和信心。立创商城CEO杨林杰一场华丽的冒险2017年6月,立创商城上线6周年,这家以现货销售、种类齐全、正品保障著称的元器件自营商城已走过了6年岁月。6年前,淘宝和京东将互联网概念撒遍全国各行各业,元器件分销领域成为了B2B交易平台狂飙的最后一块沙漠,杨林杰用立创商城撬开了元器件自营...
- 所属专栏: 立创动向 标签: 立创商城 立创商城6周年 立创商城发展史 发帖人:立创君 发帖时间:2017-06-28 22:33:00
返回