结果:找到"嘉立创下单助手卡住",相关内容1000条
- 关于预览不显示孔的问题的解决办法,嘉立创问题反馈
- 在gerber的钻孔文件中,发现若存在注释符号分号";"时,平台预览的孔将是实心的,删除注释部分后预览就正常示例:M48;Layer_Color=9474304;FILE_FORMAT=4:4METRIC,LZ;TYPE=PLATEDT1F00S00C0.3000T2F00S00C0.5000T3F00S00C0.8000T5F00S00C1.3000;TYPE=NON_PLATEDT6F00S00C2.5000T7F00S00C4.0000%T01X00015Y00061273....若将;及其行内容删除后,预览正常在allegro输出的gerber中,并不能正常读取椭圆孔rou文件,预览...
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: 嘉立创下单助手 发帖人:口服625 发帖时间:2023-06-03 15:04:00
- 关于嘉立创下单助手的点建议
- 能否把待发货的进度跟踪用列表方式或者视图方式列出来,不然下单多了想看进度,想看哪个先到,需要逐个去点查看,很耽误效率。
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: 嘉立创下单助手,建议 发帖人:旺旺爱 发帖时间:2022-09-23 11:32:00
- 建议嘉立创下单助手PCB仿真大图窗口增大
- 建议已发货订单PCB仿真图框加大(如图)最好可以全屏查看或者输出PCB仿真PCB或者图片这样可以很方便做反馈给生产人员如果可以,是否考虑在查看高清仿真大图同时切换查看原始gerber文件(就像刚开始下单时的那种支持按层查看)?期待回复
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: 嘉立创下单助手 发帖人:Alexcsc 发帖时间:2021-03-16 12:01:00
- 希望“嘉立创下单助手”增加网络设置选项,方便使用HTTP代理的用户登陆!
- 希望“嘉立创下单助手”增加网络设置选项,方便使用HTTP代理的用户登陆!我的网络环境是通过HTTP代理服务器方式访问互联网的。使用嘉立创下单助手无法登陆,只能使用网页版的下单页面。下单助手使用起来比网页版的下单页面方便直观很多。希望能支持HTTP代理方式登陆下单助手。
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 嘉立创下单助手,建议。 发帖人:小小小小 发帖时间:2019-10-11 12:26:00
- 嘉立创下单助手V3.3.4又卡住了~
- 如题,嘉立创下单助手V3.3.4又卡住了,一直显示“正在加载中”~以为是网速问题,可是打开网页飞快得很~分别再用网页版和手机版试了,也是显示“正在加载中...“,估计是PCB下单系统挂了~
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: 嘉立创下单助手卡住 发帖人:深圳阿愚 发帖时间:2019-10-08 17:41:00
- 嘉立创PC端下单助手3.3.3版本发布-修改已知bug,改善使用体验
- 嘉立创PC端下单助手3.3.3版,发布更新内容1.主窗口页面增加页面内搜索功能2.登录窗口、主窗口增加当前版本显示3.登录窗口完善登录异常提示信息4.完善实物仿真图渲染逻辑5.Gerber组件完善返回顶层/底层图接口6.SMT组件完善返回顶层/底层贴片图接口7.Gerber组件、SMT组件支持多线程下载,最大下载线程数由组件初始化参数设置8.更新底层库9.更新Winrar安装包下载地址:http://download.sz-jlc.com/jlchelper/release/3.3.3/JLCPcAssit_setup_3.3.3.zip
- 所属专栏: 嘉立创动向 标签: 嘉立创下单助手 发帖人:立创商城高先生 发帖时间:2019-08-15 17:58:00
- 嘉立创下单的方式将发生巨变,大家先行讨论!
- 新的下单方式,是先上传文件解析,然后下单直接付款,不用等我们审!此功能正在开发中,欢迎大家补充如下图(下图为PS原型图):新的下单体验全是用嘉立创下单小助手,网站版将不支持新的下单流程,是一个全新的体验:1)98%先上传文件解析成功2)下单的时候,点中你可能要下单的文件则出来你的原图,核对一下是不是你要下单的文件,有没有发错,放大缩小,对照图下单,解决经常发错版本的问题3)当然你也可上传文件,解析一下初步检查一下是不是有问题,想起来什么时候下单都可以,那怕是后面用移动端下单
- 所属专栏: PCB打样 标签: 嘉立创下单小助手 发帖人:limeng 发帖时间:2017-11-06 09:47:00
- 嘉立创下单助手
- 嘉利创下单助手升级后没有调整大小的选项,直接充满我的电脑屏幕,这是专业人员开发的吗
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: 嘉立创下单助手 发帖人:yzfyyf 发帖时间:2017-05-23 12:07:00
- 嘉立创PC下单助手2.0版本正式发布,欢迎使用,欢迎拍砖
- 不容易,经过3个左右的时间,终于把嘉立创PC下单助手2.0版本正式推出,其中遇到很多的坑,团队成员加班加点解决,感谢团队对这个小助手付出的努力。欢迎各位使用嘉立创PC下单助手2.0版本。http://download.sz-jlc.com/jlchelper/release/2.0.3/JLCPcAssit_setup_2.0.3_1.zip期间使用遇到问题,欢迎拍砖。版本功能计划:第一期(2.0版本,已发布):替换原来的技术框架。引入浏览器内核。第二期(3.0版本,未开始):加入各种cam展示软件,如对gerber文件进行展现。并引入一些实用的小工具第三期(4.0版本,未开始):引入IM(...
- 所属专栏: 嘉立创动向 标签: 嘉立创下单助手 发帖人:立创商城高先生 发帖时间:2017-05-23 09:20:00
- 嘉立创PC端下单助手2.0版本(客户试用版本)新鲜出炉,欢迎下载试用
- 如题,经过几个月的开发工作,我们开发人员,对嘉立创PC端下单助手,进行了非常大的调整。换掉了原来的技术框架,现推出基于浏览器内核的小助手,同时对原来的小助手的升级机制进行了调整。现发布客户试用版本,欢迎下载使用,有问题可以在此反馈。下载地址:http://download.sz-jlc.com/jlchelper/release/JLCPcAssit_setup_2.0.2_9.zip版本功能计划:第一期(基本完成):替换原来的技术框架。引入浏览器内核。第二期(未开始):加入各种cam展示软件,如对gerber文件进行展现。并引入一些实用的小工具第三期(未开始):引入IM(即时通讯)功能。方...
- 所属专栏: 嘉立创动向 标签: 嘉立创PC端下单助手 发帖人:立创商城高先生 发帖时间:2017-05-18 10:33:00
返回