结果:找到"四期",相关内容72条
- 咨询:最近SMT延期4、5天啥情况
- 最近SMT延期4、5天啥情况,预计发货时间后延4、5
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: SMT 延期 发帖人:内耗黑凤梨 发帖时间:2023-03-29 17:15:00
- 嘉立创SMT限单通知
- 嘉立创SMT限单通知尊敬的嘉立创客户朋友:感谢大家对嘉立创SMT贴片的支持,随着SMT订单量增加,深圳坪地贴片的产能不足,嘉立创在珠海先进工厂成立新的SMT生产基地,并有4条新的贴片产线投入生产。坪地的四条生产已停机,也将要搬迁至珠海先进工厂。由于SMT运作团队低估了搬厂的复杂性,没有考虑到以PCB生产、钢网制作、元器件等与SMT生产的关联性,以及软件与新SMT产线的磨合度,出现的各种小BUG,导致珠海4条生产线发挥不了实际的生产效率,生产过程中又因各种问题而停线,致SMT大量积压订单。虽然9月11日通宵在深圳坪地SMT厂拆贴片机,运住珠海先进工厂,在调试后投入生产使用,缓解产能压力,目前珠...
- 所属专栏: SMT贴片 标签: SMT 交期 发帖人:熊大 发帖时间:2020-09-12 08:59:00
- 对不起,因SMT产线搬迁,SMT目前不能准时交货了
- SMT深圳基地9月9号(今天)全部停产,所有贴片订单转移到珠海先进生产、发货。珠海是4条线,全都是12头的贴片机,理论上是深圳的2倍(深圳是6个头的)。深圳的4条线还没有搬过去,以后是8条线贴样板。珠海4条线的产能目前还不能完全释放出来(还有二条线有些小问题),。目前SMT拖期2天左右,非常抱歉给大家带来不便。
- 所属专栏: SMT贴片 标签: 拖期 交期 发帖人:熊大 发帖时间:2020-09-09 13:46:00
- 通知:1.2、1.6MM的板厚暂停接50片的贴片订单
- 通知因近期SMT订单量比较多,生产积压订单拖期1-2天。为保证SMT生产交期,今天开始板厚1.2、1.6MM的暂停接50片订单。开放时间待定,系统可以选上50片的时候可以下单。禁止拆单。2020年6月2日嘉立创贴片事业部
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 50 交期 发帖人:熊大 发帖时间:2020-06-02 13:07:00
- 怎么区分基础库和扩展库?。。。。。
- 如题,在今天2018111913:40分,可贴列表显示有13294种物料可以SMT贴装。但是在元件名称里备注有SMT4期字样的元件有12603种。所以前三期的基础库只剩691种元件了吗??????????是不是带4期字样的元件,都属于扩展库??另外,列表能不能增加导出功能,方便我们下载成EXSEL表格,完成线下匹配后,个别器件再在线查询更新。在此提请一个更方便使用的功能,尽快更新集成库,所有可贴器件都加进库里。附可贴元件列表查询地址:https://www.sz-jlc.com/home/smtComponentList.html?designatorType=A官方指定的地址已经出现BUG...
- 所属专栏: SMT贴片 标签: SMT 基础库 扩展库 四期 贴片 发帖人:AN 发帖时间:2018-11-19 13:42:00
- 如何才能在SMT四期增加想要的器件?
- SMT4期感觉要渐渐趋向于定型,每天都查看一下有哪些器件更新,但是我想要的TI的单片机TMS320F28XX和xilinx的FPGA一个都没有上!!可以非常明显地感觉到可贴列表里的LDO和DCDC电源芯片是过剩的,嘉立创为何要坚持这么做?
- 所属专栏: SMT贴片 标签: 4期 发帖人:binspace 发帖时间:2018-08-14 18:37:00
- 新圩生产基地一天出现两次电力故障,故障以修好!
- 做为高温电气,电力出现问题时常发生,6月3号,新圩居然一天发生两次电力故障,幸好都抢修极时,对于交期不会产生太大的影响,新圩交期3号,及4号小批量及样反的可能会担误1-2天左右,有一些特发事故让人防不胜防,对于实体生产,这种事情又是难于避免,感谢大家的包容及理解!第一次,6月3号,凌晨1点左右,新圩工业园区高压线出现电力故障:第二次:6月3号,上午11左右第一次电力故障修好来电,下午3点左右又传来消息,工业区我给我们供电的一台800KW的变压器出现电力故障,晚上10点多修好!小记:嘉立创经过几年的发展,形成了4个PCB生产基地,年底会扩展到5个生产基地,2018年以来,嘉立创在高压测试多个生...
- 所属专栏: PCB打样 标签: 交期 发帖人:limeng 发帖时间:2018-06-03 23:08:00
- 问版主,第四期最晚啥时间开始?
- 问版主,第四期最晚啥时间开始?
- 所属专栏: SMT贴片 标签: 问版主,第四期最晚啥时间开始? 发帖人:863 发帖时间:2017-10-17 11:19:00
- 嘉立创SMT第四期进度为何这么慢!
- 1,嘉立创SMT:我想把它定义为一种模式,而不是过分的定义为嘉立创在做SMT!2,嘉立创SMT:经过了第一期,第二阶段的摸索,现在为第三期,在此服务了1万多个客户,服务了将近数万个订单记录,我们团队为这个数据而自豪,也许这个数据利润不高,也许这个数据利润的价值为负,也许,也许,。。。。但是这模式产生了非常大的社会价值,在这数万个订单中为大家节省了多少时间,为大家又创造了多少价值”嘉立创SMT模式“,也许有这个或是那样的不足,但是也许只有嘉立创的SMT模式能为如此多的客户受益,在此创新的模式中,再次感谢这些支持嘉立创,支持嘉立创SMT这种模式的客户及网友们!3,嘉立创SMT第四期:受到了万人观...
- 所属专栏: PCB打样 标签: smt第四期,嘉立创SMT 发帖人:limeng 发帖时间:2017-09-01 23:17:00
返回