结果:找到"回收站,pcb,sch",相关内容896条
- 求助:今天导出sch是空的
- 今天到处几个sch,全是空的,试了几次都是如此,之前没遇到过这种情况,查询了一下,之前导出的文件大约都是几KB,今天导出的统一是612B,请工作人员帮忙查询一下问题所在!
- 所属专栏: 谈天说地 标签: AD、sch 发帖人:小白two 发帖时间:2022-10-28 11:40:00
- 回收站还原的工程无法打开
- 回收站还原的文件在客户端左侧的文件列表中没有显示,在个人工作区中可以找到但是点击打开会打开eda的首页面但是不会打开工程
- 所属专栏: PCB设计 标签: 回收站,pcb,sch 发帖人:刘宇twt 发帖时间:2022-08-24 09:12:00
- 【求助】原件的多个PART导出到AD中被识别成多个原件了,是设置问题还是软件问题?
- AD版本16.1.2画好STM32原理图(3个part)之后,layout需要导出到AD中做些处理,结果发现在AD里面导出到PCB文件出现了3个STM32芯片,如何处理?
- 所属专栏: 原理图设计 标签: sch part AD 发帖人:风之伤2020 发帖时间:2020-10-09 23:22:00
- 立创EDA导出的SCH文件,在AD19中打不开
- 无论是在线版还是桌面版,导出的SCH文件,在AD19.0.10(Build269)中打开都显示错误,显示"Loadfileerror:Undefinedobjectbinarycode0",然后打开的文件都是空白。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 导出 SCH AD2019 发帖人:威廉老王子 发帖时间:2020-07-25 18:19:00
- 假如要做几十路一样的放大回路怎样处理最便捷?
- 大家好:我需要设计一个几十路的放大器驱动一个压促动器阵列,我设计好了一路放大器之后,想着直接拷贝到其他回路,可是拷过去虽然器件号自动+1了,但是网络都还是第一路的网络,所以我要从每一根线修改对应的网络,这一步非常繁琐,也容易出错。关键是就算这么处理了之后,我要是万一在原理图有任何修改,我都同步不过来了,他会把我改好了网表,改好了料号的器件都删掉,然后重新在右下角生成一堆新的器件。。。其实我整版的布局都已经布好了,电源也都拉好了,就是要一路路的去做重复劳动有点让人郁闷。我记得傲腾里面是可以设计为一个一个单元的,我布线只要给一个单元布好,然后复制就好了。
- 所属专栏: PCB设计 标签: PCB,多回路,复制 发帖人:jove 发帖时间:2020-04-18 15:30:00
- 强制更新后,SCH的BUG
- 选中一组元件拖动,拖到位置后,点击左键能够放下,但选中的红框无法取消,无论是右键还是ESC,已给QQ号发了视频。LCEDA加油!
- 所属专栏: 原理图设计 标签: SCH BUG 发帖人:PowerBear 发帖时间:2020-04-16 22:20:00
- PCB小批量订单开票为什么要多收费?
- RTPCB小批量订单开票为什么要多收费?不是应该按义务提供发票的吗?
- 所属专栏: PCB打样 标签: PCB 开票 收费 发帖人:风中飞扬 发帖时间:2020-04-14 15:40:00
- 有没有回收站功能?
- 刚才用EDA的时候,看着左下角显示sch的箭头,右键可以删除,因为使用过程中可能添加过空的原理图,就右键删除了,结果是我正在编辑的原理图,才发现我们没有回收站功能唉。那岂不是删了就没了。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 回收站 发帖人:忆轻狂1986 发帖时间:2019-10-29 16:04:00
- [不知道是不是BUG]一个工程下多张SCH的问题
- 新建一个工程,命名为Project,下建立两个SCH,分别命名为SCH_A和SCH_B。现在打开SCH_A,标签页上显示Project而非SCH_A,再打开SCH_B,内容已经切换了,标签页上仍然是Project。标签页不切换,使用上非常不方便啊。打开SCH_A:打开SCH_B:PS:望眼欲穿离线版,断网的PC和出差不稳定的网络把头发都愁白了。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: SCH 发帖人:PowerBear 发帖时间:2019-05-21 22:22:00
- AD中如何原理图原件旋转45度?或者在库中旋转45度。
- 如何原理图原件旋转45度?或者在库中旋转45度。shift+space没效果有实践过的朋友吗?
- 所属专栏: 原理图设计 标签: AD sch 发帖人:niba 发帖时间:2017-07-24 09:38:00
返回