结果:找到"国产MCU,MCU,汽车MCU,灵动微MCU",相关内容1000条
  • 疫情之下,加速国产MCU替代
  • “国产替代”成为独特的宣传标语。可以发现展会现场以及多家厂商展位上出现“国产替代”、“国产MCU”、“打造国人自己的MCU”等字眼。那目前MCU的国产替代现状如何?目前国产MCU正在逐步实现中低端领域的进口替代,相对于以往基本都是国外品牌的现象,如今包括在消费电子、工业控制等应用市场已出现了不少国产MCU身影。不过中高端市场领域仍基本掌握国外企业手中,如车规级MCU方面国内只有极少数厂商产品可真正进入市场且替代空间巨大。对于客户而言,更换供应商涉及产品稳定性、软硬件兼容等众多方面问题,同时也要耗费较多时间去做验证,国产MCU产品若没有展现出巨大优势,客户大多还是会继续选择国外供应商。然而近两...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: MCU,规级MCU,MCU 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-10-14 14:37:00
  • 国产MCU帮助汽车电子化发展
  • IoT物联网生态的逐步成熟和汽车的电子智能化,并且成为了MCU发展的双擎。以这两种应用为核心,结合5G和人工智能等新技术,单片机正迅速渗透到各个细分领域。在国内市场,国内的单片机已经开始了激烈的追逐。上海灵动微电子学作为国内近年来整体增长速度较快的MCU芯片制造商,灵动微电子学目前正在批量生产的基于ARMCortex-M0和Cortex-M3核心的MCU产品有面向通用高性能市场的MM32F系列、面向超低电功耗和安全应用的MM32L系列、多种无线连接功能。部分灵动微MCU可兼容替换意法半导体MCUSTM32。灵动微代理商宇芯电子满足客户及市场多领域、多层次的丰富应用场景需求。灵动微不仅仅是一家...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: MCU,MCU,MCU,MCU 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-07-21 12:04:00
  • 2020年国内MCU市场有望突破500亿元
  • MCU是智能控制的主要核心,是目前物联网和汽车电子未来主要增长点。MCU微控制器作为智能控制的核心广泛应用于消费电子、汽车电子、计算机与网络、工业控制等领域,伴随物联网的逐步落地和汽车电子的发展,MCU微控制器的市场需求增长显著。国内MCU微控制器市场未来五年复合增速达11.7%,至2020年市场空间达500亿元以上。据ICInsights预测,随着物联网的持续火热,MCU的出货量将持续上升,2018年全球MCU的出货量将增长18%达306亿颗,营收预期将增长11%,五年内全球MCU销售额年复合增速将达到7.2%,至2020年将突破200亿美元。2016年国内MCU市场已达360亿元,未来年...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: MCU,兆易创新MCU,MCU 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-06-10 13:49:00
  • 灵动微MCUMM32SPIN产品介绍
  • 灵动微电子展示了电机与电源专用MM32SPIN系列MCU及基于该产品开发的十余款应用方案,会议同期灵动微电子还重磅发布了MM32-LINKISOL隔离仿真器,解决了电机及工业控制开发工程师在大功率应用的开发调试阶段的不安全性等痛点,MM32-LINKISOL隔离仿真器可有效的帮助工程师更安全、更高效的开发电机控制方案。灵动微MCUMM32SPIN规格书下载MM32SPIN.pdf产品介绍MM32SPIN0x系列:使用高性能的ARM®CortexTM-M0为内核的32位微控制器,最高工作频率可达72MHz,内置高速存储器。本产品包含1个12位的ADC、1个比较器和一个32位高速除法器,包含标准...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: ,MCU,MM32 MCU,MM32SPIN 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-03-27 16:46:00
  • 汽车电子MCU设计方法
  • 针对汽车电子领域来讲,将对整车级、零部件级的电磁兼容要求强制性标准,结合到集成电路中的设计,才能使电路更易于设计出符合标准的最终产品。作为电子控制系统里面最为关键的单元——MCU,其EMC性能的好坏直接影响各个模块与系统的控制功能。下面介绍在关于汽车电子MCU中使用的可行性设计方法1.时钟电路设计由于时钟电路所产生的时钟信号一般都是周期信号,其频谱是比较离散的,离散谱的能量集中在有限的频率上。又由于系统中各个部分的时钟信号通常由同一时钟分频、倍频得到,它们的谱线之间也是倍频关系,重叠起来进而增大辐射的幅值,说时钟电路是一个非常大的污染源。针对汽车电子MCU数字前端设计,在抗EMI方面采用门控...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: MCU MCU 意法半导体MCU MCU设计方法 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-03-25 16:44:00
  • <样品开发板FAE支持>国产32位MCU单片机案例-打印机│电动车│机器人舵机│智能锁
  • 我司英尚国际有限公司针对市场需求提供一整套灵活多样的32位MCU单片机产品解决方案。我们提供软硬件技术支持,搭建简单、快速和高效的物联网应用开发平台。可为客户定制物物联网应用、家庭自动化、医疗、运动健身监控以及其他可穿戴智能设备。规格书下载:MM32F103.pdfDS_MM32SPIN2x_p_V1.15_SC.pdfDS_MM32SPIN222C_V1.03_SC.pdfMM32F003.pdf样品/开发板/Demo板提供邮箱:sales@sramsun.com产品方案MM32MCU型号方案特点方案规格系统框图打印机MM32F103VET6●一维、二维码打印机●票据打印●有线、无线打印●...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: MM32,MCU,MCU 发帖人:英尚微电子 发帖时间:2020-03-09 15:10:00
  • STM32L0系列超低功耗MCU可替换产品
  • STM32L0系列是意法半导体MCU的入门级范围的32位超低功耗MCU,旨在实现出色的低功耗水平。结果是一款真正的超低功耗MCU,在125°C的温度下具有世界最低的功耗。为了提供最佳的电源效率,STM32L0提供了动态电压调节,超低功耗时钟振荡器和较短的唤醒时间。新的自治外设(包括USART,I²C和触摸感应控制器)减少手臂的负担®的Cortex®-M0+内核可减少CPU唤醒,并有助于减少处理时间和功耗。悬挂臂的独家组合®的Cortex®-M0+内核和STM32超低功耗的特性,使得STM32L0对电池供电应用的最佳配合或通过能量采集提供。为了降低总的应用BOM成本,STM32L0集成了低功耗...
  • 所属专栏: 器件替换 标签: STM32L0,低功耗MCU,MCU, 发帖人:英尚微电子 发帖时间:2020-03-05 15:04:00
  • 智能家居为MCU带来巨大需求量
  • 新一代年轻消费族群对于生活品质的需求逐渐提高,不仅小米要发展智能家居,中兴通讯也在于近日在北京揭晓智"智能家居"将成为市场主流,而智能家居的崛起也必然引爆MCU的需求量迅速攀升,众多MCU厂商可望迎来庞大商机。MCU为未来每一个物联网设备的关键组件之一,也是数百亿个物联网终端节点的布建基础,负责智能控制、网路连结、无线传输、人机界面互动系统,举凡玩具、家电、汽车等都不难见其踪迹。智能家居所需要的IC芯片与物联网主流芯片大致是一样的,物联网的数据处理、加工以及传输都离不开MCU,在物联网(IoT)发展趋势之下,节能、安全感测、3C产品、医疗及汽车电子应用等,均已成为MCU的热门应用领域。工业物...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 智能家居MCU,,MCU,MM32 MCU 发帖人:英尚微电子 发帖时间:2020-01-07 16:36:00
  • 灵动微MCU测试过程中确保频率校准方法
  • 灵动微32位MCU产品在市场上受到各行业的欢迎,提供不同性能的MCU产品,针对不同领域制定不同的产品,如基于ARM内核M0及内核M3的MCU产品,包括:通用高性能市场的MM32F系列,具有超低功耗及安全应用的MM32L系列,拥有多种无线连接功能的MM32W系列,以及电机及电源专用的MM32SPIN系列,拥有OTP型的MM32P系列等,并可按照客户要求定制MCU产品.下面灵动微提供MCU在测试中如何确保频率准确无误的方法.测试系统硬件由运行一组指令(测试程序)的计算机控制,在测试时提供合适的电压、电流、时序和功能状态给DUT并监测DUT的响应,对比每次测试的结果和预先设定的界限,做出合格(PA...
  • 所属专栏: 学学单片机 标签: MCU,单片机,MM32 MCU 发帖人:英尚微电子 发帖时间:2019-12-26 17:27:00
  • 灵动微本土MCU厂商具有吸引力的增长点
  • 作为各种电子产品的控制和处理核心,微控制单元(MCU)器件是一种集成微处理器(CPU)、存储器(RAM/ROM)、计数器,以及I/O端口的芯片。从MCU内核架构来看,单片机有历经多年的8051,基于ArmCortexM内核的微处理器,以及最近两年流行起来的开源RISC-V微处理器。无论采用哪种架构,各个厂商使用的内核和数字模块都没有太大区别,但在集成的模拟电路和混合信号IC方面就大有不同了。据称国内有一定规模的单片机厂商至少有30多家,例如灵动微.但大都采用跟国际大厂PIN-PIN兼容的设计模式,在很多应用领域(特别是家电和消费类电子产品)只能靠价格竞争来争抢市场份额。根据ICInsight...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: ,MCU,MM32 MCU 发帖人:英尚微电子 发帖时间:2019-12-24 15:48:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: