结果:找到"地址",相关内容41条
- PCB板绘制
- 在绘制PCB板时,数字地与模拟地需要分开处理吗?如果需要又该怎么处理?求大佬解答。
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 模拟地数字地 发帖人:小陈xc 发帖时间:2023-09-12 16:14:00
- 内电层同一网络可以用线条分割吗
- 用这个线条分割同一个GND,把线条删除后留下的部分是相连还是断开的,生成的GERBER文件中会有分割吗,如图中红色部分
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 地分割 发帖人:KKKKKKDDD 发帖时间:2023-04-17 12:43:00
- 【求助】覆铜后有些接地的焊点不连接覆铜
- 如图,覆铜后,芯片是油标孔+LGA封装的,覆铜后内部的接地焊点并不会自动连接覆铜区域
- 所属专栏: PCB设计 标签: 覆铜接地 发帖人:Readgo 发帖时间:2023-02-13 17:17:00
- SIM卡PCB封装,求助找不到一样的
- SIM卡PCB封装,求助,哪个兄弟,有这个卡座的PCB尺寸图给个,我找不到,都不是这种的
- 所属专栏: 原理图设计 标签: pcb布线数据线和地址线pcb布线 过孔与绕线的选择问题。 发帖人:nmgbtzyf 发帖时间:2021-07-30 13:55:00
- pcb布线过孔与绕线的选择问题。
- pcb布线过孔与绕线的选择问题。在布线的时候没存与mcufpga靠的很近,这样可以减少。路线长度本应是理想的事情。可是做了等长却很难。所以采用蛇形方法但是我在实际绘制过程当中,如果使用过孔,就可以很简单的说短线距离?并且很容易实现等长({当然我要整组数据线。都使用过孔,这样能够保证阻抗相等。}),那么选用哪种方法比较好?针对数据线和地址线这样的高频时序要求还比较高线路
- 所属专栏: 技术交流 标签: pcb布线数据线和地址线pcb布线 过孔与绕线的选择问题。 发帖人:nmgbtzyf 发帖时间:2020-11-10 16:24:00
- pcb布线数据线和地址线
- pcb布线数据线和地址线。由其ADC输出出来的高速数据线。有没有必要像图片中那样的画法。为了达到等长采用蛇形画法。但是先间距就说小了。而且特别占地方。可不可以增加一些等长?的差距。这样数据线还可以缩短一些。
- 所属专栏: PCB打样 标签: pcb布线数据线和地址线 发帖人:nmgbtzyf 发帖时间:2020-11-08 05:09:00
- 立创商城的地址打印不全
- 如下图,在商城收货地址里已选择了市后面的区,结果商城寄货的时候没把区名打上,导致快递公司查不到,周折了很久才拿到货。
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: 商城地址 查无此人 发帖人:深圳阿愚 发帖时间:2018-11-26 14:41:00
- 立創商城網站小問題
- 我們在香港登入立創商城網站,發現在"管理收貨地址"選項,網站明顯有個BUG,就是電話號碼問題,目前是無論所在地區都必須使用"1"開始的11位內地號碼.這樣用戶如果是港澳台或國外電話號碼就無法修改.上個月已經將問題通過QQ聯繫,報告貴公司,但到今日仍然沒有修正,請留意,多謝.
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: 管理收貨地址電話號碼問題 发帖人:俄比科技 发帖时间:2018-07-28 22:40:00
- 立创商城收货地址,深圳没有新的行政区,建议更新。
- 比如光明新区,只能选宝安区光明新区。
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: 地址 发帖人:One 发帖时间:2018-06-12 12:04:00
- 建议EDA的地标签GND等可以显示出网络名
- 希望GND标签可以设置为显示NET名,最好加一个全局开关,即统一显示或者关闭显示GND的名字.因为在设计中可能需要DGND和AGND.
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 电源地 GND 发帖人:ndtc 发帖时间:2018-05-08 10:17:00
返回